ADI公司在线研讨会
ADI公司在线研讨会
-
ADI公司举办一系列在线研讨会 -
紧扣主题的详细研讨会讲义将帮助您选择适用于您的高性能模拟、混合信号与数字系统设计的合理的解决方案。为确保研讨会的技术质量,ADI公司的工程师将亲自撰写讲授资料并主持每场研讨会。历次研讨会将实时在线播放。此外,我们还会立刻存档已结束的研讨会,以便您能在线浏览历次研讨会的精彩回放。
- 研讨会预告
- 高性能GSPS数据转换器改进雷达和EW架构
时间:2014年11月27日
点击这里,立刻注册参加!
- 近期研讨会
- 往年研讨会资料下载
-
近期研讨会
- 超低功耗应用中的隔离
隔离技术的进步使数字隔离器的功耗下降了数个数量级,结果使低功耗应用也可享有标准组件的便利性和安全性。 在本次研讨会中,我们将讨论几种设计,它们每个通道的静态电流不到1uA。 其中包括4-20mA的现场仪表、以42V负供电轨为基准的电信接口和电池供电应用。
- 利用AD9361开发多路输入多路输出(MIMO)系统
随着软件定义无线电(SDR)和多路输入多路输出(MIMO)越来越盛行,对通道分集的需求越来越高。 本研讨会将详细介绍如何使用多个AD9361器件创建NxN MIMO系统,并探讨设计中需要权衡的一些问题。
- 电流检测频谱:从直流到光
电流测量是传感器接口、控制、电源管理和通信的重要部分。电流检测范围为pA到kA级别,从直流到GHz级别(或者使用光电二极管时为光)。
- 使用ADAS1000系列模拟前端简化心电图(ECG)设计
随着医疗保健开始进入全新时代,通过提高集成度来缩减系统尺寸、功耗和成本的需求不断增长,而这意味着硅片开发商正面临一些挑战,必须突破已经落后于客户实际需求的传统技术。
- GSPS转换器宽带前端设计
本次在线研讨,我们将首先讨论前端参数定义,然后概述有源与无源前端之间的差异,随后在此基础上,我们实际上将集中讨论无源前端。
- 光谱仪器仪表技术、应用和信号链概述
光谱技术构成实验室和分析仪器中几乎所有光学测量的基础。本次在线研讨会将首先介绍基础知识,展示工作原理,并描述某些典型的频谱分析信号链。
- 业界低功耗加速度计
本研讨会将介绍ADI最新发布的具有业界低功耗的加速度计ADXL362,它的应用领域、技术参数以及与它相关的技术支持。
- 利用隔离式工业接口应对系统集成挑战
处于恶劣的工作环境时,对工业和仪器仪表应用中的接口进行隔离非常有必要。 设计人员可以选择数字隔离器或光电耦合器解决方案,以便为系统提供必要的隔离。
- 电机控制开发中基于模型的设计
本研讨会中,我们将介绍基于模型的设计(MBD),并讨论这种设计方法如何加快产品上市时间以及提升产品质量。涉及的主题包括:软件工具、工作流程、高级测试和嵌入式的代码开发。
- 工业过程控制:通信解决方案
本次研讨会将深入讨论一种具体的通信方式。这就是4-20 mA环路和HART,我们将快速浏览它的定义和特性,了解它的重要性。
- 使用Xilinx可编程器件实现高性能数字信号处理
使用集成工具集对FPGA进行编程。
- 系统分割和设计
从传感器到数字处理器,每一步都需要选择架构。数字处理与模拟处理各有利弊。
- 仪器仪表:测试和测量方法及解决方案
用于阻抗、倾斜传感器以及精密电子秤的测量技术和原型开发套件。
- 数据和电源隔离
工业控制系统在高压和高噪声环境下工作。利用隔离可以实现数据、信号和功率的纯净传输。
- 仪器仪表:液体和气体检测
用于液体和气体测量的完整设计套件,采用光电二极管、光谱分析和CO检测技术。
- 信号链设计器:全新的在线设计方式
无需离开办公桌便可进行设计验证和确认。
- 电机控制
用于电机控制的完整AFE和FPGA + MathWorks工具箱生态系统。
- 低电平信号采集传感器
现代传感器可以检测非常小的信号,但必须妥善处理并与正确的信号调理电路接口。
- 集成式软件定义无线电
利用灵活的软件定义无线电和FPGA原型开发套件实现通信。
- 放大、电平搬移和驱动精密系统
放大器的作用不止是放大信号,还能为ADC净化信号,将信号从噪声中提取出来。
- 过程控制系统
讲述系统架构和趋势;解决环路供电器件的低功耗挑战。