算力之外:機器人開發者為何需要「感知、控制與運算」一體化

2026年7月28日 — 眾多機器人團隊最終都會面臨同一個困惑:明明晶片性能表現卓越、基準測試結果亮眼、技術展示也穩定流暢,為什麼從實驗室原型到真正可部署的機器人產品,中間仍然需長達18個月的時間?問題的關鍵往往不在處理器本身,而在其外的一切。

如今自主機器人開發者面臨的真正問題,並非哪款運算模組能提供最高的峰值吞吐能力,而是如何更快速地將一堆具有潛力的晶片,變成一台能工作、能驗證、能量產的機器人。

從微控制器到AI賦能的運算:全新自主機器人技術架構

自主機器人架構正在發生變化。過去,系統運行在分散式微控制器上,每個微控制器只負責一小部分感知、運動或通訊任務;而現在,這些系統正向更集中的AI賦能機器人運算架構收斂。

AMD Kria™ AI機器人開發平台正是此種轉變的體現。其為自主機器人開發提供了一個開箱即用、開放且完全整合的平台,從工廠機器人覆蓋到AMR(自主移動機器人)至移動機械手臂和人形機器人的完整機器人譜系。Kria AI機器人開發平台能夠加速開發者從概念到設計與原型的進程,算力則由Kria AI SOM提供,該系統級模組在單一元件中整合了CPU、iGPU、NPU和統一記憶體資源。FPGA及ADI感知連接技術架構與之配合,構成完整解決方案。

該平台憑藉基於AMD ROCm軟體打造的AMD機器人軟體套件,提供一套開源運作時技術架構,包括開發者熟悉的Linux、ROS 2、PyTorch、TensorFlow、Docker及硬體加速感知庫。

這種熟悉度十分重要。對許多機器人專案而言,x86 Linux非但不是妥協,反而是理想的開發環境,其使團隊不需耗費時間學習專有SDK,自然可加快研發速度。

AdobeStock 475987792 resized

拖慢機器人專案的整合挑戰

即使具備強大的運算平台,整合工作仍會耗費大量時間,而這些工作並不能提升自主能力。此類挑戰已為業界所熟知,但每一次新的硬體設計都需要重新面對並逐一解決。在各類專案中,最為常見的有以下五大挑戰:

多攝影機佈線複雜性

依賴視覺感知的機器人通常需要四路、六路甚至更多的攝影機輸入。管理如此多感測器的線纜,同時還要保持訊號完整性、時間對齊、為每個攝影機供電,再把所有訊號送回中央運算節點——這一切本身就是一道機械與電氣設計難題。

真實環境下的定位問題

在攝影機和LiDAR(光達)性能下降的場景中,例如在光線昏暗的倉庫、反光地板、缺乏特徵的走廊等,慣性感測不可或缺。整合高穩定性IMU,並確保其時間戳記準確、支援ROS 2驅動,絕非簡單的採購選型決策,更是一項涉及校準和軟體整合的系統工程。

深度處理開銷

深度感測器產生的稠密3D資料必須即時地進行濾波、對齊,並與其他感測器流融合。若沒有硬體加速流水線,這些工作會直接與導航和路徑規劃爭奪主機CPU的運算資源。

安全關鍵系統的運動控制

精準的驅動執行,遠不只是透過匯流排發幾條速度指令如此簡單。馬達控制介面、隔離式現場匯流排連接、編碼器回饋和電流感測——這些都必須作為一個完整系統加以整合和驗證,並要經受真實部署環境中的振動和溫度變化考驗。

ROS 2啟動時間

在任何機器人專案中,最被低估的成本是透過ROS 2開放硬體子系統介面所需的時間。每個感測器和執行器都需要驅動程式、硬體綁定、ROS 2節點、經過測試的消息類型以及經過驗證的時序,採用通用開發板搭建系統的團隊都須自己寫。

結果就是:團隊耗費大量寶貴時間,逐次每個子系統地選擇合適元件、建構載板硬體、移植Linux驅動、驗證感測器時序、連接攝影機,並將介面開放給ROS 2。

為機器人提供一套「神經系統」,而不只是一個「大腦」

AMD正另闢蹊徑支援自主機器人開發:將其全新的Kria AI機器人開發平台與ADI的解決方案相結合。傳統方案往往聚焦於單一層面的優化,而將其餘難題留給開發人員。AMD與ADI的合作則著眼於機器人真正所需:一個經過驗證的系統級基礎方案,就像一套神經系統般運作,而不僅是一個大腦。

Kria AI SOM搭配一款由ADI賦能的開放式機器人載板設計。該載板整合了一個FPGA,並擁有各種常見機器人介面,包括採用GMSL™(來自汽車領域的成熟解決方案)技術的高速攝影機連接、慣性感測、CAN-FD、RS-485、Gigabit和Multi-Gigabit乙太網路、支援低延遲音訊廣播的汽車音訊匯流排(A2B)、電池管理介面以及馬達控制擴展介面。

標準化的COM-HPC風格架構,表示開發人員不必綁定在特定的一次性載板設計上。當運算需求發生變化時,團隊可遷移SOM,而平台的其餘部分則可繼續沿用。

隨著自主機器人逐漸成熟並投入實際部署,安全性和可靠性不再是可有可無的選項。機器人必須能夠因應視覺受限的環境,而這正是ADI的ADIS16607 IMU大顯身手的地方。ADI在先進感測器融合方面的研究顯示,將視覺與IMU進行多模態融合時,系統在主流資料集上的穩健性顯著提升,展現出良好前景。

運算,遠不止看TOPS指標本身。機器人的工作負載是多樣化的:既包括因應感知模型的低精度Transformer推理,又要兼顧高精度的經典演算法、數值優化、校準和開發工作流程。AMD Kria AI SOM中的x86 GPU與NPU整合架構,正是為同時處理這兩類任務而設計的。

ADI則為該平台貢獻了機器人的實體介面能力,包括高穩定性慣性感測、確定性深度處理、長距離攝影機鏈路(基於單根同軸電纜的多路視訊訊號整合方案)、因應馬達控制的隔離工業通訊,以及適用於48 V機器人電源的電池管理參考設計。

從經過驗證的基礎出發,而非從一張白紙開始

該平台傳遞出的最重要資訊非常簡單明確:客戶無需從一套空白的Linux環境開始建構。

AMD Kria AI機器人開發平台提供一個經過預驗證的硬體和軟體基礎,並已整合ADI驅動程式。介面特性已經過標定,ROS 2環境已準備就緒,從開發套件到量產SOM,再到可部署機器人系統的完整路徑都有檔案可循。開發者可以從第一天就開始建構自主機器人,而不是把前幾周時間花在載板Bring-up上。

對於許多專案而言,這個先發優勢可以「月」來衡量。

邁向更完備的系統

如今,部署在倉庫、工廠和物流場景的機器人,其發展瓶頸並不在於運算性能。真正的制約因素,是圍繞算力搭建完整系統所耗費的時間與成本。誠然,AI算力依然有提升空間,但底層架構長期處於東拼西湊的狀態。

ADI和AMD正打造一個能解決整合難題的平台:一套針對機器人的「神經系統」,具備經驗證的運算、感測、連接、馬達控制和ROS 2軟體能力,設計為從第一天起就支援協同工作。如果您的團隊正從原型走向量產,我們希望協助您更快達成目標。更多資訊,請瀏覽:https://www.amd.com/en/products/system-on-modules/kria/ai/robotics-developer-platform.html

關於ADI

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)為全球領先的半導體公司,致力於在現實世界與數位世界之間搭起橋樑,以實現智慧邊緣領域的突破性創新。ADI提供結合類比、數位、AI和軟體技術的解決方案,以積極因應氣候變遷挑戰,建立人與世界萬物的可靠互聯,並推動自動化與機器人、汽車、醫療保健、能源與資料中心等領域的持續發展。ADI 2025會計年度營收超過110億美元,並協助創新者不斷超越一切可能。更多資訊請瀏覽www.analog.com 。

所有商標和註冊商標均屬各自所有人所有。

歡迎前往瀏覽、交流並關注ADI 台灣LinkedIn、Facebook及Youtube頻道 訂閱 ADI 的每月類比對話雜誌 (Analog Dialogue)請參閱:www.analog.com/library/AnalogDialogue


媒體聯繫: