以MGX驅動下一代NVIDIA AI工廠

2026年6月2日--隨著AI工作負載持續加速,邁向AI工廠的轉型正推動機架級功率密度達到前所未有的水準。在這場變革中,NVIDIA MGX™發揮著核心作用。其為一種開放式模組化架構,能夠加速系統設計、提升可擴展性,協助下一代AI基礎設施的快速部署。

作為MGX生態系統的重要成員,Analog Devices, Inc. (ADI)正與NVIDIA共同推進此變革,並提供AI工廠部署所需的供電技術,以滿足日益嚴苛的要求。

800v hotswap 800v 6 v 5 28 2026pr

轉向800 VDC:支援AI工廠規模化
隨著AI工廠不斷追求更高性能,傳統的48V架構已無法滿足現代GPU叢集的電力需求。為了維持性能的持續擴展,基於MGX的AI工廠正轉向800 VDC機架級架構發展。此一架構降低了電流和功率損耗,可實現更精巧的配電佈局,並支援因應機架的可擴展設計。此種供電架構的轉變為未來NVIDIA平台奠定基礎,而要實現持續的性能提升,供電效率的提升為其關鍵。

MGX與模組化供電架構
MGX的開放式、模組化特性不僅體現於算力上,更已延伸至供電領域。

新一代架構正日益將供電與運算機架解耦,進而實現:

  • 彈性的系統組態,與不斷演進的GPU平台適應性
  • 加速新技術在整個生態系統中的採用
  • 優化機架的空間利用率

800 VDC熱插拔:實現不間斷的AI基礎設施
AI工廠長期須不間斷地運作,因此免中斷維護非常重要。

熱插拔控制器在其中扮演著關鍵角色,其使伺服器託盤能夠在運行不中斷的情況下安全插拔。而在800 VDC的高壓環境下也具備相關的全新挑戰,包含:

  • 對高能衝擊電流的精準控制
  • 穩健的故障檢測和系統保護
  • 用於系統監控的即時遙測

ADI:為MGX系統打造800 VDC供電方案
ADI正將自身在電源保護、控制與遙測技術上的優勢拓展至下一代AI基礎設施領域。

憑藉數十年的創新累積,ADI正進行高壓熱插拔和DC-DC解決方案之開發,相關方案所具備的優勢如下:

  • 高密度整合,滿足先進運算平台的需求
  • 快速精準的保護,適合高壓環境
  • 先進遙測功能,協助系統優化和預測性維護

賦能AI工廠的未來發展
隨著AI基礎設施朝向基於NVIDIA MGX的模組化、開放式架構演進,800 VDC供電已成為保障可擴展性和效率的基石。

憑藉與MGX生態系統的持續合作,ADI正協助打造下一代AI工廠,透過提供關鍵性的保護、轉換和智慧技術,為先進AI系統的高效運作護航。

所有商標和註冊商標屬各自所有人所持有。

關於ADI

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)為全球領先的半導體公司,致力於在現實世界與數位世界之間搭起橋樑,以實現智慧邊緣領域的突破性創新。ADI提供結合類比、數位、AI和軟體技術的解決方案,以積極因應氣候變遷挑戰,建立人與世界萬物的可靠互聯,並推動自動化與機器人、汽車、醫療保健、能源與資料中心等領域的持續發展。ADI 2025會計年度營收超過110億美元,並協助創新者不斷超越一切可能。更多資訊請瀏覽www.analog.com 。

歡迎前往瀏覽、交流並關注ADI 台灣LinkedIn、Facebook及Youtube頻道 訂閱 ADI 的每月類比對話雜誌 (Analog Dialogue)請參閱:www.analog.com/library/AnalogDialogue


媒體聯繫: