賦能人工智慧未來:ADI宣佈支援800 VDC資料中心架構

台北訊2025年8月29日——人工智慧(AI)的迅速發展開啟了高密度運算需求的新時代,而傳統電源架構則逐漸難以適應此需求發展。為進一步響應此需求,Analog Devices, Inc. (ADI)推出創新解決方案,為資料中心下一代800 VDC架構提供有力支援。該系列解決方案包含高可靠性熱插拔與一級電源產品,旨在實現安全、高效且智慧的配電,精準滿足現代AI工廠系統的供電需求。

為何選擇800 V架構?

資料中心正從傳統的12 V或48 V系統朝800 V架構轉型,其核心原因是 實現大規模能效升級。面對AI叢集的高功率需求,將電壓提升至800 V後,運算叢集的密度可實現躍進,機架功率密度甚至能夠達到或突破1 MW。

ADI高壓與保護業務總經理Todd Sherman表示:「ADI很自豪能推動800 V高壓資料中心架構技術的發展。ADI在熱插拔控制器領域處於領先地位,此類產品已成為保護新型AI系統不可或缺的關鍵元件。」


ADI熱插拔控制器:守護大功率系統安全

熱插拔控制器IC的核心功能是保護系統免受供電突發變化的威脅,同時確保系統持續穩定運行。在AI工廠中,這類控制器的作用尤為關鍵——無論是系統啟動、發生故障或是維護期間都能有效管理湧浪電流,為高壓供電系統構築牢靠的安全防線。

ADI憑藉經驗證的晶片技術和高壓類比設計領域的豐富專業經驗,在針對系統提供關鍵保護機制領域上處於領先地位。

ADI 800 V系列解決方案可協助實現以下核心保障:

  • AI機架的受控上電:在機架插入時有效抑制電流尖峰產生,避免對下游轉換器造成損壞。
  • 即時故障檢測:支援精密的遙測監控、系統診斷功能,同時保障故障狀態下的安全運行。
  • 99.99%的冗餘度與強韌性: 對於7×24小時不間斷運行的AI工廠而言,此特性是保障系統持續運行的關鍵。

800 V架構的實際應用

當800 V電源平穩接入機架後,需先透過降壓轉換為中間電壓(通常為48 V或更低),再經局部調壓處理來為處理器、GPU及加速器供電。

ADI推出的一級資料中心間電源轉換解決方案,預計可實現以下核心性能:

  • 高效電壓調節:在高負載工況下,轉換效率可達98%以上
  • 數位電源控制與遙測介面: 用於NVIDIA智慧平台管理
  • 可擴展模組:旨在支援快速演進的機架級架構和功率密度

由此,從電網輸入到GPU供電介面,將形成一條高效且嚴密監控的供電路徑,這對於資料中心而言非常重要,因為在該場景下,每一度電的消耗、每一毫秒的延遲均影響重大。

攜手加速AI時代的發展

AI基礎設施是整合硬體與軟體的綜合系統,透過整合優化的運算、連接、供電、散熱技術,結合從雲端到邊緣的專用軟體,可有效提升先進AI系統的部署效率與運行效能。借助此基礎設施,企業將能搭建安全可靠的「AI工廠」:在從資料擷取、模型訓練到大規模推理的整個AI生命週期中,透過有效管理將資料轉化為有價值的成果。NVIDIA的800 VDC資料中心電源架構不僅著眼於當前機架的需求,更致力於確保AI工廠的AI基礎設施具備因應未來發展的能力。向高功率架構的轉型需要重新設計供電方案,而ADI在此變革中發揮著關鍵作用。

ADI的解決方案涵蓋機架級熱插拔保護、智慧高壓轉換等多個領域,正協助資料中心朝向800 VDC架構轉型。這些解決方案具備高可靠性與高能效,能夠滿足高負載AI工作任務的嚴苛需求。

隨著NVIDIA將其平台拓展至各大雲端服務供應商,ADI也正為相關底層基礎設施的研發提供支援,協助AI的持續發展。

欲瞭解NVIDIA 800 VDC架構的更多資訊請瀏覽 NVIDIA技術部落格
關於ADI的熱插拔解決方案,可前往 ADI官網
瞭解詳情

關於ADI

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)為領導全球的半導體公司,致力於在現實世界與數位世界之間搭起橋樑,以實現智慧邊緣領域的突破性創新。ADI提供結合類比、數位和軟體技術的解決方案來推動數位化工廠、汽車和數位醫療等領域的持續發展,因應氣候變遷挑戰,並建立人與世界萬物的可靠互聯。ADI 2024會計年度收入超過90億美元,透過全球約2.4萬名員工,ADI協助創新者不斷超越一切可能。更多資訊請瀏覽 www.analog.com 。

所有商標和註冊商標均屬各自所有人所有。

歡迎前往瀏覽、交流並關注ADI 台灣LinkedIn、Facebook及Youtube頻道 訂閱 ADI 的每月類比對話雜誌 (Analog Dialogue)請參閱:www.analog.com/library/AnalogDialogue


媒體聯繫: