開關電源的電壓精度

作者:ADI 電源管理專家Frederik Dostal


摘要

任何開關電源都無法提供絕對精準的輸出,因為輸出電壓的調節精度會受到多種容差的影響。本文便解釋了各種不精準性的來源,並說明如何確定總容差範圍。

引言

開關電源有一個回饋接腳可用來設定輸出電壓,此輸出電壓由電源電路調節。但問題是,電壓調節的精度為何?

圖1顯示了一個降壓式的開關電源。

Figure 1. Structure of a switch-mode power supply circuit according to the step-down principle.
圖1. 降壓式開關電源電路結構

其利用一個既有的、通常不穩定的電源電壓(輸入電壓),生成一個經調節後盡可能精準的輸出電壓。

輸出電壓的精度由多種影響因素和容差決定。

直流容差

直流調節偏差包含電壓轉換器中包含的基準電壓的精度偏差(圖1)。基準電壓由積體電路設計者創建,其在電源電壓範圍、IC的製造容差和工作溫度範圍內只有微小的偏差。電壓轉換器IC的產品手冊中會提供直流容差。直流容差的值可透過多種方式進行規定,可以表示為基準電壓線性調整率、輸出電壓負載調整率和穩定回饋電壓。除了純基準電壓的精度外,後者還包括回饋接腳處的其他IC特定的直流容差。

直流容差還包括穩定輸出電壓與回饋接腳之間的電阻分壓器的電阻值偏差(圖1中的Rfb1和Rfb2)。這類電阻有多種容差規格可選。通常,電阻的容差值接近規定的最大容差。在生產過程中,容差較小的優質電阻會被篩選出來,作為高精度電阻出售。

輸出電壓漣波

在開關電源中,調節後的輸出電壓始終存在一定的電壓漣波。這種電壓漣波由降壓型穩壓器的電感電流的波動和輸出電容值及其等效串聯電阻(ESR)決定。透過使用高電感值的線圈和低ESR的大輸出電容,可以減少電壓漣波,但開關電源無法完全消除輸出電壓漣波。

負載瞬變

影響所生成電壓精度的第三個因素是負載瞬變期間的行為。如果負載電流發生變化,生成的電壓可能會向上或向下偏離。負載瞬變的幅度越大,發生得越快,輸出電壓與設定點的短期偏差就越大。

為了盡可能降低此因素對所生成電壓的誤差的影響,控制迴路的速度必須夠快。ADI的LTpowerCAD®工具能夠優化電源轉換器電路的控制迴路。

圖2顯示了LT8642S的負載瞬變。負載電流在500 ns內從100 mA提高到5 A,並在250 µs後又迅速降低。電壓峰值約為27.5 mV,電壓穀值約為26.4 mV。

Figure 2. Measurement of load transients in the time domain with an LTpowerAnalyzer.
圖2.使用LTpowerAnalyzer在時域中測量負載瞬變

負載瞬變由ADI的LTpowerAnalyzer測量。利用此硬體,可以輕鬆測量不同電流位準和不同階躍時間的負載瞬變。

圖3顯示了影響開關電源容差的不同因素。

Figure 3. Different influences on the accuracy of the output voltage of a power supply.
圖3.影響電源輸出電壓精度的不同因素

結語

選擇電源電路時,首先必須確定具體應用所需的電壓精度。這一點非常關鍵,因為其直接影響元件的選型。例如:如果在乎直流精度,要重點選擇電源轉換器IC和電阻分壓器;如果考慮輸出電壓漣波和負載瞬變,要選擇合適的電感和輸出電容。此外,應該優化電路的控制迴路,以盡可能有效地處理負載瞬變,例如採用盡可能低的電壓偏移。