學子專區 ADALM2000實驗:主動混頻器

作者:ADI系統應用工程師 Antoniu Miclaus


目標

本實驗目標是協助理解主動混頻器的基本概念。

背景知識

混頻器是一種具備調變或解調功能的三埠元件,主要分為被動和主動兩種類型。混頻器的核心功能是在改變訊號頻率的同時,還能保留原始訊號的所有其他特性。主動混頻器與被動混頻器的關鍵區別在於,主動混頻器會採用主動元件來提供轉換增益。

如圖1所示,混頻器的輸出有兩種形式。混頻器接收兩個不同頻率的輸入訊號,輸出一個頻率訊號;從圖中可見,輸出頻率既可以是兩個輸入頻率的和頻,也可以是兩者的差頻。這些頻率分別與如下之一對應:本地振盪器頻率(LO)、射頻頻率(RF)和中頻頻率(IF)。

Figure 1. Symbolic representation of a mixer.
圖1.混頻器的符號表示

混頻器的主要用途是實現頻率轉換,轉換過程可分為上變頻和下變頻兩類。其中,LO埠始終為輸入埠;而RF埠和IF埠的角色則取決於具體應用場景,既可作為輸入埠,也可作為輸出埠。在下變頻混頻器中,另一個輸入埠為RF埠,輸出則是頻率更低的IF訊號(如圖2a所示)。

Figure 2. (a) Downconversion mixing representation. (b) Upconversion mixing representation.
圖2.(a)下變頻混頻器示意圖;(b)上變頻混頻器示意圖

在上變頻混頻器中,另一個輸入是IF,輸出則是RF訊號,如圖2b所示。

材料

  • ADALM2000 主動學習模組
  • 無焊試驗板和跳線套件
  • 兩個1 kΩ電阻
  • 兩個6.8 kΩ電阻
  • 一個OP37精密運算放大器
  • 一個LTC1043精密開關電容模組
  • 三個N通道MOSFET(2-ZVN3310,1-ZVN2210A)

單平衡主動混頻器

混頻器還可分為單平衡混頻器與雙平衡混頻器,兩者各有優缺點。

單平衡混頻器常稱為「平衡混頻器」,這種混頻器類型僅能抑制LO訊號或RF訊號中的一種,而非同時抑制此兩種訊號。這種混頻器的應用較為少見,因為其對輸入LO訊號中的雜訊較為敏感。主要缺點是存在IF-LO串擾現象,即當IF訊號頻率與LO訊號頻率相差不大時,LO訊號可能會洩漏到IF訊號中。單平衡混頻器的簡易電路如圖3所示。

Figure 3. Single-balanced mixer.
圖3.單平衡混頻器

硬體設定

按照圖4所示,建構以下試驗板連接。

Figure 4. Single-balanced mixer breadboard connections.
圖4.單平衡混頻器試驗板連接

程式步驟

使用訊號產生器W1和W2作為混頻器的頻率輸入。對於LO頻率,使用W1並將其設定為5 V、210 kHz的正弦波。對於RF輸入,則使用W2。在進行上變頻混頻時,W2的頻率應低於LO頻率,因此將W2設定為5 V、25 kHz的正弦波。預期輸出頻率為185 kHz和235 kHz。類比頻道Ch2用於監測RF輸入訊號W2,而Ch1則透過頻譜分析儀監測IF輸出訊號。結果如圖5a所示。

Figure 5. (a) Upconversion spectrum plot. (b) Downconversion spectrum plot.
圖5.(a)上變頻頻譜圖;(b)下變頻頻譜圖

進行下變頻混頻時,將W2設定為5 V、260 kHz的正弦波;這將作為混頻器的RF輸入。預期輸出頻率為50 kHz,頻譜結果應類似於如圖5b所示。

基於LTC1043實現的單平衡主動混頻器

背景知識

理想情況下,若要實現混頻器低雜訊、高線性度的目標,需要設計一個能響應LO輸入訊號、實現極性切換功能的電路。因此,混頻器可以簡化為圖6所示形式:RF訊號被分為同相(0°)分量與反相(180°)分量;一個由LO訊號驅動的轉換開關,會交替選擇同相訊號與反相訊號輸出。因此,從本質上簡化來看,理想的混頻器可建模為一個符號開關。

Figure 6. An ideal switching mixer.
圖6.理想的開關混頻器

模擬

為展示混頻原理,可採用圖6所示的理想開關混頻器。該混頻器可透過LTC1043 CMOS類比開關建構,這是一款單晶片、電荷平衡的雙通道開關電容儀錶級建構模組。其內部的一對開關會交替執行兩個動作:先將外部電容連接至輸入電壓,再將充好電的電容連接至輸出埠。混頻器內建了一個時脈,其頻率可透過外接電容調節:若未在接腳Cosc連接電容,內部振盪器頻率將為210 kHz;若外接39 pF電容(元件套件中最小容量的電容),LTC1043內部振盪器頻率則會變為80 kHz。本次模擬基於「Cosc接腳未接電容」的結構進行。

圖7展示了LTspice®中的電路,該電路也可透過硬體元件在試驗板上實現。我們使用LTC1043第一組開關的輸入端。輸入訊號將由訊號產生器的通道1生成,並連接至接腳S1A。為獲得該輸入訊號的反相版本,我們建構了一個簡單的單位增益反相放大器,並將其輸出連接至接腳S2A。輸出可在接腳CA+處觀測,需透過示波器的通道2正極進行監測。若要實現下變頻混頻器,需將訊號產生器通道1的頻率設定為高於振盪器的頻率(例如250 kHz)。此時輸出頻率為這兩個頻率的差值,即40 kHz。參見圖8。

Figure 7. Switching mixer with the LTC1043.
圖7.基於LTC1043的開關混頻器
Figure 8. FFT analysis of the downconversion mixer.
圖8.下變頻混頻器的FFT分析圖

若將訊號產生器通道1的頻率設定為60 kHz,混頻器輸出將包含兩個頻率分量:一個為和頻(fLo + fin = 270 kHz),另一個為差頻(fLo–fin = 150 kHz)。上變頻混頻器的FFT分析圖可參見圖9。

Figure 9. FFT analysis of the upconversion mixer.
圖9.上變頻混頻器的FFT分析圖

雙平衡混頻器或Gilbert Cell

雙平衡混頻器主要用於避免輸出訊號中出現LO產物。這種結構需包含兩個單平衡混頻器電路,配備兩個並聯連接的差分RF電晶體,形成一對反向並聯的開關對。LO產物項會被抵消,且輸出訊號中的RF訊號幅度也會加倍。這種結構的LO與IF之間具有高隔離度,有助於降低混頻後訊號濾波環節的性能要求。在雜訊方面,由於採用了差分RF訊號,這類混頻器比單平衡混頻器的抗雜訊能力更強。該類型混頻器也被稱為Gilbert cell。參見圖10。

Figure 10. Gilbert cell configuration.
圖10. Gilbert cell結構

從電路中可觀察到,Gilbert cell混頻器具有高度對稱性。這種對稱性不僅能實現電路平衡,還能在輸出端抑制LO和RF訊號。在使用分立元件的系統中,Gilbert cell的應用並不廣泛,原因是其所需的元件數量較多;但對於積體電路而言,Gilbert cell混頻器是理想之選。因為在積體電路中,元件數量並非關鍵考量因素,且這種混頻器無需變壓器或其他電感器等繞線元件,同時還能提供高水準的性能。

LTspice模擬

由於元件套件中提供的元件數量不足以建構該電路,因此我們轉而在LTspice軟體中對電路進行模擬。模擬所需的LTspice檔可從GitHub上的LTspice教育工具下載。圖11展示了該電路的IF輸出訊號,此結果由IF正、負輸出差值計算得出。

Figure 11. Gilbert cell LTspice simulation.
圖11. Gilbert cell的LTspice模擬圖。

基於LTC1043實現的雙平衡主動混頻器。

雙平衡混頻器結構需要兩個單平衡電路。我們可以利用LTC1043建構這種結構,因為其包含多個開關,能夠提供所需的反向並聯開關對。圖12所示為該電路的原理圖。電路及其連接方式基本相同,僅第二組開關(S3A、S4A)的輸入端與第一組開關(S1A、S2A)的輸入端反向連接。在如此情況下,可透過示波器的通道2正極(連接至 CA+接腳)和通道2負極(連接至CA–接腳)觀測輸出訊號。

Figure 12. Double-balanced mixer with the LTC1043.
圖12.基於LTC1043的雙平衡混頻器

為分析下變頻結構,需將訊號產生器通道1設定為頻率250 kHz、峰對峰值1 V的正弦波。下變頻的FFT分析結果如圖13所示。

Figure 13. Downconversion FFT analysis.
圖13.下變頻FFT分析圖

對於上變頻,訊號產生器通道1生成的正弦波頻率需低於LTC1043內部振盪器的頻率(例如50 kHz)。該頻率下的FFT分析結果如圖14所示。

Figure 14. Upconversion FFT analysis.
圖14.上變頻FFT分析圖

問題

  1. 相較於單平衡混頻器,使用雙平衡混頻器(Gilbert cell)的主要優勢是什麼?
  2. 在主動混頻器的實現中,LTC1043產生什麼作用?

答案請參閱學子專區部落格。