學子專區——文氏電橋振盪器的分析與製作(第二部分):實現方案

作者:ADI 嵌入式系統首席架構師 Mark Thoren


引言

本文的第一部分 介紹了文氏電橋振盪器的發展歷程與工作原理,並結合理想電路元件展開模擬分析。第二部分將聚焦實用文氏電橋振盪器的分析與製作,並對其性能進行測量。作為補充內容,將製作並測試一款性能更為優異的替代電路。

文後附有印刷電路板(PCB)設計檔連結,以利於您在閱讀過程中自行製作電路板。

完整實用文氏電橋振盪器的模擬與建構

我們在之前的篇幅裡曾非正式地討論過利用燈泡作為增益控制元件。雖然此種方案確實可行,但別想隨便拿個燈泡就讓電路正常工作,燈泡必須精心挑選。以下首先將探討一種實現方案,其主要是利用反並聯二極體來溫和地控制放大器的增益。

材料

  • ADALM2000 (M2K)主動學習模組或:
    • 雙通道示波器、訊號產生器和/或網路分析儀功能
    • ±5 V雙極性追蹤電源
  • ADALP2000套件明細:
    • 無焊試驗板
    • 跳線套件
    • 兩個10 nF電容
    • 兩個1 µF電容
    • 三個10 kΩ電阻
    • 兩個4.7 kΩ電阻
    • 一個5 kΩ單圈電位計
    • 兩個1N4148矽二極體

此外並提供了PCB檔和對應的LTspice® 模擬檔,可用於製作此實驗所用的PCB,詳見文後的文氏電橋PCB文件和LTspice文件。

圖1所示電路為一款完整(且實用)的文氏電橋振盪器電路,可在試驗板上建構。該電路沒有使用白熾燈泡(其有效電阻隨著所施加電壓的提高而增大)作為放大器的輸入電阻,而是將二極體與部分回饋電阻並聯,使其有效電阻隨著所施加電壓的提高而減小。如果忽略二極體,增益將為1 + (10k + 4.7k)/(4.7k + 2k),,即大約3.19(回顧一下,理想文氏電橋需要3.0的增益才能維持振盪)。但是,當D1和D2兩端的電壓達到600 mV左右時,D1、D2和R2並聯組合的電阻會減小,導致增益降低。

Figure 1. A complete, practical Wien bridge oscillator.
圖1.一款完整實用的文氏電橋振盪器

在LTspice中打開 wien_bridge_osc_complete.asc,然後運行模擬。輸出應與圖2中的模擬結果類似。模擬開始後,V3激勵電路會立即向電橋施加0.1 V、5 ms的脈衝。該激勵電路對於啟動模擬而言並非必需,但其有助於模擬更快達到穩態。若沒有該激勵電路,模擬最終仍會開始,但模型中放大器的低失調可能會引起顯著的延遲。在一些實際應用中,啟動時間也是一個問題。為此,可以採用類似於V3的電路,例如由邏輯門構成的脈衝產生器。請使用不同的vkick值(包括0)進行實驗。

Figure 2. Wien bridge oscillator simulation result.
圖2.文氏電橋振盪器模擬結果

接下來,按照圖3所示建構電路。

Figure 3. Complete Wien bridge oscillator.
圖3.完整的文氏電橋振盪器

請注意,R5是一個電位計,透過調節其可將電路增益設定到振盪開始的臨界值。利用Scopy的示波器來測量輸出;將垂直刻度設定為1 V/div,並將時基設定為200 µs/div。結果應與圖4類似。

Figure 4. Wien bridge oscillator measured output.
圖4.文氏電橋振盪器實測輸出

這個正弦波看起來很完美,但其完美程度究竟如何呢?能否用肉眼發現其中的任何失真?在時域(示波器)圖中,肉眼幾乎無法察覺到失真。即使與完美的參考正弦波進行比較,小於1%的失真也很難被觀察到。要真正分析低水準的失真分量,必須使用傅立葉變換技術,而這正是Scopy頻譜分析儀的核心功能。打開頻譜分析儀,將起始頻率(Start frequency)設定為0 kHz,停止頻率(Stop frequency)設定為20 kHz, 頂部(Top) 設定為0 dB, 底部(Bottom)設定為-120 dB。重要提示:點擊通道1 (Channel 1) 設定,選擇Blackman-Harris視窗,並將增益模式(Gain Mode)設定為 高(High)。

備註:ADALM2000有兩種輸入量程:±2.5 V和±25 V。在示波器模式下,當調整垂直增益時,系統會自動選擇量程,但在頻譜分析儀模式下,量程不會自動選擇。如果將振盪器的增益提高到輸出超過±2.5 V的程度,則需要將增益模式(Gain Mode) 設定為低(Low)以避免削波。削波雖然不會損壞任何硬體,但會引發嚴重失真。

觀察振盪器輸出的頻譜,如圖5所示。

Figure 5. Output spectrum, diode clamp amplitude control.
圖5.輸出頻譜,二極體箝位幅度控制

雖然使用二極體箝位來限制增益的方法很簡單,但很難將失真控制在優於約–40 dB(即1%)的水準。

問題

1. 增益控制元件與失真之間有何關係?

2. 如果將二極體箝位電路中的一個二極體替換為蕭特基二極體(其正向壓降低於矽二極體),失真分量(諧波)會發生什麼變化?

失真大幅降低的改良版電路

以下來對本系列第一部分的圖1電路進行改良。#327白熾燈泡是一個28 V指示燈,其冷態電阻約為130 Ω,熱態電阻約為650 Ω。在LTspice中,可將該燈泡建模為一個電阻元件,其阻值是功耗的函數。然而,該阻值不能瞬間改變,如果該阻值能瞬間改變,當輸出正弦波從零上升到最大幅度、再回落到零並轉向最大負幅度的時侯,放大器的增益也會隨之同步改變,導致輸出波形出現失真,而這顯然不是我們想要的。

電路的運行要求燈泡的熱時間常數遠大於輸出週期的一半。為什麼要以輸出週期的一半為參照?回想一下,電阻功耗的計算公式為 V2/r,,故正負輸出擺幅均會產生正功耗。為了模擬此一時間滯後,可將燈泡的功耗轉換為電流,此電流驅動一個並聯R-C網路(R100和C100),其時間常數為50 ms,遠大於1.59 kHz輸出的半週期628 µs。因此,燈泡的電阻取決於多個週期的平均功耗。

打開 wien_bridge_osc_experimenter.asc 模擬檔,如圖6所示。請注意,此模擬檔位於「PCB設計檔」資料夾中。

Figure 6. LTspice simulation of incandescent bulb amplitude control.
圖6.白熾燈泡幅度控制的LTspice模擬

運行模擬並探測輸出,如圖7所示。

Figure 7. Output from an LTspice simulation of incandescent bulb amplitude control.
圖7.白熾燈泡幅度控制的LTspice模擬的輸出

請注意初始瞬態,此時電路正在尋找恰當的幅度以維持振盪。雖然該電路可在試驗板上搭建,但有鑑於已進展到這一步,不妨製作一個更可靠、能長期使用的版本。圖8展示了連上ADALM2000的完整PCB。

Figure 8. Assembled Wien bridge oscillator experimenter board.
圖8.組裝的文氏電橋振盪器實驗板

圖9顯示了設定為燈泡控制的文氏電橋振盪器實驗板的輸出頻譜。請注意,三次諧波優於-60 dB(即0.01%),比二極體箝位電路通常可實現的失真水準低一個數量級。事實上,該指標已逼近ADALM2000本身的失真下限!測量領域有一個公認原則:測量儀器本身的精度應優於被測裝置4到10倍(具體倍數因情況而異)。我們已觸及ADALM2000的測量極限。若要對該電路的失真進行更準確可靠的測量,必須採用性能更好的測試儀器。

Figure 9. Output spectrum of incandescent bulb amplitude control.
圖9.白熾燈幅度控制的輸出頻譜

結語

第一部分重點介紹了文氏電橋振盪器的背景和原理,第二部分則結合一個動手製作練習,詳細探討了實際實現方法,以加深理解。現在,您手裡已經有一個高性能振盪器,而其相關的工作原理您已了然於心。接下來該如何使用它呢?不妨將舊餅乾罐改造為儀器外殼,挑選幾個別致的控制旋鈕,再從雜物箱中找到電源開關,做出一台獨一無二的測試設備,定能讓親朋好友和同事眼睛一亮。

問題

3.在音訊領域,失真測量儀器的技術已發展到什麼程度?

4. 如果負擔不起最先進的桌上型失真分析儀,是否還有其他選擇?(提示:請觀看本系列第一部分章中的影片!)

答案請參閱學子專區部落格。

致謝

本次實驗的靈感源於ASEE 2022會議上與《EE Freshman Practicum》一書的作者Robert Bowman博士合作舉辦的研討會。該研討會的完整視頻可在YouTube上觀看。

參考文獻

Bill Hewlett,“A New Type Resistance-Capacity Oscillator”(碩士論文),kennethkuhn.com,2020年5月。

美國專利第2,268,872號:可變頻率振盪產生器。

“Using Lamps for Stabilizing Oscillators”,Tronola,2011年10月。

Wien Bridge Oscillator (文氏電橋振盪器),維基百科。

Jim Williams,「應用筆記43:橋接電路——兼顧增益與平衡」,ADI,1990年6月。

Jim Williams,“Thank You, Bill Hewlett”,EDN雜誌,2001年2月。

Jim Williams和Guy Hoover,「應用筆記132:A-D轉換器保真度測試」,ADI,2011年2月。

資源

文氏電橋PCB文件和LTspice文件