簡單制勝——系列之一:深入探討BMS中的主動均衡

作者:ADI 應用工程師 Frank Zhang


摘要

簡單高效,即便不是所有設計人員的共同追求,也是大多數人的目標。本著「簡單制勝」的原則,本文針對電池管理系統(BMS),深入探討了一種簡單而高效的主動均衡系統的設計原型。

引言

您是否依然認為電芯的主動均衡方案不是複雜昂貴,就是簡單經濟但效率低下?其實,這種看法並不全然源於評估者的主觀偏見,而更多是基於對市面上各類主動均衡方案所做的客觀且公正的分析所得出的判斷。

本系列文章涵蓋幾個面向:

  • 第一篇探討電芯容量不匹配和阻抗不匹配對電池管理系統(BMS)電池包的影響。
  • 第二篇介紹市面上幾種傳統的主動均衡解決方案,並分析為什麼過去的設計未能實現簡單高效。文中並會討論為什麼電池包之間的均衡與電芯之間的均衡同樣重要。
  • 第三篇則深入評估一個簡單高效的主動均衡原型,包括電路設計、演算法、GUI和均衡性能。
  • 第四篇則將探討電池管理系統(BMS)高效主動均衡設計背後的演算法 。

隨著討論從基礎概念逐步進入細緻分析,無論是BMS和主動均衡領域的專業人士和工程師,還是僅僅因標題而產生興趣的讀者,都能從中獲得有價值的見解和啟示。

電芯不匹配對BMS電池包的影響

在BMS中,多個電芯通常串聯連接,形成高壓電池包。這種高壓電池包能夠為多種系統供電,包括電動汽車、高壓儲能系統和不斷電供應系統。對於這些串聯連接的電芯,理想的工作條件是所有電芯具有一致的參數,例如一致的電芯電壓、內阻、荷電狀態(SoC)、健康狀態(SoH)和工作溫度。

實際上,當一批全新電芯剛剛由製造商生產出來時,它們的性能和指標通常是一致的。但在投入實際使用後,隨著電芯的老化,負載、環境溫度和濕度、充電迴圈次數等因素會導致電芯性能不可避免地出現差異。

當電芯之間的性能差異較小時,一般不會對電池包的正常運作造成影響,也無需予以特別關注。但一旦電芯之間的性能差異變得夠明顯,威脅到電池包的正常運作,就必須解決此問題。在以下章節中,電芯之間的顯著性能差異將被稱為電芯不匹配。

電芯容量不匹配

如圖1所示,如果電池包中有幾個電芯的容量明顯低於其他電芯,則稱這幾個電芯為弱電芯。在充電和放電過程中,弱電芯都會帶來問題。在充電過程中,弱電芯會更快達到滿電壓,先於其他電芯充滿電。然而,電池包由多個電芯串聯而成,當弱電芯充滿電時,充電電流並不會自動停止。因此,一旦弱電芯充滿電,整個電池包的充電過程必須立即停止,以避免過充風險,防止危及弱電芯和整個電池包。

Figure 1. Impact of capacity-mismatched cells during battery pack charging and discharging.
圖1.電池包充電和放電過程中電芯容量不匹配的影響

類似地,在放電過程中,弱電芯的電壓會更快下降,先於其他電芯更早達到完全放電狀態。同樣的,一旦弱電芯完全放電,整個電池包的放電過程必須立即停止,否則就會有過放電風險,也會帶來安全隱患。細心的您可能很快就意識到,在包含弱電芯的電池包中,整體容量利用率顯著降低。若沒有電芯均衡,健康的電芯在每次迴圈中將無法完全充電或完全放電。隨著時間推移,電芯經歷反覆充放電迴圈,其中弱電芯由於經歷更多的迴圈,往往會出現更快的容量衰減,進而加劇與其他健康電芯之間的不匹配。

電芯阻抗不匹配

除了電芯容量,另一個需要高度關注的重要參數是電芯阻抗。與容量不匹配類似,阻抗不匹配是指電池包中一個電芯的阻抗與其他電芯的阻抗明顯不同。一些工程師使用電化學阻抗譜分析(EIS)方法來測量每個電芯的阻抗,並評估它們的健康狀態。健康或相對較新的電芯通常具有較低的阻抗,而老化或不健康的電芯往往具有較高的阻抗。透過以下圖示,可以更直覺地理解阻抗不匹配對電池包性能的影響。

為了便於討論,我們將電池包中阻抗明顯較高的電芯稱為不健康的電芯。圖2直覺地展示了此一現象,將電芯在充放電時的行為簡化為一個由電容和電阻串聯構成的等效電路模型。需要注意的是,這種抽象是為本文的討論而作出的必要簡化。儘管其有助於說明阻抗不匹配的影響,但並不反映真實電芯的實際物理和電氣特性。

Figure 2. Impact of impedance-mismatched cells during battery pack charging and discharging.
圖2.電池包充電和放電過程中電芯阻抗不匹配的影響

在充電過程中,內阻較高的不健康電芯在給定的充電電流下,會經歷更大的電壓降。在這種情況下,如果所有電芯都表現出相同的電壓值,不健康的電芯儲存的電能實際上更少。如圖所示,不健康的電芯在充電過程中具有較小的Vcell_actual值。此外,由於其阻抗造成的功率損耗更高,不健康的功率電芯通常會經受更高的充電溫度。

在放電過程中,更高的阻抗導致在給定的放電電流下,電壓降更大,功耗更高。因此,不健康的電芯,其電壓和容量下降速度更快,放電溫度通常也更高。隨著時間推移,經過反覆充放電迴圈,更高的溫度和老化效應會進一步加速不健康電芯的阻抗增加,進而加劇電池包內的阻抗不匹配問題。

透過分析容量不匹配和阻抗不匹配,細心的您也可能注意到,儘管這兩種不匹配代表了電芯不均衡的不同方面,但它們最終產生的影響非常相似。無論是容量較低的弱電芯,還是阻抗較高的不健康電芯,它們主要影響的都是電池包的可用容量和工作電壓。含有弱電芯或不健康電芯的電池包,其整體容量利用率和安全工作時間會顯著減少。此外,這些不匹配的電芯會對電池包內表現良好的電芯的安全性和正常運作構成持續威脅。

BMS中的被動/主動均衡非常重要

基於上文關於電芯不匹配問題的討論,理解BMS中被動和主動均衡的應用就會容易得多。

被動均衡是一種耗散性方法,通常在充電週期中進行。弱電芯的容量較低,因此在相同的充電電流下,其電壓上升得更快。當弱電芯首先達到或接近滿電時,多餘的電能必須立即耗散掉。雖然這種電能耗散會導致熱量產生和熱管理挑戰,但可以延長健康電芯的充電時間,最終會提升電池包的整體執行時間。被動均衡在BMS中廣泛採用,大多數電芯監測IC都整合了此一功能。

主動均衡則是透過變壓器、電容和電感在電芯之間轉移電能。這種方法在充電和放電週期中均有效,能夠高效地重新分配電荷。雖然被動均衡和主動均衡各有優缺點(如表1所總結),但在實際BMS設計中,選擇哪種均衡方法並非簡單地基於優缺點的直接比較,而是取決於電池系統的容量和規模。

表1.被動和主動電池均衡的優缺點
  被動均衡 主動均衡
優點
  1. 尺寸小
  2. 成本低
  3. 複雜度低且易於控制
  4. 延長電池包充電時間
  1. 電池充電和放電期間均可有效應用
  2. 提升電池包總執行時間和容量利用效率
  3. 改善電路系統熱管理
  4. 實現快速均衡,支援大均衡電流
缺點
  1. 多餘電能以熱量形式耗散(浪費電能且不環保)
  2. 均衡電流有限(通常為數十到數百毫安培)
  3. 在大均衡電流下產生的高熱量可能會影響電池和BMS晶片
  4. 均衡速度慢,放電期間不太可能使用
  1. 需要更多空間,並可能需要使用變壓器
  2. 變壓器可能需要客製化
  3. 需要更多IC,電路設計和控制邏輯較為複雜
  4. 昂貴(並非總是如此,但通常更昂貴)

通常,均衡電流設為電芯容量的約1%到5%。例如,在一個4 Ah鋰電池中,如果均衡電荷是容量的5%,則需要進行200 mAh的均衡。這種情形非常適合被動均衡,BMS設計人員可實現一個200 mA被動均衡電路,在大約一小時內完成電荷耗散,或實現一個100 mA電路,在兩小時內完成電荷耗散。最終,設計人員可以根據所選的電芯監測IC的被動均衡電流能力和電芯容量,制定具有針對性的被動均衡策略。

作為對比,考慮一個300 Ah高容量儲能電芯,5%的均衡電荷相當於15 Ah。即便使用300 mA的被動均衡電流(已經相當高),也需要50多個小時才能完成均衡。實際的均衡時間會更長,因為在單個電芯通道上長時間地持續進行被動均衡會導致過熱,並可能損壞BMS晶片。因此,主動均衡對於高容量電芯是不可或缺的。

例如,如果一個主動均衡電路可以處理15 A的電荷轉移電流,則15 Ah的不均衡可在大約一小時內得到糾正。如果容量為7.5 A,則可能需要大約兩小時,依此類推。與被動均衡不同,主動均衡不會浪費電能,而是將電能重新分配到其他電芯或電池包,因此能夠提升整體能效,同時減輕BMS的熱管理負擔。

結論

本文介紹了電芯容量不匹配和阻抗不匹配對電池包正常運作的影響。文中並概述BMS中的被動均衡和主動均衡方法,為後續文章的進一步討論奠定了基礎,歡迎持續關注系列。