一次通過EMI合規性測試——第1部分:相關物理知識
一次通過EMI合規性測試——第1部分:相關物理知識
作者:ADI 現場應用工程師James Niemann
摘要
對於任何需要高速時脈的產品設計而言,電磁相容性(EMC)合規問題可能是一大困擾。本文從電磁(EM)場定向的角度概述了印刷電路板(PCB)設計,目的在協助您一次就能通過電磁干擾(EMI)合規性測試,用於降低EMI的技術也將減輕干擾,展現通用的PCB佈局理念。本文分為三個部分,首先介紹基本物理知識,協助您瞭解為什麼本文所述的技術能夠減輕PCB佈局上的EMI。第2部分將舉例說明如何將第1部分的材料應用於實際電路板佈局。最後,第3部分將討論滿足所提議解決方案的複雜電路板的PCB佈局策略。
簡介
在設計過程中,為什麼合規性往往是最後才考慮的因素?這通常是因為在展開任何實際測試之前,需先確保整個系統可用。如果在設計後期才發現問題,那麼可能需要調整印刷電路板(PCB),當產品設計週期的後期涉及到多人操作時,這項工作的成本總是很高。這種情況常令人感到可惜。但實際上,只需遵循本文中描述的最佳實踐,就必然可以符合電磁相容性(EMC)(輻射、傳導或敏感性)要求。本文所述方法有助於將電磁干擾(EMI)合規性貫穿整個PCB的架構、設計和佈局過程。本文的目的不僅僅是展示如何設計電路板以使其通過EMC測試,更是希望您能理解相關基本原則及工作原理,以便可以在其他地方運用這些原則。
EMI、干擾和敏感性背後的基本原理非常簡單。減少EMI的關鍵就在於控制和約束電場與磁場。簡單來說,如果電磁(EM)場暴露在自由空間中並可以進一步擴展,干擾和EMI就會隨之產生。如何實現這種場約束?只需在電路板上(以及任何連接的電纜中)各處設計實現零淨加速電荷即可。這表示對於每個正在加速的電荷,其附近都有另一個電荷可以沿著與原始電荷相反的方向加速。當這些事件在遠場一起發生時,每個電荷的效應將能夠抵消。沒有了場能,就不會產生EMI或干擾。也就是說所有電磁場能量將會被約束在元件內部,或者約束在訊號佈線與接地層之間的PCB電介質中。上述理念適用於電路板上的佈線,但事實上,孤立系統中具有無約束場且長度較長的天線是更大的問題。我們將在日後的文章中討論這一主題。
電荷上靜態和動態力的物理知識
電荷只有暴露在電場中時才會移動。空間中給定位置的電場可以是靜態的(例如靜止電荷產生的場)。某一位置的電場也會隨時間而變化(例如運動電荷產生的場)。當電荷開始運動時,磁場便隨之產生。與電場類似,磁場既可以是靜態的,也可以隨時間變化。根據洛倫茲力公式F = q (E + vxB),我們可以得知,磁場中的運動電荷會受到一個力的影響,這個力的方向如果不是朝向產生磁場的運動電荷,就是遠離它們。由於只有電場才能對電荷施加力,因此磁場實際上是由相對論效應產生的電場。這是運動電荷原始庫侖場的一種表現形式。電場和磁場本質上是同一種物理現象,只是在不同的參考系下呈現出不同的形態。
當這些場隨時間而變化時,可能會產生輻射或EMI。電荷可以是靜態的,可以在空間中移動,或者被加速。只有當電荷被加速時,才會產生輻射。這本質上是簡單的事實:磁場本質上是電場,而加速電荷將導致該相對論場釋放其能量。加速電荷同時滿足安培定律和法拉第定律的條件,進而在空間中形成了傳播的電磁場。透過仔細研究下方所示的馬克斯威爾(Maxwell)方程式,我們可以從數學上解釋這一現象。其中,安培(Ampere)和法拉第(Faraday)提出的第三和第四個公式是理解輻射和EMI的關鍵。
電場的高斯定律:
磁場的高斯定律:
安培-馬克斯威爾(Ampere-Maxwell)定律:
法拉第定律:
這些公式顯示,除了使用電荷,還有其他方法可以產生電場和磁場。變化場或動態場也可以創建場,進而會在自由空間或PCB上傳播電磁場能量。坡印廷(Poynting)能量向量描述了該能量的運動。
坡印廷向量:
有電壓和電流的地方始終存在場。電磁場是資訊和能量的載體。消除電磁場既不可行,也不可取。我們的目標是控制場的位置,以使電磁場不能對受擾電荷施加力(即避免干擾),也不會向自由空間輻射(即避免EMI)。
好消息是,如果PCB設計合理,就可以自動約束這些場。
無論是運動電荷還是靜止電荷,任何電荷分佈都會自行排列,進而盡可能減少因電荷分佈而儲存或耗散的能量。
這一項規律不僅適用於靜電能,也適用於磁能。參與分佈的電荷首先會自行排列,以盡可能減少儲存的能量。隨著時間推移,該排列將恢復成耗散盡可能少的能量。這種行為實際上是電荷之間相互作用力的結果。
那麼,應如何設計電路板以盡可能減少其儲存的能量?這可以透過在訊號和電源路徑附近設定接地層來實現。接地層的靠近使得銅幾何結構能夠儲存最少的電能和磁能。這是因為電場將從接地層獲取電荷,進而幾乎抵消從外部觀察到的淨電場,正如從該耦極外部所見。同樣的,當電荷加速時,法拉第定律會在接地層中感應出電流,進而抵消外部磁場。在設計電路板時,應確保這種自然現象能夠順利發生。需要注意的是,此兩種效應幾乎是即時發生的,唯一的延遲是訊號從電荷到接地層的傳播速度(即光速C)。
上文並描述了傳輸線路的屬性。大多數工程師對傳輸線路瞭若指掌,並且每天都會為高速電路使用傳輸線路。為了避免干擾和EMI,必須將這些傳輸線路技術融入所有PCB應用。微帶傳輸線路可能是PCB設計中較常用的結構,基本上只是接地層上方的一條佈線。理論上,這會將電場和磁場約束在佈線和接地層之間的空間內。如圖1所示,在體積A中,馬克斯威爾方程式表示,封閉的總電荷等於穿過該體積表面的電通量的積分。由於零電荷被包圍,且內部相等和相反電荷的分離發生在同一個地方,表面外的淨電場將趨近於零。傳輸線路,表面B,將包圍零加速電荷。馬克斯威爾方程式表明,如果穿過表面B的淨電流為零,那麼圍繞該表面的磁場的線積分也將趨近於零。根據法拉第定律,圍繞表面C的線積分同樣會趨近於零。
需要注意的是,傳輸線與接地層之間的空間不能為零(否則會導致外部場為零)。在RF和高速數位應用中,通常使用50 Ω的傳輸線以最大化訊號頻寬。而對於電源電路,則使用阻抗更低的設計,通常僅為幾歐姆。
值得注意的是,所有這些物理知識可歸納為三個良好實踐,在佈局過程中應遵循這些實踐方式。下一部分將逐一介紹。
良好實踐
#1追求零淨加速電荷。
該實踐鼓勵設計人員關注PCB設計中的電流路徑。根據法拉第定律,考慮電路板佈局是否允許自然提供抵消電流。請記住,任何電流的存在都表示其在某一時刻經歷了變化,才能達到當前的值。
#2設計佈局時,將電場和電磁場約束在特定的較小區域內。
這是第一個實踐的應用結果。如果佈局設計能夠實現零淨加速電荷,那麼電場也會被有效地限制在特定區域內。在佈局過程中,設計者需要特別關注這一點,因為無論是電場還是磁場,都是能量傳輸的必要條件。
#3關注電磁場,而非僅關注電壓和電流。
能量和資訊是透過電磁場實現的,而不是透過PCB上的銅線。如果微帶線有瑕疵,那麼完全消除外部電磁場是不可能的。傳輸線路阻抗越大,場受到的約束就越少。幸運的是,阻抗較高的線路(最大頻寬時阻抗為50 Ω)通常以較低的電流工作,其初始值限制為電壓除以50 Ω特性阻抗。電源層的阻抗較低(這是理想狀態),但以較高的電流運行(這並不理想),並且需要處於欠阻尼狀態(即具有最小的實際電阻),否則損耗會太大。這些高Q電路會產生明顯的輻射,此一問題將在後續文章中詳細討論。從EMI的角度來看,自然現象實際上是在協助設計者,而不是製造障礙——電荷總是會以消耗最少能量(無論是儲存還是耗散)的方式排列。
由於磁耦合或靜電耦合(互感和互容),PCB佈局會引起EMI和干擾。這種耦合現象的產生,主要是因為PCB上用於傳輸能量和資訊的結構並不完美,無法像同軸電纜那樣完全約束電磁場。波導(佈線和接地層)之間的空間(電介質)將導致干擾和EMI,除非該幾何結構能夠完全約束場。
下一篇文章將深入討論實際電路板佈局,介紹由於不完善的佈局技術而導致的輻射源,並提供改進方法。我們將分析以下PCB佈局中常見的情況。
在PCB上,發生以下情況時,通常會失去場約束:
- 訊號在層間轉換
- 訊號在公共接地層上方共用相同的空間
- 訊號在共用接地層上方相互交叉
- 訊號並行運行
- 出現場邊緣
- 訊號沿微帶線或其他有缺陷的傳輸線路傳播
結論
本文介紹了為低輻射和EMI合規性測試設計電路板佈局所需的基本物理知識和思維過程。透過分析,我們瞭解到只有電場可以作用於電荷,運動電荷產生的磁場實際上是一種相對論電場。電荷加速時,馬克斯威爾方程式和坡印廷向量揭示了場如何在自由空間中傳播。所有PCB銅幾何結構均可視為傳輸線路,能夠利用場對電荷的影響,將其約束在PCB的特定區域內。本文第2部分在此基礎之上,介紹了如何佈局PCB以盡可能減少無約束場。這些無約束場正是干擾和EMI的主要來源。無約束場可能有兩個來源:電路本身或外界(敏感性)。下一篇文章將分別討論這兩個來源。
只需遵循以下三個良好實踐,即可兼顧關鍵點和所有物理效應。
- 良好實踐#1: 追求零淨加速電荷。
- 良好實踐#2:設計佈局時,將電場和電磁場約束在特定的較小區域內。
- 良好實踐#3:關注電磁場,而非僅僅關注電壓和電流。
無論是運動電荷還是靜止電荷,任何電荷分佈都會自行排列,進而盡可能減少因電荷分佈而儲存或耗散的能量。
參考文獻
Richard P. Feynman、Robert B. Leighton和Matthew Sands。費曼物理學講義,盒裝:新千年版。Basic Books,2011年1月。
Johnson, Howard W.和Martin Graham。High-Speed Digital Design: A Handbook of Black Magic ,PTR Prentice Hall,1993年4月。
Ralph Morrison。Fast Circuit Boards: Energy Management ,John Wiley & Sons Publications,2018年1月。