優先考慮電源架構的優化
優先考慮電源架構的優化
作者:ADI 電源管理專家 Frederik Dostal
摘要
相較於計算和模擬工具,電源架構的設計工具並未得到廣泛使用。然而,這些工具在電路電源系統的開發過程中產生非常重要的作用。作為電源開發流程的初始環節,這些工具為創建卓越的電源架構奠定了基礎。
引言
有多種工具可用於開發電源,為開發人員減輕繁瑣工作的負擔。ADI推出的知名模擬工具 LTspice®便是其中之一。此款工具可對電源轉換電路進行模擬,而且能夠模擬不同的電壓和電流波形,以完善電路設計,使其更貼合特定要求。
此外,還有LTpowerCAD®等計算工具可供使用。與LTspice不同的是,LTpowerCAD用於計算,而不是模擬。此款工具可考慮多個規格參數,例如輸入電壓範圍、輸出電壓、負載電流、輸出電壓漣波等,以便計算和優化電路,進而選擇合適的電源轉換器IC,並提供外部被動元件的建議。因此,在使用LTspice進行電路模擬前,通常可使用LTpowerCAD等工具進行計算和優化。
電源開發的另一個關鍵點是定義電源架構或創建電源樹。完整的系統電源通常需要多個電源轉換器,而且往往需要多個不同的電壓。為此,有多種方法可達到目的,例如,可以使用電源架構工具(例如ADI的LTpowerPlanner®)來計算並清楚表示架構之間的差異。
圖1顯示了LTpowerPlanner的介面,其中顯示了使用24 V輸入的電源架構。在此基礎上,可以生成多個電源電壓和電流。不同模組可輕鬆增加,並透過連接線路進行關聯。點擊其中一個模組可定義相應電源轉換的效率。完成這些輸入後,LTpowerPlanner可以對完整的電源轉換架構進行整體計算。圖1所示架構的總體效率為91.6%。
藉由LTpowerPlanner等架構工具,用戶可以比較不同的電源轉換架構。圖2所示的解決方案與圖1規格相同,但結構不同。現在,可以將第二個解決方案與第一個解決方案進行比較。這裡使用線性穩壓器(LDO)從2.8 V電源軌生成1.2 V電源軌。此類採用線性穩壓器的解決方案比圖1中的轉換器4更加經濟高效。
圖2中解決方案的另一個變化,在於3.3 V電壓不是直接從24 V產生,而是使用轉換器2從5 V直流鏈路電壓產生。
圖1和圖2不僅顯示了架構,還顯示了計算得出的效率。圖2所示架構的總體效率僅為86.3%,比圖1中的解決方案低5.3%。
在決定哪個架構最好時,可以比較各個解決方案的成本、尺寸以及整個架構的效率。如果沒有LTpowerPlanner如此的規劃工具,將很難權衡這些考量因素。
LTpowerPlanner可用於創建電源架構的獨立工具(參見圖3)。LTpowerCAD中提供此款工具,也可從ADI網站免費下載。點擊藍色欄位“System Design”,即可存取LTpowerPlanner。
LTpowerPlanner工具目的在清晰地簡要展示不同的電源架構。此外,內建的計算功能可用於確定哪種架構具有效率上的優勢。
結論
具體來說,在電源管理工具鏈中,首要工作正是優化電源管理架構。ADI 的 LTpowerPlanner是一個實用的工具,可用於繪製採用不同配置的電源樹並進行比較。此款工具還包含效率計算功能,可提供有關每種可能架構的寶貴資訊,以便於快速選擇合適的架構。