支援NFC的安全解決方案:保護醫療、消費性電子和工業系統


作者:ADI 軟體工程師 Antoniu Miclaus


目標

透過本實驗活動,您將能觀察並理解電荷與電壓、電流和電阻之間的關係。本文介紹了歐姆定律,解析如何運用來理解電學原理,並設計一個簡單實驗直覺展示相關概念。

電力基礎知識

在開始探索電力和電氣工程時,瞭解電壓、電流和電阻之間的基本關係很有幫助。我們肉眼無法看到流經電線的能量,也看不見放在工作台上的電池電壓。天上的閃電雖然絢爛可見,但那並非雲層與地面間的直接能量交換。閃光的出現,是因為電能在通過空氣時將空氣加熱,進而釋放出光亮。檢測電能需要藉由測量工具,如萬用表、示波器和頻譜分析儀等,以使系統中電訊號的變化視覺化。透過本實驗活動,您將會對電壓、電流、電阻以及這三者之間的關係有一個基本瞭解。

電荷

電的本質是電子的運動(流動)。電燈、電風扇、收音機、手機等,都是利用電子的運動來實現功能運轉。

本實驗的三個基本原理可以用電子,更準確地說,用電子產生的電荷來解釋:

  1. 電壓是空間中兩個點之間的電荷差異(電子數量的相對多少)。
  2. 電流是電荷(電子)在兩個點之間(通常經由某種材料)流動的速率。
  3. 電阻是材料阻礙電荷流動(電流)的特性。電阻非常低的材料稱為導體。電阻非常高的材料稱為絕緣體。

電路是一個閉合迴路,允許電荷從一個地方移動到另一個地方。透過電路中的元件,我們能夠控制電荷並利用其運作。

Georg Ohm (格奧爾格·歐姆)是巴伐利亞的一位科學家,專注於電學研究。歐姆定律首先透過電流與電壓定義了電阻單位。

電壓

電壓是指電路中兩點之間的電勢能差。當一點的電荷(電子)比另一點多時,這兩點之間的電荷差就叫做電壓。電壓的度量單位為伏特。伏特用於描述兩個點之間的電勢能差。如果1庫侖電荷從一個點移動到另一個點時獲得1焦耳能量,那麼這兩個點之間的電勢差就是1伏特。

在描述電壓、電流、電阻等電學特性時,常以水箱模型進行類比。在該類比中,電荷對應水的體積,電壓對應水壓,而電流對應水流。所以,對於該類比,請記住:

水 = 電荷

水壓 = 電壓

水流 = 電流

試想一個位於地面上某一高度的水箱。這個水箱的底部有一根軟管。軟管末端的壓力可以代表電壓。水箱中的水代表電荷。水箱中的水越多,電荷就越多,軟管末端測得的壓力就越高。

把水箱想像成電池,即儲存和釋放一定能量的地方。將水箱中的水排掉一部分後,軟管末端的壓力會下降。這類似於電壓降低,就像手電筒的電池電量減少時光線會變暗一樣。流過軟管的水量也會減少。壓力變小表示流動的水變少,電流也是如此。

電流

水從水箱經過水管的流動可以類比為電流。水壓越高,流量越大,反之亦然。對於水,測量的是在一定時間內流過水管的水量。對於電,測量的是在一定時間內流過電路的電荷量。電流的度量單位為安培,簡稱安(A)。在電路中,若每秒有1庫侖(6.241 × 10^18個電子)的電荷通過某一點,則流經該點的電流為1安培。

現在試想兩個大小相同、水量一致的水箱,但其中一個水箱的軟管比另一個水箱的軟管更細(直徑較小)。在兩條軟管的末端測得的壓力相同,這是因為水箱中的水量相等,向下施加的壓力一致。然而,當水開始流動時,細水管水箱的水流量會小於粗水管水箱的水流量。

從電學角度理解,細水管對應較小的電流,粗水管則對應較大的電流。若要讓兩條水管的流量達到相同水準,必須增加細水管水箱的水量(電荷),進而提升其壓力。細軟管末端壓力(電壓)的升高會推動更多的水流出水箱,這正對應於電壓升高時電流增加的現象。

這裡還有一個因素需要考慮:軟管的直徑。在該類比中,軟管的直徑決定了水(電荷)流動的阻力。因此,我們需要為該模型再增加一個術語:

水 = 電荷

水壓 = 電壓

水流 = 電流

管徑 = 電阻

電阻

再次試想兩個水箱,一個連接小直徑管道,另一個連接大直徑管道。

相同體積的水在相同壓力下,細管道所能通過的水量要小於粗管道,這就是阻力的體現。儘管兩個水箱中的水壓相同,但細管道阻礙了水流的通過。

在電學中,這種情形對應於兩個電壓相等但電阻不同的電路。在電路中,電阻越高,能夠通過的電荷就越少,也就是流經該電路的電流越小。

此一發現歸功於 Georg Ohm。他提供了電阻單位的定義:若在導體的兩點間施加1伏特電壓,能夠產生1安培電流,即每秒有6.241 × 10^18個電子流動,那麼這兩點之間的電阻就是1歐姆(Ω)。

歐姆定律

Ohm將電壓、電流和電阻這三個要素結合起來,提出了如下公式:

Equation 1.

其中:

V = 電壓,單位為伏特

I = 電流,單位為安培

R = 電阻,單位為歐姆

這就是歐姆定律(Ohm’s law)。例如,某電路中電壓為1 V,電流為1 A,電阻為1 Ω,根據歐姆定律可表示為:

Equation 2.

繼續用水進行類比,此電路對應於一個連接粗水管的水箱。水箱中的水量設定為1 V,水管的粗細程度(即對水流的阻力)設定為1 Ω。根據歐姆定律,產生的流量(電流)即為1安培。

現在試想一個連接細水管的水箱。由於水管較細,其對水流的阻力更大。該阻力可設定為兩倍大小,即2 Ω。該水箱中的水量與另一個水箱相同,因此電壓相同。根據歐姆定律,細水管水箱對應的公式為:

Equation 3.

電流是多少呢?由於電阻更大,而電壓相同,因此得出的電流值為0.5 A:

Equation 4.

所以,正如預測,電阻較高的「水箱」中電流較低。如果知道歐姆定律中的兩個值,就可以求解第三個值。

實驗展示

在這個實驗中,我們將點亮一個發光二極體(LED)。LED較為脆弱,只允許有限的電流流過其中。若電流超過最大允許值,LED可能會被燒毀。所有LED資料手冊都會標示電流額定值。它是LED能夠承受的最大電流值,超出此數值就會損壞LED。

使用來自ADALM2000的5 V電源作為電壓源。

材料

  • ADALM2000主動學習模組
  • 無焊試驗板和跳線套件
  • 一個LED(兩根引線中較長的是陽極(+),較短的是陰極(-))
  • 一個電阻

備註:LED屬於非歐姆元件,流過LED的電流與其兩端電壓之間的關係不是簡單的線性關係V = IR。LED是一種特殊類型的二極體。所有二極體都存在內部電壓降。然而,在這個實驗中,我們要避免的只是流經LED的電流過大。因此,我們可以暫時忽略LED的非歐姆電流特性,僅根據歐姆定律選擇電阻值,確保流過LED的電流始終在20 mA以下的安全範圍。

對於此示例,ADALM2000的V+輸出配置為產生5 V,使用一個電流額定值為20 mA(即0.020 A)的(紅光)LED。為了安全起見,請勿以最大電流驅動LED,而應使用資料手冊中列出的建議電流來驅動,即18 mA(或0.018 A)。直接將LED連接到電池,使用歐姆定律計算相關數值,如下所示:

Equation 5.

將公式變形以求解I:

Equation 6.

現在僅有導線,而沒有電阻:

Equation 7.

除以零會導致電流無限大!實際上,電流並非真正無限大,而是達到ADALM2000的+5V電源所能提供的最大值。我們當然不希望那麼大的電流流過LED,因而電路中需要包含一個電阻。

電路連接應如圖1所示。

Figure 1. Circuit to power LED from a 5 V power supply.
圖1.由5 V電源為LED供電的電路

使用歐姆定律來確定電阻值,以獲得所需的電流值:

Equation 8.

將公式變形以求解R:

Equation 9.

代入值5 V和0.018 A:

Equation 10.

求解電阻:

Equation 11.

因此,R1所需的電阻值大約是277 Ω,它能使流過LED的電流始終低於最大額定值。

這不是現成電阻的常見值,因此本實驗中使用470 Ω電阻(黃色、紫色、棕色),這是ADALP2000套件中大於277 Ω的最接近的電阻值。圖2顯示了電路組裝完成後的樣子。

Figure 2. Circuit to power an LED from a 5 V power supply, breadboard setup.
圖2.由5 V電源為LED供電的電路,試驗板設定

LED成功點亮!電阻值夠高,使得流過LED的電流始終低於其最大額定值,同時又夠低,確保電流足以使LED發出明亮穩定的光。開啟5 V正電源。如果LED不亮,請確保LED的(+)和(-)端連接正確。

這個LED/限流電阻示例在電子學中很常見。通常需要運用歐姆定律來改變電路中的電流大小。

在LED之前還是之後限流?

更進一步來看,無論將限流電阻置於LED的哪一側,電路的工作方式都完全相同(圖3)。

Figure 3. LED circuits with components interchanged.
圖3.元件位置互換的LED電路

許多剛接觸電子學的新手常常難以理解:為什麼不管限流電阻放在LED的哪一側,電路都能正常運作?嘗試交換電路中電阻和LED的位置。在這兩種情況下,LED是否會以相同的亮度點亮?

這裡同樣可以藉由水來進行類比:試想一根水管構成一個連續的迴路,一台水泵持續推動水流在迴路中迴圈。如果在水管的某處安裝一個閥門,當閥門關閉時,整個水管中的水都會停止流動,而不僅僅是某一段停止流動。現在想像閥門略微開啟,水的流動會受到限制。無論這個略微開啟的閥門位於迴路的哪個位置,它都會降低整個水管中的流量。水不會在閥門上游「堆積」。泵出口側與閥門之間的管段壓力會上升,而閥門與泵出口側之間的管段壓力會下降。泵類似於提升電壓的電壓源,而閥門類似於降低電壓的電阻。

這是一種過於簡單化的說法,因為限流電阻只能放置在電路中的兩個地方,即位於LED的任一側,以實現限流功能。

為了提供更科學的解釋,我們需要藉由克希荷夫電壓定律(KVL)。該定律指出,在電路的任何閉合迴路中,所有電壓變化的總和為零。正因為如此,限流電阻無論放在LED的哪一側,最終效果都相同。有關更多資訊和運用KVL的一些練習題,請參考ADI的《電子學I》課程。

測量實際電壓和電流

ADALM2000還有兩個輸入通道,可用於電壓表。按照圖4所示進行連接,測量電路中的實際電壓。連接通道1電壓表輸入以測量5 V電源,連接通道2電壓表以測量二極體正(+)端的電壓。

Figure 4. Measure the actual voltages in the circuit/schematic.
圖4.測量電路/原理圖中的實際電壓

依照圖5所示連接電壓表輸入。

Figure 5. Breadboard connections for measuring the actual voltages in the circuit.
圖5.測量電路中實際電壓的試驗板連接

啟動Scopy電壓表工具。介面看起來如圖6所示。

Figure 6. Scopy voltmeter tool screen.
圖6.Scopy電壓表工具螢幕

點擊綠色Run(運行)按鈕,電路電壓就會顯示出來。 Channel 1 Voltage(通道1電壓)應顯示5 V電源的實際值。 Channel 2 Voltage(通道2電壓)應顯示LED兩端的實際電壓。在這個例子中,紅光LED的電壓為1.84 V。這兩個電壓(通道1和通道2)之間的差異將是電阻兩端的電壓,在本例中為3.12 V。

使用歐姆定律計算電阻中的電流:

Equation 12.

或者:

Equation 13.

或者:

6.6 mA

問題

  1. 限流電阻如何能保護LED,以及如何使用歐姆定律計算適當的電阻值?
  2. 為什麼限流電阻可以放在LED的任一側而仍然具有相同的效果?

答案請參閱學子專區部落格。