優化熱設計,提升功率能力——第一部分:基本知識
優化熱設計,提升功率能力——第一部分:基本知識
作者:ADI 產品應用工程師 Adam Gu 及總監 Walker Bai
摘要
隨著電路功率密度持續提升,加之高環境溫度等嚴苛運作環境的存在,熱性能已成為單晶片電源產品日益關注的問題。本文深入探討功率積體電路應用中的通用熱學概念,並對影響整體熱性能的各種因素進行量化熱分析。
引言
單晶片功率積體電路的資料手冊通常會規定兩個電流限值:最大持續電流限值和峰值瞬態電流限值。其中,峰值瞬態電流受整合功率場效應電晶體(FET)的限制,而持續電流限值則受熱性能影響。資料手冊中提供的持續電流限值,是基於典型電壓轉換、室溫條件和標準展示板運作條件得出的。在特定工作環境中,進行有效的熱設計對於確保積體電路可靠承載所需電流非常重要。
本文分為兩個部分:第1部分涵蓋通用熱學概念和晶片級熱設計考量,第2部分則探討影響功率積體電路應用中熱性能的系統級(板載晶片)因素。本文目的在簡明扼要地總結功率元件熱設計中的關鍵注意事項。
熱概念和參數
為了清晰起見,表1列出了穩態電氣參數與熱參數的類比關係。
| 電氣領域 | 熱領域 |
| 電壓,V(單位:V) | 溫度,T(單位:K或°C) |
| 電流,I(單位:A) | 功耗,P(單位:W) |
| 電阻,R(單位:Ω) | 熱阻,θ(單位:K/W或°C/W) |
| ΔVAB = VA – VB = I × RAB | ΔTAB = TA – TB = P × θAB |
從穩態角度來看,電氣領域中電流從高電位流向低電位,傾向於選擇電阻更低的路徑。類似地,在熱領域中,熱能從高溫區域向低溫區域耗散,且透過熱阻更低的路徑會產生更大的能量耗散。
在功率積體電路應用中,通常將接面(裸晶)視為熱源,表1中的熱計算公式可調整如下:
- TJ是積體電路接面溫度。
- TA 是環境溫度。
- PLOSS 是積體電路功率損耗。
- θJA是接面至環境熱阻。
根據公式1,降低積體電路的功率損耗或熱阻,均可幫助減小接面至環境的溫差(ΔTJA)並改善熱性能。
散熱模式
散熱模式可分為以下三種:
- 熱傳導: 透過直接接觸散熱。
- 熱對流:透過周圍流動的流體帶走熱量。
- 熱輻射:以電磁波的形式散熱。
如圖1所示,在積體電路(IC)應用中,熱傳導通常指的是在IC封裝內部透過PCB銅箔進行散熱。熱對流通常發生在IC或PCB表面與周圍空氣之間。熱輻射無處不在,因為其不需要介質。
計算不同散熱方式的熱阻:
熱傳導:
其中,L是材料長度或熱傳導距離(m),k是材料的熱導率[W/(m × K)],而A是材料的橫截面積(m2)。
熱對流:
其中,h是熱傳遞係數[W/(K × m2)],Acool是散熱面積(m2)。
熱輻射:
其中,ε是材料的熱發射率,σ是斯特凡-玻爾茲曼常數,Asurf是表面積(m2),Tsurf是表面溫度(K),而Ta則是環境溫度(K)。
從公式4可見,輻射模式下的熱阻高度依賴於溫度。隨著溫度升高, θradi降低,這使得在實際場景中針對性地降低 θradi頗具難度。因此,後續章節將重點探討熱傳導和熱對流模式下的熱阻。
簡化熱模型
如圖2所示,現引入簡化的熱模型,以評估系統級(板載晶片)的熱性能。
此模型將 θJA分解為四個不同的參數:
- θJT (θJCtop):積體電路接面至外殼熱阻。
- θJB: 積體電路接面至板熱阻。
- θTA: 積體電路外殼頂部至環境熱阻。
- θBA: 板至環境熱阻。
這些參數之間的關係如下:
θ與ψ的區別
一些資料手冊將θ和ψ值列為熱參數,其中θ指實際熱阻,ψ則表示熱特性值。例如,考慮 θJT和ψJT:
主要區別在於,公式6假設熱能僅透過積體電路外殼頂部耗散,而公式7假設熱能透過所有可能的路徑耗散。因此,在自然散熱的實際應用中,使用 ψJT而非θJT來計算接面溫度更為準確:
需要注意的是, ψJT並非熱阻,不具備物理意義;其僅僅從系統角度表示 TJ與Tcasetop之間的數值關係。此外,ψJT無法用於建構熱模型。類似的區別也適用於 θJB和 ψJB。
積體電路封裝的影響
功率積體電路內部的散熱主要透過傳導方式進行,如公式2所述。表2列出了積體電路封裝中常用材料的熱導率值2,這些資料可用於評估不同封裝結構的散熱路徑。需要注意的是,這些數值也會受到溫度的影響。
| 材料 | 典型用途 | 熱導率(W/m × K) |
| 銅(25°C至125°C) | 導線架、銅柱 | 401至393 |
| 金 | 焊線 | 314 |
| 矽(25°C至125°C) | 晶粒 | 148至100 |
| SnPb | 焊料 | 50 |
| 銀環氧樹脂 | 晶粒黏著 | 2.09 |
| 環氧樹脂封裝膠 | IC 封裝模封材 | 0.72 |
具備底部裸露散熱焊墊的焊線封裝(ADI MSE)
圖3展示了ADI MSE封裝的標準結構,包含焊線和外露底部焊墊。結合表2中的資料,引入表3以評估不同的散熱路徑。其中熱阻最低的路徑為「晶粒-晶粒黏著-底部裸露焊墊」結構。
| 熱路徑 | 距離L | 剖面A | 熱導率K |
| 焊線 | 長 | 小 | 非常高 |
| 晶粒黏著 | 非常短 | 大 | 低 |
| 外露焊墊 | 短 | 大 | 非常高 |
| 環氧樹脂模封膠 | 長 | 大 | 非常低 |
晶圓級晶片規模封裝(WLCSP)
圖4展示了WLCSP的標準結構。相應地,表4提供了WLCSP的詳細資訊,其中強調熱阻最低的最優散熱路徑為「晶片-銅重分佈層(RDL)-焊球」結構。
| 熱路徑 | 距離L | 剖面A | 熱導率K |
| 銅RDL | 短 | 小 | 非常高 |
| 焊球 | 長 | 大 | 高 |
| 晶粒鈍化 | 非常短 | 大 | 低 |
| 電介質 | 非常短 | 大 | 非常低 |
具備底部外露散熱焊墊的倒裝晶片封裝(ADI LQFN)
圖5展示了ADI LQFN封裝的標準結構。結合表5可知,熱阻最低的散熱路徑是透過「晶片-銅柱-焊料」及底部外露焊墊構成的。
| 熱路徑 | 距離L | 剖面A | 熱導率K |
| 銅柱 | 短 | 大 | 非常高 |
| 焊料 | 非常短 | 大 | 高 |
| 外露焊墊 | 短 | 大 | 非常高 |
| 環氧樹脂模封膠 | 非常長 | 大 | 非常低 |
基於封裝特性的θ和ψ數值差異
如前文所述,熱阻θ是在假設熱量沿著特定方向耗散的條件下計算得出的,而ψ值則是基於自然散熱條件確定的。在封裝結構中,頂部的環氧樹脂模封膠熱導率相對較低,且散熱路徑較長。因此,僅有極少熱能透過頂部耗散,導致 Tcasetop接近 TJ。根據公式6和7, ψJT顯著小於θJT。相反,由於大部分熱能透過IC外殼底部和PCB耗散,ψJB值通常與 θJB接近。1
裸露晶粒封裝
與頂部覆蓋環氧層的封裝不同,裸露晶粒封裝的晶片厚度更大。圖6展示了具有裸露晶粒的LQFN封裝的典型結構。
頂部額外的矽層降低了熱源至外殼頂部的熱阻(θJT),進而增強了封裝頂部的散熱能力。然而,在自然散熱條件下,由於其他系統級因素會影響整體熱阻,裸露晶粒封裝並未顯著提升熱性能。裸露晶粒封裝的熱優勢將在第二部分中詳細介紹。
資料手冊上的熱參數
功率積體電路資料手冊通常會列出多個熱參數以供參考,如圖7所示。由於積體電路封裝的特性, θJCBOT小於 θJT (θJCTOP),而ψJT顯著小於θJT (θJCTOP)。在自然散熱條件下,使用θJT計算TJ可能會導致顯著誤差。此外,需要注意θJCBOT與θJB不同,因為θJB表示的是接面與板之間的熱阻,而非接面與IC外殼底部之間的熱阻。3
範例中同時列出了JEDEC和展示板的 θJA值。JEDEC板是根據JEDEC標準51-7構建的,用於測量熱參數。4通常,JEDEC板的佈局未針對散熱進行優化,因此其JA值高於展示板。一般而言,JEDEC板上的θJA 反映了積體電路封裝本身的熱性能,而展示板上的θJA 則表示經過優化的系統設計值。
結論
在功率積體電路(IC)封裝內部,熱傳導是主要的散熱模式。根據封裝內部材料的熱特性,部分內部路徑的熱阻可能較低。然而,實際的散熱路徑還會受到系統級因素的影響,例如裝配方式、印刷電路板(PCB)設計、風冷散熱、散熱片的使用等。有關這些系統級因素的更多細節,將在第二部分中介紹。
參考資料
1 “JESD51-12: Guidelines for Reporting and Using Electronic Package Thermal Information”,JEDEC固態技術協會,2005年5月。
2 “Thermal Analysis of Semiconductor Systems”,NXP。
3 “JESD51-8: Integrated Circuit Thermal Test Method Environment Conditions – Junction-to-Board”,JEDEC固態技術協會,1999年10月。
4 “JESD51-7: High Effective Thermal Conductivity Test Board for Leaded Surface Mount Packages”,JEDEC固態技術協會,1999年2月。