適用於先進SoC、FPGA和微處理器的低電壓、大電流設計解決方案
適用於先進SoC、FPGA和微處理器的低電壓、大電流設計解決方案
作者:ADI 資深應用工程師 Haisong Deng
摘要
本文討論各種高科技應用對先進電源解決方案的需求,例如需要多個低壓電源來為DDR、核心、I/O裝置等元件供電,而半導體整合度日益提高,使得微處理器的耗電量越來越大。為此,業界迫切需要提升遙測能力,以便對電壓、電流和溫度等參數進行監測。本文介紹一種雙相降壓型穩壓器設計,其中整合了數位電源系統管理功能,以致力於達成尺寸、效率、迴路穩定性和瞬態響應等方面的關鍵目標。
引言
目前的工業、汽車、伺服器、電信和資料通訊應用都需要先進的系統單晶片(SoC)、FPGA和微處理器解決方案。這些解決方案需要多個低壓電源,包括1.1 V(用於DDR)、0.8 V(用於核心)和3.3 V/1.8 V(用於I/O裝置)。隨著半導體整合度不斷提高,微處理器的耗電量越來越大,因此需要更大的供電電流。
同時,市場對採用FPGA或微處理器的遙測技術表現出強勁需求。此類技術能夠監測電壓、電流、溫度和其他裝置參數。為了簡化設計方案,可透過整合 I2/PMBus®的類比電源IC來監測這些關鍵參數並控制遙測。
因此,電源解決方案必須與I2/PMBus整合,以支援遙測回讀和穩壓器編時園,同時實現更大電流能力、更高效率和卓越的抗電磁干擾(EMI)性能。擁有高性能且滿足這些要求的多相元件正變得越來越受青睞。本文將介紹一款雙相降壓型穩壓器的一些設計思路。此款穩壓器的兩個通道可以提供總計高達40 A的連續電流,每個通道支援高達30 A的負載。其並整合了數位電源系統管理功能,可支援透過符合PMBus/I2標準的序列介面進行編程和遙測。設計時則須審慎考量並達成尺寸、效率、迴路穩定性和瞬態響應等方面的目標。
效率的重要性
假設一個應用需要從12 V電源獲得1 V、30 A的低電壓、大電流輸出,且效率為80%,則總損耗將達到7.5 W。這些損耗會變成熱量,導致IC和電感的溫度上升。資料中心的環境溫度通常高於室溫,額外的損耗會使IC的溫度進一步升高,進而更接近IC的熱關斷限值(通常為150°C)。對於負載點(POL)應用,此類問題尤為關鍵,因為DC-DC轉換器往往非常靠近高發熱量的微處理器。
接下來,我們將說明幾種提高低電壓、大電流元件效率的方法。
SW節點處的PCB佈線
在之前版本的雙相元件展示板設計中,第1相和第2相中的電感相對而置,如圖1所示。如果電感以此特定方向放置,EMI性能會更好。這種方式的缺點是開關(SW)節點會有相對較長的佈線,導致PCB佈線損耗更大,尤其是在重負載條件下,因為導通損耗與電流值的平方成正比(P = I2R)。
圖2所示為20 A負載條件下的熱圖像。開關節點溫度非常高,其溫升幾乎與IC相同。適當的設計可以改善PCB佈線所引起的損耗。
在圖3所示的測試設定中,我們對PCB進行了切割處理,並移動通道1電感,使之更靠近IC,進而縮短SW節點佈線。
根據PCB佈線的銅厚度和長度,SW節點的直流電阻為:
其中:
總損耗為:
其中:
在20 A負載條件下,SW節點產生的預期損耗為:
縮短SW佈線L = 0.3 cm後,改善後的損耗為:
計算得出的預期損耗改善幅度為:
圖4顯示了基於測試結果的效率改進情況。在20 A和30 A負載條件下,損耗改善幅度分別為0.22 W和0.53 W。
當負載提高時,效率差異會更大,表示此PCB佈線的導通損耗(P = I2R)將佔主導地位。在滿負載條件下,效率可提升1.5%。由於電感無法如此靠近IC,因此在第二版的電路板佈局中,電感會旋轉90°以面向IC以縮短SW佈線長度,如圖5所示。
增加 CIN以抑制VIN振鈴
在我們的研究中,輸入電容對低電壓和大電流應用的效率與穩定性也有很大影響。工程師常常忽視輸入電容設計的重要性,憑以往經驗來佈置輸入電容。有時候,受PCB方案總尺寸限制,工程師佈置的輸入電容可能不足可能導致電路不穩定和更多損耗。
圖6(從左到右)顯示了用於熱插拔和抑制湧浪電流的電解電容,大陶瓷電容(通常為1210或1206尺寸)用於減少輸入電流漣波,而小陶瓷電容(0402或0201尺寸)則用於減少高頻漣波。除此之外,Silent Switcher® 2技術會將一對電容嵌入封裝中,以進一步減少SW高頻雜訊和過沖。圖6右側圖片顯示了兩個1206陶瓷電容(黃色)、四個0402封裝外陶瓷電容(藍色),外加四個採用去封裝技術的0402封裝內電容(紅色)。封裝中晶片上方刻蝕一個孔,以暴露襯底上的封裝內電容。
使用探頭對這些輸入電容和開關節點進行探測,觀察不同輸入電容組合的行為。
| 封裝外電容 | 封裝內電容 | |
| 小 CIN 組合 | 1× 22 μF (1206), 2× 0.22 μF (0402) | 2× 0.1 μF (0402, X8L) |
| 大 CIN 組合 | 2× 22 μF (1210), 2× 1 μF (0402) | 2× 0.22 μF (0402, X7R) |
然而,其代價是IC的最大工作溫度範圍從150°C (X8L)降低到125°C (X7R)。有時候,IC的最大溫度是一個重要考慮因素,因為許多應用(如資料中心)的環境溫度超過70°C。工程師需要注意這些情況,因為如果選擇X7R封裝內電容,最大溫度可能會超過工作範圍。
更大的CIN不僅會提升開關的穩定性,還有助於提升效率。圖8顯示,如果增加足夠的輸入電容,效率將提高約1.4%,損耗降低0.3 W。輸入端的振鈴和壓降會導致開關損耗增加。8個1206尺寸的電容與2個1210尺寸的電容具有相似的效率,因此在這種情況下,理想的CIN選擇將是2個22 µF的1210尺寸電容。
對於輸入電容的選擇,由於陶瓷電容具有較大的直流額定範圍,因此工程師還應注意直流降額。例如,比較12 V下1206和1210電容的直流降額,1206尺寸電容的降額更為嚴重。表2列出了兩個Murata電容作為示例。有鑑於此,建議使用1210尺寸電容作為低電壓、大電流電源的輸入。
如果總輸入電容較小(圖7上方波形),在重負載條件下,SW節點波形會出現較大的振鈴。這是因為當頂部開關導通時,大部分電流將是從輸入電容中拉出。總電荷 = 電容 x 電壓(Q = CV)。因此,如果電容較小, CIN將會有較大的壓降。 CIN與輸入佈線和IC封裝的寄生電感將形成LC諧振電路,導致開關節點處出現振鈴。大電壓降也會導致SW失真和不穩定,在小脈衝後面跟隨一個大脈衝。
如果增加輸入電容以抑制振鈴,可以改善開關的不穩定性。相較於小CIN組合,大CIN組合的總電容值翻倍。CIN越接近開關的頂部,改善幅度就越大。因此,最好增加封裝內電容的值。在我們的案例中,兩個0.1 µF(0402、X8L)電容增加到0.22 µF(0402、X7R)(見表1)後,開關變得穩定(見圖7的下方波形)。
| 產品型號 | 電容特性 | 12 VIN下的降額 |
| GCM32EC71E226KE36L | 22 μF, 25 V, 1210 | 16.6 μF |
| GRM31CR61E226KE15L | 22 μF, 25 V, 1206 | 5.1 μF |
SIMPLIS模擬是一個有用的工具,可協助工程師更確定 CIN的最優值。圖9顯示了一個降壓型穩壓器,標出了沿著電源佈線的寄生電感估計值。輸入電容已根據12 V輸入電壓下陶瓷電容的直流降額進行了調整。如果輸入電容翻倍,從2x70 nF增加到2x140 nF,振鈴會得到改善(見圖10)。
結語
本文重點討論低電壓、大電流電源設計,介紹了兩種方法來提高重負載條件下的效率。根據PCB上開關節點的熱點(其溫升幾乎與IC相同),我們建議改變電感的方向,縮短開關節點的佈線長度,進而降低損耗。輸入電容的設計非常重要,但也容易被忽視。輸入電容不足將導致電源不穩定且效率低下。在低電壓、大電流電源的設計中,應用工程師需要特別注意輸入電容的平衡。