如何使電壓反相
如何使電壓反相
作者:ADI 電源管理專家 Frederik Dostal
摘要
本篇關於電源管理技巧的文章介紹了兩種電路,分別用於將正電壓轉換為負電壓和將負電壓轉換為正電壓。文章說明如何輕鬆修改降壓型穩壓器電路,以將正電壓轉換為負電壓;並介紹如何輕鬆修改升壓轉換器,以將負電壓轉換為正電壓。
引言
電源轉換器常用於從現有電壓軌為電路生成穩定的電源電壓。在大多數應用中,電壓透過降壓轉換開關穩壓器降低。但有時候,電壓需要升高,而這通常利用升壓型轉換器來達成。降壓和升壓這兩種拓撲結構應用於許多領域。
然而,有時電壓需要反相。在大多數情況下,需要將正電源電壓轉換為負電壓。這是為了給訊號路徑中的感測器供電,使其能夠處理具有正負電壓偏轉的訊號。例如,+5V和-5V用作運算放大器的電源,以處理訊號電壓。某些應用需要負電壓來安全關斷MOSFET的閘極。要從現有正電壓產生負電壓,圖1所示的反相拓撲是合適的方案。其中,正電壓被轉換為負電壓。這種電路結構簡單,不需要變壓器,可以利用標準降壓型開關穩壓器IC建構。降壓型穩壓器的輸出電壓連接至系統接地端,GND接腳電壓產生負電壓,該負電壓可透過電阻分壓器Rfb1和Rfb2進行調節。
除了這種應用之外,有時還需要將負電壓轉換為正電壓。一種常見的應用是在電信領域,其中必須將-48 V轉換為+48 V。此外,在工業領域也有應用。針對此一需求,確實存在一種不需要變壓器的高效解決方案。圖2展示了一種反相升壓轉換器,能從負電壓產生正電壓。它需要的不是降壓型穩壓器,而是升壓型穩壓器IC。電源位準必須以適當的方式設計,使得開關的相應體二極體沿著正確的方向導通。
為了高效地將負電壓轉換為正電壓並實現多種特性,需要額外的元件。例如,不同的設定接腳需要位準轉換,以實現軟啟動或時脈同步等功能。這些接腳上允許的電壓範圍取決於開關穩壓器IC的GND接腳,即負輸入電壓。
為了在較高功率下也能實現平穩的切換,可以使用專用開關穩壓器IC來有效完成從負電壓到正電壓的轉換。LTC7899就是如此的IC。其是一款開關電源升壓轉換器控制器,專為將負電壓轉換為正電壓而設計。該元件使用外部開關,而且可同步工作,並在輸入和輸出之間提供高達135 V的極寬電壓範圍。圖3顯示了模擬程式LTspice®中的LTC7899反相電路實現方案,使用者可藉由該軟體對電路進行模擬分析。
結論
無需變壓器也能輕鬆地使負電壓和正電壓反相。許多應用需要如此的反相功能。目前已有多種簡單解決方案,也有眾多合適的電源轉換器IC可供選擇。然而,要設計高性能、易於使用的電路,使用LTC7899等特殊開關控制器將是一個非常合適的選擇。