20 GHz直接採樣:一體式奈奎斯特——第2部分:正交交錯採樣

作者:ADI 現場應用工程師 Ian Beavers、資深首席工程師 Peter Delos、Brian Reggiannini 及系統應用工程師 Connor Bryant


摘要

直接射頻採樣系統不斷發展,並拓展了更多的功能,使其可以在單一奈奎斯特區內採集更寬廣的頻寬。透過在2 GHz至18 GHz進行同步採樣,可採用更為先進的方案來監測更大範圍的頻譜,而不會出現頻帶混疊的問題。正交交錯採樣為擴大採樣頻寬提供了新的解決方案,而且消除了管理雙速率時脈、時脈反相或加倍資料輸出的複雜性。

簡介

本系列文章的第1部分描述了交錯採樣目標,討論了引起誤差的交錯採樣偽影,並介紹使用AD9084的一系列40 GSPS類比數位轉換器(ADC)方案。第2部分則將詳細探討正交採樣方案及正交校正機制。

嵌入式數位訊號處理器(DSP)核心的大量引入,為增強資料轉換器產品提供了可能性。關於目前ADC中包含的嵌入式DSP,可以在不增加後端數位資料速率的情況下,使有效採樣速率翻倍。透過使用兩個具有正交輸入的ADC,並搭配正交校正演算法,可以配置雙40 GSPS ADC,以在單一多通道轉換器IC內產生四個4 GHz數位下變頻輸出,監測2 GHz至18 GHz的頻寬。

相對於更常見的零中頻(ZIF)架構,本文介紹了直接正交採樣。其中確認了正交誤差,並描述了正交誤差校正(QEC)所需的嵌入式數文書處理。過程中使用了類比射頻前端元件、ADC資料採樣、嵌入式DSP處理以及資料轉換器I/Q輸出的最終處理結果。實測結果顯示QEC前後的幅度和相位誤差,最終測得的鏡像抑制結果表明了在2 GHz到18 GHz範圍內可實現有效的直接正交採樣。文中描述了這種方法在AD9084 IC上的使用情況,但可推廣至任何寬頻採樣系統。

正交採樣原理

圖1.1所示為傳統的ZIF架構,透過正交射頻下變頻混頻器形成兩個正交(錯相90°)IF訊號。在本例中,正交在本振(LO)電路中由兩組各錯相90°的物理分離混頻器和LO形成。結果得到兩個正交IF頻率。透過LO頻率處I訊號和Q訊號之間的相位反轉,可以直覺地呈現射頻是高於還是低於LO頻率,如圖1所示。此外,依據相同的原理,數位下變頻器(DDC)能夠處理實際的資料轉換器資料流程,並以數控振盪器(NCO)為中心,以降低後的頻寬創建I/Q輸出資料流程。

圖1.正交採樣原理與ZIF架構比較。
 

圖1中的原理展示了直接正交採樣。如果90°相移發生變化,使兩個並行ADC同時對正交放置的相同RF輸入進行採樣,則採樣過程中,在奈奎斯特邊界會發生I/Q訊號的相位反轉。利用此特性可有效地使ADC採樣速率翻倍,如圖2所示。

實際上,90°相移透過混合耦合器(也稱為混合分路器)實現。寬頻混合耦合器現已上市,覆蓋2 GHz至18 GHz的頻寬。

正交誤差

正交採樣有一個眾所皆知的問題,就是如果I/Q平衡中的任何相位或幅度存在失配,那麼便會在鏡像頻率處產生不必要的雜散能量。直接正交採樣方法也有這個問題,需要透過後端演算法來解決。2 相關的操作問題如圖2所示。令人擔憂的是,鏡像頻段中不需要的訊號可能會折回到訊號頻帶。鏡像水準取決於相較於理想正交狀態的幅度和相位失配程度,因此需要採用QEC方法。

 

Figure 2. Direct quadrature sampling image: The concern in direct  quadrature sampling is that an unwanted signal in the image band can  fold to the signal band. The level of the image is a function of the amplitude and phase mismatch from the ideal quadrature and is seen in the blocker image level compared to the blocker level. The blocker image is further reduced with a QEC method.
圖2.直接正交採樣鏡像:直接正交採樣的問題在於,鏡像頻帶中不需要的訊號可能會折回到訊號頻帶。鏡像水準取決於相較於理想正交狀態的幅度和相位失配程度,這一點可從阻塞訊號的鏡像水準與阻塞訊號本身位準的比較中觀察到。透過QEC方法可進一步縮小阻塞訊號鏡像。
 

鏡像抑制水準可透過下述方法計算:

IRR = 鏡像抑制比(dB)

P = 10(IRR/10)

A = 幅度失配程度

θ = 相位誤差

對於給定的IRR和幅度誤差

689995 Equation 01

對於給定的IRR和相位誤差

689995 Equation 02

689995 Equation 03689995 Equation 04

圖3.I通道和Q通道之間的幅度和相位誤差可實現特定的鏡像抑制值。座標軸以對數-對數比例尺顯示。

圖3繪製了鏡像抑制幅度與所需幅度和相位誤差之間的關係。例如,要實現60 dBc的鏡像抑制,系統需具備0.1°的相位精度,以及優於0.01dB的幅度匹配。僅憑藉現有的商用射頻組件所具備的精度,在硬體層面達到這樣的鏡像抑制水準是不切實際的。因此,為了有效利用直接正交採樣方法,需要進行額外的數位誤差校正。以下部分將介紹進行QEC所使用的配置。

圖4.AD9084直接正交採樣配置,使用半複數有限脈衝回應(FIR)濾波器模式中的PFILT進行QEC。

透過可編時園濾波器(PFILT) QEC進行正交採樣

圖4的功能框圖顯示了使用PFILT QEC進行直接正交採樣的AD9084配置。對於所示的實測FFT,輸入頻率設定為7.1 GHz,通道1中的NCO設定為7 GHz,在基頻資料中,輸入訊號出現在100 MHz處。鏡像頻率以大約 fs/2進行鏡像對稱,並出現在12.9 GHz處。通道2 NCO設定為13 GHz,以監測鏡像頻率,在基頻輸出中,鏡像頻率出現在-100 MHz處。

在後續圖中,測試資料步驟順序如下所示:

執行功能驗證,然後凍結後台ADC校準,以防因進一步ADC校準而造成的通道間偏差。接著,在4 GHz頻寬內以25 MHz為步進來掃描頻率。對於每次資料擷取,NCO1頻率設定為Fin – 100 MHz,對於第二個NCO、NCO2,頻率設定為20 GHz – NCO1頻率。這使得兩個NCO頻率均以採樣速率的一半( fs/2)呈鏡像對稱關係。

根據測得的Ch1和Ch2資料,計算正交校正係數並將其應用於嵌入式FIR,如圖5所示。重新擷取其他資料,然後對QEC後的性能進行評估。這個序列重複四次,直至覆蓋2 GHz至18 GHz的整個工作範圍。

4 GHz頻寬校正的結果如下所示。AD9084有四組濾波器係數,可供快速選擇。這種可編程特性使得在給定已編程的NCO頻率的情況下,所使用的係數能夠根據所關注的輸入頻率進行優化。

半複數PFILT結構的適用性可以透過一個簡單的例子來說明。在直接正交採樣配置中,會將訊號拆分成單獨的I路徑和Q路徑,每個路徑由單獨的ADC進行採樣。

Figure 5. Quadrature sampling mode.
圖5.正交採樣模式。
 

QEC是一種相對的均衡形式。例如,I路徑可被認為是理想路徑,Q路徑可以與I路徑匹配。因此,Q路徑的回應可建模為(a)標稱90°相移、(b) I路徑的共同響應和(c) Q路徑相對於I路徑的失配回應或增量回應的組合,如圖6所示。

689995 Equation 05

689995 Equation 06

Figure 6. Relative quadrature sampling model in terms of nominal 90° phase shift H90(ω) and Q vs. I mismatch response HΔ(ω).
圖6.相對正交採樣模型,關於標稱90°相移 H90(ω)及Q與I的失配回應HΔ(ω)。
 

圖7顯示了使用正弦輸入x(t) = cos(ω0t)對這個相對正交採樣模型進行模擬的結果。標稱90°相移將餘弦轉換為正弦,並且增量回應HΔ(ω) = AΔ(ω)e(jθΔ (ω))會修改結果的幅度和相位。

Figure 7. Stimulating the quadrature sampling model with a cosine input results in a sine input to the second ADC along with the amplitude and phase errors
圖7.使用餘弦輸入對正交採樣模型進行模擬會產生對第二個ADC的正弦輸入及幅度和相位誤差。
 

透過使用簡單的三角恆等式,Q路徑的輸出可分解為正弦和餘弦部分。

689995 Equation 07

689995 Equation 08

當I路徑和Q路徑之間沒有失配時(HΔ (ω) = 1),正交採樣配置的理想輸出可定義為:

689995 Equation 09

689995 Equation 10

因此,對於以頻率ω0為中心的正弦訊號或其他窄頻訊號,實際正交輸出可以透過理想正交輸出表示。直接正交配置可以看作會產生正交誤差的2 × 2線性系統。QEC的執行方法是反轉這個2 × 2線性系統,以恢復理想輸出xi (t)和xq(t)。

689995 Equation 11

689995 Equation 12

圖8.擴展的正交採樣模型,以顯示誤差項和誤差校正。所示拓撲是一個半複數濾波器,與圖4所示的濾波器一致。
 

圖8中的分析描述了以單一頻率對系統進行模擬時,正交誤差的產生和校正。由於該2 × 2系統是線性系統,因此透過引入幅度和相位回應隨頻率變化的多抽頭FIR濾波器,該解決方案可輕鬆地推廣到寬頻訊號。

透過CFIR QEC進行正交採樣

PFILT在每個ADC後面以20 GSPS的滿採樣速率運行。抽取後,AD9084還包含了複數FIR (CFIR)。使用該濾波器的好處在於可以在更長的時間內應用校正,而無需增加濾波器抽頭數。為了實現這一點,使用了兩個複數DDC (CDDC)。第二個CDDC將鏡像頻率轉換為主DDC內的負鏡像頻率。透過對第二個CDDC的複共軛進行加權後求和,可以產生鏡像消除效果。該方法如圖9所示。

圖9.透過CFIR QEC進行直接正交採樣。

CFIR執行QEC的方法與PFILT相同。唯一的區別是對抽取的輸出進行了校正。為了證明這一點,可以將PFILT看作是複數濾波器網路,而不是前文描述的2 × 2線性系統。2 × 2線性系統的形式如下所示,其中輸入、輸出和濾波器係數都是實值,*符號表示卷積。

689995 Equation 13

689995 Equation 14

如果將這些實數訊號相結合並解讀為複數訊號,則以下特性成立。

689995 Equation 15

689995 Equation 16

689995 Equation 17

透過定義y[n] = yi [n] + jyq並代入以上提供的特性,可以推導出半複數PFILT結構的複值解釋。

689995 Equation 18

689995 Equation 19

689995 Equation 20

由此得到對PFILT效應的另一種解釋,其中包括:

  1. 將複值線性濾波器 b1[n]應用於複值輸入y[n]。與I相比,濾波器 b1[n]對Q進行頻內均衡,以保持目標訊號的平坦度。
  2. 將複值線性濾波器 b2[n]應用於複值輸入y[n]。濾波器 b2[n]將阻塞訊號轉換為反鏡像,該反鏡像將與不需要的鏡像進行相消求和。
  3. 將第一個濾波器的輸出與第二個濾波器輸出的複共軛進行求和。時間共軛會引起頻率翻轉,使阻塞訊號與其鏡像在頻率上對齊,進而允許經過縮放和旋轉的阻塞訊號與其鏡像進行相消求和。

以下是DDC和CFIR為實現QEC而執行的確切步驟。

  1. DDC1對目標訊號進行下變頻,CFIR1應用複值線性濾波器,回應相當於 b1[n] (但頻率有所偏移,並以較低的採樣速率應用)。
  2. DDC2對阻塞訊號進行下變頻,CFIR2應用複值線性濾波器,回應相當於 b2[n] (但頻率有所偏移,並以較低的採樣速率應用)。
  3. 將CFIR1和CFIR2的輸出進行求和會產生鏡像抑制。

圖10展示了使用CFIR實現QEC的FFT測量示例。

圖10.使用CFIR實現QEC的代表性正交採樣FFT測量。阻塞訊號在13 GHz時注入,在7 GHz時產生鏡像。上圖是QEC之前40 GSPS FFT的全速率資料擷取。下圖是抽取資料的FFT,顯示阻塞訊號鏡像降低到60 dBc以下。
 

正交誤差訓練方法

在「透過可編程濾波器進行正交採樣」部分中,說明了I路徑和Q路徑之間的差異會導致正交誤差,並詳細介紹如果發現失配,如何使用半複數PFILT結構來校正誤差。「通過CFIR QEC進行正交採樣」部分證明,相同的QEC也可以轉移到DDC輸出端的CFIR。在此兩種情況下,理想校正濾波器的係數都取決於I路徑和Q路徑之間的失配回應。本部分所介紹的是預估失配回應的一種方法。

目前存在多種類型的QEC演算法。區分演算法的方法之一為基於用於訓練的輸入剌激類型。

  • 線上校準是在系統處於活動狀態時進行的,通常會使用呈現給ADC的任何輸入訊號進行適時地訓練。這些校準可在後台長時間運行,並且能適應因溫度、電源和時間漂移造成的I/Q失配變化。
  • 當系統處於非活動狀態時,離線校準便開始工作。由於系統處於離線狀態,可注入已知的校準訊號進行訓練。訓練完成後,可將系統重新設為線上狀態,並以固定的校正係數運行。根據應用場景的不同,由於系統參數漂移,系統可能需要定期重新校準。在重新校準過程中,必須再次將系統置於離線狀態。

選擇線上校準還是離線校準取決於具體應用,因為這兩種方法各有利弊。後續討論將重點介紹離線校準的一種形式,即向系統注入一系列校準訊號音。

這種校準會定義兩個目標頻帶,如圖11所示。

  • 目標頻帶覆蓋系統的目標輸出頻寬。
  • 阻塞訊號頻帶相對於目標頻帶以 fs/2進行鏡像對稱,其中fs是ADC採樣速率。例如,如果目標頻帶的範圍從頻率f1到頻率f2,則阻塞訊號頻帶的範圍從fs - f2到fs - f1。阻塞訊號頻帶內出現的大阻塞訊號將在目標頻帶內生成虛假鏡像。

這兩個目標頻帶可以覆蓋DC到fs/2範圍內的任意地方,並且可以重疊。

圖11.QEC訓練包括在目標頻帶內掃描頻率以確保幅度平坦度,並在鏡像頻帶內掃描頻率以確保鏡像抑制。
 

關於這兩個目標頻帶,QEC校準有兩個目標。

  1. 關於這兩個目標頻帶,QEC校準有兩個目標。
  2. 透過將Q路徑的頻內增益和相位回應與I路徑的頻帶內增益和相位回應進行匹配,保留目標頻帶內的訊號。這是一種相對的均衡形式。Q路徑與I路徑匹配,但I路徑內的任何下降得以保留。

這兩個目標透過I/Q失配相關聯。由於Q路徑與I路徑匹配,頻內平坦度和頻外鏡像抑制同時得到改進。因此,為了實現這兩個目標,校準必須瞭解目標頻帶和阻塞訊號頻帶的I/Q失配,然後調整校正濾波器的係數,以在兩個頻帶執行相對的Q到I均衡。

然而,這兩個目標的權重不一定相同。對許多應用而言,從I/Q匹配的角度來看,帶內平坦度要求可透過相對粗糙的I/Q匹配來滿足,而鏡像抑制目標通常需要更精準的I/Q匹配。

表1顯示了與不同鏡像抑制水準對應的帶內增益和相位誤差。例如,如果應用要求1°的帶內平坦度和-50 dBc的鏡像抑制,則實現鏡像抑制目標所需的I/Q匹配精度比實現帶內平坦度所需的精度高五倍左右。

表1.鏡像抑制所需的最小誤差
鏡像抑制(dBc) 帶內增益誤差(dB) 帶內相位誤差(deg)
–20 0.9151 5.7106
–30 0.2791 1.8112
–40 0.0873 0.5729
–50 0.0275 0.1812
–60 0.0087 0.0573

表2所示的示例訓練演算法對平坦度和鏡像抑制目標使用了不同的權重。在目標頻帶內注入校準訊號音,以便在目標頻帶內改善帶內平坦度。在阻塞訊號頻帶內注入校準訊號音,以便對目標頻帶內的鏡像進行衰減。當目標頻帶跨越 fs/2時,目標頻帶和阻塞訊號頻帶重疊。重疊區域內的校準訊號音可標記為是否位於阻塞訊號頻帶內,從而賦予更大的權重因數,以實現更困難的鏡像抑制目標。

表2.訓練演算法
基於訊號音的離線QEC校準
定義一組訊號音訊率 fk(其中k = 1,…,K),涵蓋目標頻帶和阻塞訊號頻帶的並集。
為頻內平坦度目標定義權重因數 λin。
為頻外鏡像抑制目標定義權重因數 λout。
對頻率 fk處的每個訓練訊號音
在每個I和Q ADC的輸出端執行時序一致的採集
透過交互相關或其他方式,將Q採集資料與I採集資料進行比較,以估算失配回應 Hk = HΔ(fk) = Hq(fk)/Hi(fk)
如果 fk在阻塞訊號頻內
為這個訓練點分配 λk = λout的權重
否則
為這個訓練點分配 λk = λin的權重
結束
結束

 

執行某種形式的加權回歸以求解濾波器係數,進而在給定 fk、λk、Hk (其中k = 1, …, K)的條件下盡可能減少I/Q失配。

測得的正交採樣鏡像抑制結果

圖12.在2 GHz到18 GHz範圍內測得的直接正交採樣鏡像抑制結果。PFILT和CFIR的QEC方案均顯示在圖中。CFIR校正方法顯示的結果優於50 dBc。在該資料集中,PFIR校正性能略有下降,後續部分將對此加以說明。
 

測得的鏡像抑制結果如圖12所示。PFILT和CFIR校正的結果均已顯示在圖中。使用CFIR校正時,可獲得>50 dBc的鏡像抑制。使用PFILT時的性能結果略有下降,其根本原因可從圖13所示的資料中看出。在QEC前後評估幅度和相位失配時,需注意的是,相當明顯的誤差能夠得到校正,但校正之後,頻率範圍內仍會出現快速漣波。

PFILT以滿採樣速率運行,而CFIR以抽取的低採樣速率運行。由於PFILT和CFIR的抽頭數類似,因此相較於PFILT,CFIR可以在更長的時間內校正誤差。最終結果是CFIR在所使用的測試裝置中實現了更好的校正。然而,漣波目前受限於混合耦合器與ADC輸入端之間的阻抗失配,以及它們之間較長的傳輸線路。模擬結果表明,當混合耦合器安裝在ADC輸入端附近時,可以改善漣波失配,進而大幅減少訊號路徑長度的微小差異。

圖13.使用PFILT QEC時,QEC前後的幅度失配、相位失配和鏡像抑制。藍色曲線表示QEC前。紫色曲線表示QEC後。在滿速率下,PFILT校正限於16個抽頭。當抽頭數為16個時,校正能夠修復隨頻率緩慢變化的較大誤差,但校正後,隨頻率快速變化的漣波依然存在。漣波受限於測試配置,其中AD9084和正交混合器件之間的阻抗失配體現在相對較長的傳輸線路上。積體電路板解決方案將正交混合元件直接安裝在元件旁邊。
 

結語

本文說明了2 GHz到18 GHz範圍內的直接正交採樣解決方案,由以下特性共同組成:

  1. 寬頻正交混合元件
  2. 輸入頻寬覆蓋第二奈奎斯特區的ADC
  3. 確保ADC資料在時間上對齊的方法
  4. 滿ADC速率下的QEC FIR濾波器
  5. 用於降低資料速率的複數DDC
  6. 可解決低資料速率DDC輸出頻寬內輸入不平衡誤差的正交校正演算法

單靠以上任何一個特性都無法奏效,只有將所有這些特性相互結合才能實現此解決方案。如果缺少其中任何一個特性,就可能需要做出不利的權衡取捨,否則性能將顯著降低,導致解決方案無法使用。

文中提出的方法能夠使有效的ADC採樣速率翻倍,而無需使數位資料速率加倍,同時仍保留嵌入式DSP功能。得益於這些優勢,使用者將能夠在應用層面權衡通道數量與ADC速率,而無需修改ADC。直接正交採樣或正交交錯採樣不是為了取代時間交錯技術,而是隨著軟體定義無線電系統不斷成熟,成為一個值得考慮的備選方案。