전압 컨버터를 활용하여 배터리 효율을 높이고 사용 시간을 늘리는 방법
전압 컨버터를 활용하여 배터리 효율을 높이고 사용 시간을 늘리는 방법
글: 프레데릭 도스탈(Frederik Dostal) FAE / 아나로그디바이스(Analog Devices, Inc.)
개요
이 글에서는 기존 시스템에 아나로그디바이스(ADI)의 나노파워(nanoPower) 컨버터를 이용하여 배터리 사용 시간을 최대 20% 더 늘리는 방법에 대해 설명한다.
회로의 에너지 효율이 좋아야 배터리가 오랫동안 지속될 수 있다. 이러한 이유에서 시스템 설계 시 에너지 효율이 우수한 부품들을 선택해야 한다. 전자 회로에서 기능 블록의 수가 적을수록 시스템 전반에서 더 높은 에너지 효율을 달성할 수 있다. 그림 1은 배터리 전원으로 작동하는 장치의 사례로서 전자식 수도 계량기를 나타낸 것이다. 이 시스템은 아나로그디바이스의 MAX32662 마이크로컨트롤러를 기반으로 하며, 하나의 전원 전압만을 사용한다. 입력 전압 범위는 1.71V ~ 3.63V이다.
이 마이크로컨트롤러는 배터리로부터 직접 전원을 공급받을 수 있으며, 배터리는 온도와 충전 상태에 따라 2V ~ 3.6V의 전압을 공급한다. 이 회로는 몇 개의 추가 부품만을 필요로 하므로 전반적인 시스템 효율이 매우 높을 수 있다. 하지만 마이크로컨트롤러의 전류 소모는 실제 공급 전압과는 크게 상관이 없다. 이 마이크로컨트롤러가 2V로 작동하든 3.6V로 작동하든 이 IC에는 아무런 차이가 없다.
이 같은 경우, 새로운 나노파워(nanopower) 스위칭 레귤레이터를 활용할 수 있다. 이러한 유형의 스위칭 레귤레이터를 사용함으로써 배터리 전압을 예컨대 2V 같은 보다 낮은 값으로 효율적으로 변환할 수 있다. 나노파워 스위칭 레귤레이터의 출력은 마이크로컨트롤러가 필요로 하는 전력을 제공하지만, 배터리 전압은 더 높을수록 더 낮은 전류가 소모된다. 그림 2는 고효율 나노파워 스위칭 레귤레이터인 MAX38650을 추가한 수도 계량기 회로를 보여준다.
이 IC를 추가함으로써 배터리 사용 시간을 크게 늘릴 수 있다. 사용 시간은 20% 혹은 그 이상까지도 손쉽게 늘릴 수 있다. 다만, 에너지를 정확히 얼마만큼 절약할 수 있느냐는 사례마다 다를 수 있다. 온도, 피크 전류, 센서의 주기적 스위치 오프 같은 여러 요인에 의해 영향을 받기 때문이다. 여기서 결정적 역할을 하는 것이 추가된 DC-DC 컨버터의 대기 전류(quiescent current)이다. 만약 이 스위칭 레귤레이터가 너무 많은 에너지를 소모한다면 에너지 절약의 이점은 기대할 수 없을 것이다.
그림 3은 MAX38650 나노파워 전압 레귤레이터를 사용할 때의 회로를 보여준다. 제품명에서 알 수 있듯이, 이 IC는 대기 전류가 나노암페어 수준이다. 이 스위칭 레귤레이터는 작동 시에 390nA의 대기 전류만을 소비한다. 이 DC-DC 컨버터가 스위치 오프일 때는 5nA의 셧다운 전류만을 필요로 한다. 그러므로 이 나노파워 전압 컨버터는 그림 1과 같은 시스템에서 에너지를 절약하고자 할 때 이상적이다.
그림 3에서 보이는 것처럼, 이 디바이스는 불과 몇 개의 외부 부품만을 필요로 한다. 저항 전압 분배기 대신 RSEL 핀에 1개의 저항만을 사용해서 출력 전압을 설정할 수 있다. 저항 전압 분배기는 상당한 양의 전류를 소모하는데, 이 전류 소모량은 전압과 저항에 따라서 MAX38650의 대기 전류보다 훨씬 더 클 수 있다. 그러므로 이 IC는 초기 동작할 때 잠깐만 이 RSEL 저항을 확인한다. 이 IC는 스위치 온일 때 잠깐 동안 이 저항을 통해서 200A의 전류가 지나가는 것을 통해 출력 전압 설정 값을 검출한다. RSEL 핀의 전압을 측정해서 IC에 내부적으로 저장한다. 그러므로 기존 전압 분할기를 사용할 때와 같은 에너지 손실을 일으키지 않는다.
간단히 말해, 전압 컨버터를 추가함으로써 시스템 효율을 높이고 한 번 충전으로 사용 가능한 배터리 시간을 늘릴 수 있다.
저자 소개
프레데릭 도스탈(Frederik Dostal)은 전력 관리 전문가로서 이 업계에서 20년 넘게 종사하고 있다. 독일의 에를랑겐 대학에서 마이크로일렉트로닉스를 전공하고, 2001년에 내셔널 세미컨덕터(National Semiconductor)에 입사해서 FAE로서 고객 프로젝트로 전력 관리 솔루션 구현과 관련한 풍부한 경험을 쌓았다. NS 재직 시 애리조나주 피닉스에서 4년 간 근무하면서 애플리케이션 엔지니어로서 스위치 모드 전원장치(SMPS)를 맡았다. 2009년에 아나로그디바이스(Analog Devices)에 입사했으며, 이후 제품 라인 및 유럽 기술 지원과 관련한 다양한 직책을 거쳤다. 현재는 풍부한 설계 및 애플리케이션 지식을 바탕으로 전력 관리 전문가로서 ADI 뮌헨 지사에서 근무하고 있다. 문의: frederik.dostal@analog.com