전원 중단 시에도 TPO 기능 제공하는 다회전 위치 센서
전원 중단 시에도 TPO 기능 제공하는 다회전 위치 센서
글: 스티븐 브래드쇼(Stephen Bradshaw) 제품 애플리케이션 엔지니어, 크리스티안 나우(Christian Nau) 제품 마케팅 매니저, 엔다 니콜(Enda Nicholl) 전략 마케팅 매니저 / 아나로그디바이스(Analog Devices, Inc.)
개요
이 글에서는 TPO(true power-on) 다회전 검출 기능을 구현하기 위해 현재 사용되고 있는 기법들을 설명하고, 산업용 및 차량용 위치 센싱 시장을 재편할 만한 혁신적인 솔루션을 소개한다. 이 간소화된 시스템을 사용하면 자기 시스템(magnetic system) 설계에 관한 전문성이 없는 설계 엔지니어도 기존의 크고 비싼 솔루션을 손쉽게 대체할 수 있다.
머리말
시스템이 항상 자신의 위치를 알고 있어야 하는 차량용 및 산업용 애플리케이션에서는 위치 센서와 인코더가 사용되는 것을 쉽게 볼 수 있다. 그런데 기존의 위치 센서와 인코더 제품들은 단일 회전, 다시 말해서 360 TPO(true power-on) 위치 정보만을 제공할 수 있다. 다회전 또는 보다 넓은 측정 범위에 걸쳐서 TPO 위치 정보를 필요로 하는 시스템은 백업 전원을 사용함으로써, 예상치 못한 전원 중단 시에 단일 회전 센서의 다회전을 추적 및 기억하기도 하고, 또는 시동이 꺼져 있는 상태에서 다회전 움직임을 추적하기도 한다. 그렇지 않으면, 기어 감속 메커니즘을 추가해서 다회전을 단일 회전으로 줄이고 단일 회전 센서와의 조합을 사용해서 TPO 다회전 위치 정보를 구할 수도 있다. 이러한 시스템은 가격이 비싸고 부피가 크며, 배터리 백업 시스템의 경우에는 주기적인 유지보수가 필요하다.
정상적인 가동 주기의 일환이든 혹은 예기치 않은 사고로 인한 것이든 전원 공급이 중단되더라도 기계적 시스템의 위치가 폐쇄 루프 제어를 위해 항상 알려져야 하는 애플리케이션에서, 회전 인코더와 선형 인코더는 필수적으로 사용되는 부품이다. 하지만 전원 공급이 중단되더라도 TPO 위치를 항상 알 수 있도록 한다는 게 시스템 설계자에게는 결코 쉽지 않은 과제이다. 시스템 상태를 알지 못할 경우, 시스템을 알려진 상태로 리셋하기 위해서는 길고 복잡한 절차들이 필요하다.
기존 솔루션
현대식 공장들은 공정 시간을 단축하고 생산성을 높이며 효율을 향상시키기 위해서 점점 더 로봇과 코봇에 의존하는 추세다. 그런데 로봇과 코봇, 그 밖에 다른 자동화 어셈블리 장비들은 가동 중에 예기치 않게 전원 공급이 중단될 경우, 위치 및 파워업 초기화를 위한 중단시간이 필요하다는 점에서 비용을 늘리고 비효율을 초래할 수 있다. 이러한 중단시간은 생산성 저하와 경제적 손해로 이어진다. 백업 배터리, 메모리, 단일 회전 센서를 사용해서 이러한 전원 중단에 대비할 수는 있지만 이러한 솔루션은 한계점을 가지고 있다. 배터리 팩은 수명이 제한되어 있고, 배터리 교체 관리를 위한 유지보수가 필요하다. 폭발 위험성이 높은 특정 환경에서는 배터리 팩에 저장할 수 있는 최대 에너지량이 제한된다. 그러면 배터리를 더 자주 교체해야 하고 유지보수 주기도 더 짧아진다.
배터리 백업에 대한 대안으로서 위건드 와이어(Wiegand wire) 에너지 하베스팅 모듈을 사용할 수 있다. 이 모듈은 외피의 자기 보자력(magnetic coercivity)이 내부 코어의 보자력보다 훨씬 높은 특수 처리 와이어를 사용한다. 이러한 보자력 차이가 자기장이 회전할 때 디바이스 출력에 전압 스파이크를 일으킨다. 이 스파이크를 사용해서 외부 회로를 구동하고 회전 수를 FRAM에 저장할 수 있다. 아나로그디바이스(Analog Devices)가 개발한 자기 다회전 메모리는 외부 자기장의 회전 수를 저장하기 위해 어떠한 외부 전원도 필요로 하지 않는다. 이는 시스템 크기와 비용을 줄일 수 있게 해준다.
다회전 센서 기술
자기 다회전 센서의 핵심은 여러 개의 GMR(giant magnetoresistance) 요소 나노와이어로 이루어진 GMR 나선이다. 이 센서의 동작 원리는 형태 이방성 및 외부 자기장 존재 시 자벽(domain wall) 생성기 내의 자벽 생성에 바탕을 둔다. 외부 자기장이 회전하면 자벽 생성기에 붙은 좁은 나선 트랙(나노와이어)을 통해서 자벽이 파생된다(그림 1).
나선 레그(spiral leg) 구조를 통해 자벽이 이동함에 따라, 각 나선 레그 요소의 상태가 변화한다. 이들 요소는 GMR 소재로 만들어지므로, 저항을 측정해서 각 요소의 상태를 판단할 수 있다. 센서는 외부 자기장에만 의존하고, 회전 수를 세기 위해 추가적인 백업 전원이나 에너지 하베스팅을 필요로 하지 않는다. 센서에 전원이 다시 공급되면 사용자의 개입이나 시스템 리셋 없이도 곧바로 회전 수 판독이 가능하다.
시스템 설계를 간소화하는 통합 솔루션
그림 2는 ADMT4000의 상위 수준 블록 다이어그램으로서, 앞서 설명한 GMR 다회전 센서와 고정확도 AMR 각도 센서에 신호 컨디셔닝 IC를 통합하여 통상 0.25의 정확도로 46회전, 즉 16,560의 움직임을 측정할 수 있는 솔루션을 제공한다. 통합 신호 컨디셔닝 IC는 고조파 캘리브레이션 같은 보다 향상된 기능을 구현할 수 있게 함으로써, 자기적 및 기계적 허용오차로 인해 발생하는 오차를 제거한다. ADMT4000은 SPI나 SENT 인터페이스를 통해서 절대 46회전(0 ~ 16,560까지) 디지털 출력을 제공한다. 그림 3에서 보이는 것처럼, ADMT4000은 회전 샤프트에 탑재되는 쌍극 자석 맞은편에 설치된다.

ADI는 자기 설계 전문성이 부족한 사용자라 하더라도 ADMT4000을 손쉽게 도입할 수 있도록 하기 위해서 자기 레퍼런스 디자인을 준비하고 있다. 이 레퍼런스 디자인은 코어 자석 설계를 포함하는 것과 함께 표유 자기장에 대한 우수한 내성과 견고성을 지원하도록 설계되고 있어서 사용자는 이 센서를 가혹한 환경에서도 작동시킬 수 있다. 표유 자기장은 전류가 와이어를 통해서 전달되는 곳에서 여러 요인에 의해서 발생될 수 있고, 특히 전기 모터나 액추에이터 가까이에서 사용할 때 그럴 수 있다.
ADMT4000은 정전이나 파워다운 시 로봇 및 코봇의 팔 관절 위치를 추적하는 사례 등 다양한 산업용 애플리케이션에 유용하게 활용할 수 있다(그림 4). 또 다른 산업용 애플리케이션으로서, 산업 자동화, 머신 툴, 의료 장비 애플리케이션에서 x-y 테이블의 절대 및 TPO 추적을 들 수 있다(그림 5). 또 다른 회전 대 선형 애플리케이션으로는 전원을 켰을 때 코일, 드럼, 스풀, 릴, 호이스트, 윈치, 리프트의 회전 수(그림 6), 또는 파워다운이나 정전 시에 움직임 추적 등이 있다.
ADMT4000의 TPO 위치 감지는 차량용 애플리케이션에도 유용하게 활용할 수 있다. 여기에는 트랜스미션 액추에이터(그림 5), 스티어 바이 와이어(steer-by-wire)를 포함한 EPS(electrical power steering, 그림 7), 파킹 록 액추에이터, 기타 범용 액추에이터, 그리고 좌석 벨트 리트랙터(그림 8) 등이 포함된다.
ADMT4000의 크기, 가격대, 동작 온도 범위는 차량 및 산업 영역에서 안전에 민감한 애플리케이션에 다양하게 적용될 수 있다. 안전을 중시하는 차량용 애플리케이션은 ISO 26262 표준과 특정한 ASIL 요건을 충족해야 한다. ADMT4000은 ASIL-QM이나 ASIL-B(D)로 제공되므로 높은 수준의 ASIL 또는 SIL 기능을 필요로 하는 애플리케이션 및 그렇지 않은 애플리케이션 모두에 사용할 수 있다.
맺음말
최초의 통합적 TPO 다회전 위치 센서로서 ADMT4000은 시스템 설계의 복잡성을 크게 낮출 뿐 아니라, 더 작고 가벼운 솔루션을 설계할 수 있게 하며 시스템 비용도 줄여준다. ADMT4000을 사용하면, 자기 설계 전문가가 아니더라도 현재의 애플리케이션에 다양한 혁신 기능들을 손쉽게 추가할 수 있으며, 많은 새로운 애플리케이션을 구현할 수 있을 것이다.
ADMT4000과 자기 레퍼런스 디자인에 관한 추가 정보는 ADI 각 지사나analog.com/magnetics으로 문의할 수 있다.
저자 소개
스티븐 브래드쇼(Stephen Bradshaw)는 리즈 대학에서 전기공학 학사학위를, 글래스고 대학에서 광전자공학 석사 및 박사학위를 취득했다. ST마이크로일렉트로닉스에서 1세대 휴대전화 카메라용 렌즈 설계와 특성분석, 마로니(Maroni)에서 Gbps 광 트랜시버, 나노테크 세미컨덕터(Nanotech Semiconductor)에서 다양한 광 트랜시버를 맡으면서 풍부한 경험을 쌓았다. ADI에서 10년 넘게 재직하고 있으며, 애플리케이션 엔지니어로서 리튬철(LiFe) 및 납축전지 배터리 모니터링 제품 라인과 자기 위치 센서를 주로 맡고 있다.
크리스티안 나우(Christian Nau)는 아나로그디바이스의 제품 마케팅 매니저로서, 차량용 전자장치와 센서를 전문으로 한다. 2015년에 FAE로서 ADI에 입사했으며 EMEA 지역의 자기 센서 지원을 담당했다. 2019년부터 ADI의 자기 센서 기술 그룹에서 일하고 있으며, 제품에 대한 고객 지원과 그룹의 미래 방향을 이끌고 있다.
엔다 니콜(Enda Nicholl)은 아나로그디바이스 아일랜드 리머릭의 자기 센서 전략 마케팅 매니저이다. 2006년에 ADI에 기계 엔지니어로 입사했으며, 차량용과 산업용을 비롯해서 다양한 애플리케이션 및 시장 분야에 걸쳐 센서와 센서 인터페이스 제품으로 거의 30년 넘는 경험을 쌓고 있다. 제품 애플리케이션, 필드 애플리케이션 및 영업, 전략 비즈니스 개발, 마케팅을 비롯한 다양한 직책을 거쳤다.