IC 접합부 온도를 정확히 추정하는 방법

글: 안쿨 굽타(Ankul Gupta) 선임 엔지니어 / 아나로그디바이스(Analog Devices, Inc.)


개요

이 글에서는 반도체 디바이스의 신뢰성과 성능을 보장하는 데 필수적인 디바이스 접합부 온도를 정확하게 추정하기 위한 포괄적인 가이드를 제공한다. 우선, 열 저항(θ)과 열 특성 파라미터(ψ) 같은 열 파라미터의 의미와 효과적인 열 관리에서 파라미터의 역할에 대해 설명한다. 또한, 파라미터 간의 차이를 명확히 하고 IC 접합부 온도 추정에서 파라미터의 올바른 적용에 대한 지침을 살펴본다. 이 밖에 접합부 온도 추정에서 흔히 벌어지는 실수들도 짚어보고, 열 측정의 정확도를 향상시키는 데 도움이 되는 통찰력을 제공함으로써, 엔지니어가 전자 설계를 최적화하는 데 필수적인 지식을 갖출 수 있도록 돕고자 한다.

머리말

접합부 온도를 정확하게 추정하는 것은 반도체 디바이스의 신뢰성, 성능 및 수명을 보장하는 데 필수적이다. 접합부 온도는 전자 부품의 효율과 안정성, 안전에 직접적인 영향을 미친다. 이 글은 열 저항과 열 특성 파라미터의 사용을 중점적으로 다루면서 접합부 온도를 추정하는 기법에 대한 포괄적인 가이드를 제공한다. 이 글에서 제시하는 기법을 따름으로써, 엔지니어는 효과적인 열 관리 전략을 구현하고, 디바이스 성능을 향상시키면서 과열과 관련된 고장의 위험을 완화할 수 있을 것이다. 또한 이 글은 기본적인 열 파라미터에 대한 상세한 설명을 제공하는 것 외에도, 열 저항과 열 특성 파라미터 간의 주요 차이점을 명확히 하고, 접합부 온도를 추정하는 실용적인 방법을 소개한다. 이와 함께 이러한 접근방법의 정확도를 검증할 수 있는 사례 연구도 소개한다. 엔지니어가 새로운 전자 시스템을 개발하든 기존 설계를 최적화하든, 이 글은 엔지니어가 정확한 열 측정을 달성하고 디바이스의 신뢰성을 유지하는 데 필요한 필수적인 지식과 도구를 제공할 것이다.

열 파라미터 개요

열 저항과 열 특성 파라미터에 대한 이해는 전자 패키지의 열 성능을 평가하고 비교하는 데 필수적이다. 이들 파라미터는 효과적인 열 관리와 정확한 접합부 온도 추정에서 핵심적인 역할을 한다. 표 1은 5가지 주요 열 파라미터의 개요를 보여준다.

표 1. 열 파라미터
열 파라미터 설명 영향을 받는 요인 주요 용도
θJA(접합부와 주변 간 열 저항) 디바이스 접합부에서 주변 공기까지의 열 저항 PCB 설계, 공기 흐름, 패키지 유형 등의 요인 표준화된 환경에서 다양한 패키지의 열 성능 비교 및 접합부 온도 추정
θJC (접합부와 케이스 간 열 저항) 디바이스 접합부에서 패키지 케이스의 특정 지점까지의 열 저항. 단일한 방향으로의 열 흐름을 고려하여 다이에서 케이스까지의 열 전달 효율을 나타낸다 패키지 재료(예: 리드 프레임, 몰딩 재료, 다이 부착 접착제) 및 설계 특징(예: 다이 두께, 노출형 패드, 내부 열 비아) 표준화된 환경에서 다양한 패키지의 열 성능 비교. 히트 싱크가 사용되는 접합부 온도 추정
θJB (접합부와 보드 간 열 저항) IC 접합부에서 PCB의 지정된 지점까지의 열 저항 구리 면적, 열 비아, 보드 적층 구조 등 PCB 설계 관련 요인 접합부에서 보드까지 열 흐름 경로를 정량화하는 시스템 수준 열 모델링
ψJT(접합부와 상단 간 열 특성 파라미터) IC 접합부와 패키지 상단 표면 사이의 온도차. 다양한 경로를 통한 열 전도를 설명한다 패키지 설계, 열 전도 경로의 효과 등과 같은 요인 상단 표면 온도와 전력 손실을 알고 있을 때, 실제 애플리케이션에서 접합부 온도를 추정. 히트 싱크를 사용하지 않는 경우에만 사용
ψJB(접합부와 보드 간 열 특성 파라미터) IC 접합부와 보드 간 온도차.다양한 경로를 통한 열 전도의 복합적인 효과를포함 PCB 설계, 시스템 내 열 전도 경로의 효과 등과 같은 요인 실제 애플리케이션에서 접합부 온도의 정확한 추정

열 저항과 열 특성 파라미터 비교

열 저항(θ)과 열 특성 파라미터(ψ)는 종종 혼동되곤 하는데, 이는 둘 다 전자 패키지의 열 성능과 관련되고 열 방출 및 온도차라는 유사한 개념을 포함하고 있기 때문이다. 그러나 이 둘은 서로 다른 목적으로 이용되며, 서로 다른 조건에서 유도된다. 열 저항은 두 지점(예를 들면 접합부-주변, 접합부-케이스) 사이의 온도차를 측정하여 이를 전력 손실로 나눈 값으로, PCB 설계와 공기 흐름과 같은 특정 조건에 따라 크게 달라진다. 일반적으로 열 저항은 열 흐름의 단일한 주요 경로를 고려하므로, 다양한 패키지의 열 성능 비교와 냉각 솔루션 설계 등에 유용하게 사용된다. 반면, 열 특성 파라미터는 다양한 열 전도 경로의 복합적인 효과를 고려하여 접합부와 특정 지점(예를 들면 패키지의 상단, 보드) 사이의 온도차를 측정하여 이를 전력 손실로 나눈 값이다. 이 파라미터는 특정 조건에 덜 의존하므로 실제 애플리케이션에서 보다 정확한 접합부 온도 추정을 제공한다.

예를 들어, 접합부-케이스(상단) 열 저항 파라미터 추출은 열이 단일한 주요 경로를 통해 흐르면서 모든 패키지 손실이 패키지의 상단면을 통해 방출된다고 간주한다. 이 파라미터는 시뮬레이션을 통해 추출되므로, 조건은 모든 열이 상단면을 통해 강제로 방출되는 시뮬레이션에서 생성된다. 실제 애플리케이션에서는 열이 IC에서 다양한 경로를 통해 방출되기 때문에 이러한 현상이 발생하지 않는다. 반면, 접합부-케이스(상단) 열 특성 파라미터는 IC에서 발생하는 손실에 대해 열의 일부만 패키지 상단을 통해 흐른다는 점을 고려하여 추출된다. 이 열 특성 파라미터는 실제 조건에서 발생하는 모든 가능한 열 흐름 경로를 설명하므로, 실제 애플리케이션에서 접합부 온도를 추정하는 데 보다 적합하다. 그림 1은 이 두 파라미터 추출을 위한 열 흐름 경로의 차이를 보여주기 위해 간략하게 도식화한 것이다. 이 다이어그램은 이해를 위해 돕기 위해 작성된 것일 뿐, 실제 파라미터 추출 과정이나 패키지 내부의 정밀한 열 흐름 경로를 정확하게 나타내는 것은 아니다.

그림 1. θJC 및 ψJT 파라미터 추출에서 열 흐름 경로의 표현

이들 두 지표는 모두 온도차와 전력 소산을 포함하고 있어 혼동을 일으키지만, 이들은 각각 서로 다른 맥락에서 적용되며 뚜렷한 종속성을 갖는다. 이러한 차이를 이해하는 것은 정확한 열 추정과 관리를 위해 매우 중요하다.

접합부 온도 추정 기법

패키지 접합부 온도를 추정하는 데 사용할 수 있는 기법은 여러 가지가 있다. 정확한 온도 추정을 위해서는 올바른 열 파라미터를 사용하는 것이 중요하다. 지금부터는 접합부 온도 추정을 위한 실험에 쉽게 적용할 수 있는 두 가지 방법론에 대해 살펴본다.

방법 1: 접합부와 주변 간 열 저항(θJA) 사용

설명

이 방법은 패키지에서의 손실에 대한 개념만 있으면 전문 장비의 도움 없이도 접합부 온도의 대략적인 수치를 얻을 수 있는 좋은 방법이다.

요구사항

  • 테스트 중인 특정 PCB에 대한 패키지의 θJA 값
  • 주변 동작 온도 및 패키지에서의 정확한 손실

공식

equation 1

과제 

  • θJA값은 PCB 설계와 공기 흐름에 따라 크게 달라지므로 적절히 설명되지 않을 경우 부정확할 수 있다.
  • 주변 온도와 IC 손실에 대한 정확한 측정 역시 또 다른 중요한 측면이다.

방법 2: 접합부와 케이스(상단) 간 열 특성(ψJT 사용

설명

이 방법은 접합부 온도를 정확하게 추정할 수 있지만, 패키지 케이스 온도를 측정하는 데 추가적인 장비가 필요하다. 패키지에 히트 싱크가 사용될 경우, 이 방법은 접합부 온도를 추정하는 데 사용할 수 없다.

요구사항

  • 테스트 중인 PCB에 대한 패키지의 ψJT값
  • 패키지의 케이스 상단 온도와 전력 소산에 대한 정확한 측정

케이스 온도 측정 기법

패키지 케이스 온도 측정에 일반적으로 사용되는 방법은 다음 두 가지이다:

  • 열화상 카메라 사용:열화상 카메라를 사용하여 케이스 온도를 관찰할 수 있다. 이 방법은 실내 온도 측정에 적합하다. 측정 정확도는 열화상 카메라의 정확도와 패키지 손실에 따라 달라진다.
  • 열전대 사용: 열전대(thermocouple)를 패키지 케이스 상단에 부착하여 케이스 온도를 측정할 수 있다. 이 방법은 특히 패키지를 열 챔버에 넣을 필요가 있을 때 모든 온도에서 측정하는 데 적합하다. 측정 정확도는 사용되는 열전대와 멀티미터에 따라 달라진다.

공식

equation 2

과제

  • 패키지 케이스 온도에 대한 정확한 측정은 접합부 온도를 정밀하게 추정하는 데 있어서 매우 중요하다.
  • 온도 측정을 위해 패키지 케이스 상단에 열전대를 부착하는 것이 어려울 수 있다.

사례 연구

이 글에서 소개한 두 가지 방법은 벤치 테스트를 통해 검증됐다. 측정의 정확도를 테스트하기 위해, 온도 센서 핀으로 IC 다이 접합부 온도를 모니터링하는MAX25255 를 사용했다. 이는 IC의 실제 접합부 온도에 대해 각 방법이 접합부 온도를 얼마나 정확하게 추정하는지에 대한 기준점을 제공한다. JEDEC 보드와 EV 키트를 위한 이 IC 패키지의 다양한 열 파라미터는 표2에서 확인할 수 있다. 테스트에서는 벤치 검증을 위해 4-레이어 MAX25255 EV키트를 사용했다.

표 2. MAX25255 패키지 정보
열 파라미터 4-레이어 JEDEC 보드 4-레이어 EV 키트
접합부와 주변 간 열 저항 (θJA) 27.2°C/W 18.5°C/W
접합부와 케이스(하단) 간 열 저항 (θJCb) 4.8°C/W 5.5°C/W
접합부와 보드 간 열 저항 (θJB) 6.9°C/W 7.9°C/W
접합부와 케이스 간 열 특성 (ψJT) 0.56°C/W 0.58°C/W
접합부와 보드 간 열 특성 (ψJB) 7°C/W 7.9°C/W

이 테스트 사례의 동작 조건은 다음과 같다:

  • VIN = 12 V, VOUT = 3.3 V, IOUT = 8 A, fsw = 2100 kHz, Tamb = 25°C
  • 효율 = 92.3%, IC Losses = 1.7 W
  • 다이 접합부 온도(TEMP 핀으로 측정) = 57.3°C

다양한 기법을 통해 접합부 온도를 추정함으로써 이들 기법이 실제 다이 온도와 얼마나 잘 일치하는지 확인했다.

사례 1: θJA를 사용한 경우

이 방법은 패키지 접합부 온도를 계산하는 데 전문 장비가 필요하지 않으므로 잘못된 장비 보정으로 인한 측정 오차의 가능성이 줄어든다. 간단히 공식에 여러 파라미터의 값을 입력하여 접합부 온도를 계산한다. 테스트 중인 IC의 경우, 이 방법을 사용하여 추정한 접합부 온도는 공식 3과 같다:

equation 3

여기서 추정된 접합부 온도는 56.45°C로, TEMP 핀으로 측정한 실제 접합부 온도에 가깝다. 측정 오차는 약 0.85°C(1.5%)이다. 접합부 온도 추정에서 오차를 최소화하려면 주변 온도와 IC 손실을 정확하게 측정하는 것이 중요하다. 예를 들어, IC 손실을 0.1W만 잘못 계산해도 접합부 온도가 1.85°C(3.3%) 달라질 수 있다.

사례 2: 케이스 측정을 위해 열화상 카메라와 ψJT를 함께 사용한 경우

이 방법에서는 열화상 카메라를 사용하여 IC 케이스 상단 온도를 측정했다. 열화상 카메라는 E60BX가 사용됐으며, 정확도는 ±2°C 또는 ±2%(둘 중 더 큰 값)이다. IC 접합부 온도가 안정적으로 유지되도록 컨버터를 15 ~ 20분 동안 작동했다. 이 IC에 대해 캡처한 최대 케이스 온도는 그림 2와 같다:

그림 2. MAX25255 IC 케이스 상단 온도 측정을 위해 캡처한 열화상 이미지

열화상 카메라에 의해 측정된 케이스 온도는 56.1°C이다. 접합부 온도 계산에는 공식 4를 사용했다:

equation 4

여기서 추정된 접합부 온도는 57.09°C로, TEMP 핀으로 측정한 실제 접합부 온도에 매우 가깝다. 측정 오차는 약 0.21°C로, 약 0.37%이다. 이는 측정에 사용된 열화상 카메라의 정확도 내에서의 오차이다. 여기서 케이스 온도를 정확히 추정하는 것은 IC 손실 계산보다 더 중요하다. 예를 들어, IC 손실 계산이 0.5W 차이가 나더라도 접합부 온도 측정은 0.29°C/W(0.5%) 차이가 난다. 이것이 θJA보다 ψJT를 사용하는 것의 커다란 장점이다.

사례 3: 열전대와 ψJT를 함께 사용한 경우

사례 2와 달리, 이 방법은 열전대를 사용하여 패키지 케이스 온도를 측정한다. 애플리케이션 규격에 맞춰 적합한 열전대를 선택해야 한다. 이번 사례에서는 정확도가 2.2°C 또는 0.75%(둘 중 더 큰 값)인 K형 열전대를 선택했다. 적절한 측정을 보장하려면 열전대를 패키지 케이스에 부착하는 것이 중요하다(서멀 페이스트 또는 서멀 글루를 사용할 수 있다). 서멀 페이스트 또는 서멀 글루는 패키지를 테스트해야 하는 온도보다 높은 정격을 가져야 한다. 이번 사례에는 서멀 컴파운드 TC3-1G를 사용했다. 우수한 열 접촉을 보장하기 위해, 서멀 페이스트를 사용하여 열전대를 IC의 상단에 부착했다(그림 3).

그림 3. 서멀 페이스트를 사용하여 열전대를 MAX25255 IC 케이스 상단에 부착했다

열전대를 ±[0.05% + 0.3°C]의 정확도를 갖는 플루크 52 II 온도계에 연결했다. IC 접합부 온도가 안정적으로 유지되고 온도계에서 판독값을 가져올 수 있도록 컨버터를 15 ~ 20분 동안 작동했다. 이번 사례에서, 온도계 판독값은 58°C였다. 접합부 온도 계산에는 공식 5를 사용했다:

equation 5

여기서 추정된 접합부 온도는 58.98°C로, 앞의 두 기법만큼 정확하지는 않다. 측정 오차는 약 1.68°C, 약 2.93%이다. 케이스 온도 측정에서 오차가 커진 이유는 이 기법에 관련 장치들(열전대, 서멀 페이스트, 온도계)가 추가되었기 때문이다. 오차는 여전히 관련된 여러 장비의 결합된 측정 정확도 내에 있다. 이 기법의 장점은 패키지를 열 챔버에 넣을 때에도 접합부 온도를 추정하는 데 사용할 수 있다는 것이다.

세 가지 사례 연구는 앞서 소개한 패키지 접합부 온도 추정 기법들을 검증하기 위한 것이다. θJA의 사용은 전문 장비 없이 대략적인 수치를 얻을 수 있는 좋은 방법인 반면, ψJT는 더 정확한 추정을 제공한다. 이 파라미터는 PCB 설계에 따라 크게 달라지는 θJA에 비해 실제 애플리케이션에서 접합부 온도에 대한 보다 정밀한 추정을 제공한다. 이 차이를 명확하게 보여주는 좋은 예가 표 2에서 JEDEC 보드와 EV 키트에 대한 MAX25255의 θJA 및ψJT 값을 비교한 것이다. 두 개의 보드에서 θJA에서의 차이는 9°C/W에 가까운 데 반해, ψJT는 0.02°C/W밖에 차이가 나지 않는다.

결론

지금까지 열 저항(θ)과 열 특성 파라미터(ψ), 그리고 정확한 열 추정에서 이들 파라미터의 역할 등 주요 열 파라미터에 대해 포괄적으로 살펴보았다. 히트 싱크가 없는 패키지의 접합부 온도를 추정하는 두 가지 주요 방법론으로서, 접합부와 주변 간 열 저항(θJA)을 사용하는 경우와 접합부와 케이스(상단) 간 열 특성(ψJT)을 사용하는 경우를 자세히 살펴보았다. 각각의 방법마다 나름의 요구사항, 절차 및 과제가 있다. 사례 연구를 통해 이러한 방법을 실제로 적용하면서 정확한 측정의 중요성과 각각의 기법들이 평가 정확도에 어떠한 영향을 미치는지를 명확히 확인했다. 정확한 측정을 위해서는 ψJT를 사용하는 것이 θJA를 사용하는 것보다 실제 애플리케이션에서 더욱 선호되는 방법이다.

이 밖에 열 파라미터에 대한 오해, θJA의 잘못된 사용, 손실 계산 오차, 부적절한 케이스 온도 측정과 같은 접합부 온도 추정에서 흔히 하는 실수에 대해서도 알아보았다. 이러한 함정을 피함으로써 설계자는 열 평가의 정확도를 향상시킬 수 있다. 요약하면, 이 글에서 다룬 기법이 절대적 정밀도로 패키지 온도를 결정할 수 있는 것은 아니지만, 열 지표에 대한 철저한 이해와 추정 기법에 대한 신중한 선택을 통해 열 측정의 정확도를 향상시킬 수 있다.

저자 소개

안쿨 굽타(Ankul Gupta)는 애리조나주 챈들러 소재 아나로그디바이스(Analog Devices)의 차량용 전원 그룹 선임 엔지니어이다. 그는 2022년에 ADI에 입사했으며, 2019년과 2022년에 각각 미국 애리조나주 템피에 있는 애리조나 주립대학에서 전기공학 석사 및 박사 학위를 받았다.