개요
48V 전압 분배는 데이터센터와 통신 애플리케이션에서 많이 이용되며, 48V에서 중간 전압 레일로 스텝다운하기 위한 다양한 솔루션들이 제공되고 있다. 가장 간단한 방법으로는 벅 토폴로지를 들 수 있는데, 이 방법은 높은 성능을 제공할 수 있지만 전력 밀도가 부족한 경우가 많다. 결합 인덕터(coupled inductor, CL)로 다상 벅을 업그레이드하면 대대적인 성능 이점을 유지함과 동시에, 극적인 전력 밀도 향상을 달성할 수 있다. 다상 결합 인덕터는 권선 간 역 커플링이 생성되므로 각각의 위상 전류에서 전류 리플 제거가 가능하다. 이러한 이점은 효율이나 크기 축소 및 전력 밀도 향상 등과 맞바꿀 수 있다. 이 글에서는 부품의 크기와 무게를 4배 줄여 업계 표준 크기인 브릭의 1/8에서 98% 이상의 피크 효율로 1.2kW 솔루션을 구현하는 예를 살펴본다. 또한 결합 인덕터의 성능 지수(FOM)를 기반으로 48V 토폴로지를 최적화하는 방법도 중점적으로 다룬다. 이 글은 DC-DC 변환 분야를 담당하는 엔지니어에게 도움이 되는 정보를 제공할 것이다.
머리말
48V 분배 레일은 일반적으로 중간 전압인 12V 또는 그 이하로 스텝다운되며, 그런 다음 서로 다른 로컬 POL(point-of-load) 레귤레이터가 다양한 부하에 다양한 전압을 직접 제공한다. 48V - 12V 스텝다운 전압 레귤레이터를 위해 고려할 첫 번째 선택 중 하나는 다상 벅 컨버터이다(그림 1). 이 컨버터는 레귤레이트된 VO및 빠른 과도 응답을 제공하는 솔루션으로, 구현하기 쉽고 비용도 저렴하다. 수백 와트에서 1kW 이상 전력 범위의 경우 4개의 병렬 위상을 고려할 수 있다. 하지만 주로 고효율이 우선시되므로, 12V 또는 더 낮은 5V 입력의 저전압 애플리케이션에 비해 48V와 같은 컨버터는 스위칭 손실을 낮게 유지하기 위해 스위칭 주파수가 비교적 낮은 경우가 많다. 이미 상당한 전압이 비교적 오랜 시간 인가되므로, 전압(V) x 시간(초)이라는 측면에서 자기 부품은 두 배의 손상을 입는다. 그 결과, 48V용 자기 부품은 저전압 애플리케이션에 비해 크게 증가한 전압 × 시간을 견딜 수 있도록 여러 번 감은 권선을 사용하기 때문에 대체로 부피가 큰 편이다. 48V 벅 컨버터에서도 여전히 고효율을 달성할 수 있지만, 일반적으로 전체 크기가 크며 인덕터가 대부분의 부피를 차지한다.
기본 48V에서 12V 전환의 1kW 이하 벅 컨버터는 6.8μH 디스크리트 인덕터들로 구성된 4개 위상을 가지며, 200kHz에서 스위칭한다. 이들 4개의 인덕터는 가장 크고 높이가 가장 높은 부품이며, 솔루션 부피의 대부분을 차지한다. 이 글의 목적은 이러한 초기 설계에서 달성된 높은 효율을 유지 또는 향상시키면서 자기 부품의 크기를 크게 줄이는 데 있다.
기존 벅의 각 위상에서 전류 리플은 공식 1로 구할 수 있다. 여기서 듀티 사이클은 D = VO/VIN이고,VO 는 출력 전압,VIN은 입력 전압, L은 인덕턴스 값이며, Fs는 스위칭 주파수이다.
디스크리트 인덕터(DL)를 누설 인덕턴스 Lk 와 상호 인덕턴스 Lm 을 갖는 결합 인덕터로 대체하면(참고1–7) 결합 인덕터(coupled inductor, CL)의 전류 리플은 공식 2로 나타낼 수 있다(참고 6). FOM은 공식 3과 같이 나타낼 수 있으며, 여기서 Nph는 결합된 위상의 수이고, ρ는 결합 계수이며(공식 4), j는 실행 지수로 단지 듀티 사이클의 적용 가능한 간격을 정의한다(공식 5).
CL 고려사항
첫번째 고려 사항은 결합 계수Lm/Lk의 실질적으로 합리적인 여러 값을 알아보기 위해 Nph = 4에 대한 FOM을 그래프로 나타내는 것이다(그림 2). 빨간색 곡선 Lm/Lk = 0은 디스크리트 인덕터에 대한 FOM = 1 기준선을 나타낸다. 누설이 매우 낮은 노치 CL(notch CL, NCL) 구조는 일반적으로 매우 높은 Lm/Lk을 달성해 높은 값의 FOM을 얻을 수 있음을 알 수 있다(참고 8,9). 그러나 듀티 사이클은 이상적으로 첫 번째 노치 D = 12 V/48 V=0.25에 있으므로, VIN 과 VO에 대한 일부위 범를 고려할 필요가 있다. 경우에 따라, 공칭VIN은 48V 또는 54V에 약간의 허용오차를 더한 값일 수 있으며, VO는 12V가 아닌 다른 값으로 조정될 수 있다. 만약 듀티 사이클이 일부 범위에서 D = 0.25를 중심으로 달라질 경우, 전류 리플을 억제하려면 여전히 높은 FOM 값을 갖는 NCL 대신 누설이 큰 일반적인 CL 설계를 선택한다. Lm/Lk > 4라고 가정하면, CL의 인덕턴스 값을 줄임으로써 그림 2의 FOM에서는 DL 기준선과 비교할 때 약 6배의 이점을 누릴 수 있는 것으로 고려할 수 있다. 에너지 저장량을 줄이는 것은 자기 부품의 크기를 결정하는 데 직접적인 영향을 미친다. 따라서 DL = 6.8μH 값을 CL = 1.1μH로 줄이면 크기 감소에 도움이 된다.
해당하는 전류 리플은 그림 3에 표시되어 있으며, VIN= 48V 및 Fs = 200kHz 조건에서 기준선 설계 DL = 6.8μH와 제안된 4상 CL = 4 × 1.1μH(Lm = 4.9 μH)를 비교하였다. 관심 영역에서 CL의 전류 리플은 DL의 전류 리플과 비슷하거나 작다. 이는 모든 회로 파형의 rms가 유사하며, 따라서 전도 손실도 유사하다는 것을 의미한다. 동일한Fs에서 동일한 리플 역시 동일한 스위칭 손실, 게이트 드라이브 손실 등을 의미하며, 이는 두 솔루션 간의 효율이 매우 유사하다는 것을 뜻한다(유일한 차이로서, DL 및 CL 인덕터 손실의 기여도가 비슷하다고 가정).
성능 이득
DL = 6.8μH 인덕터를 CL = 4 × 1.1μH로 변경했을 때 인덕터의 전류 슬루율 제한도 6배 향상되었으며, 이는 과도 응답 향상에 도움이 된다. 게다가 전체 자기 부품 크기가 4배 더 축소됐지만, 인덕터 포화 정격은 100°C에서 약 2배 향상되었다.
VO = 12V 출력에서 제안된 VIN= 48V 솔루션의 과도 응답 성능은 그림 6에 나와 있다. 예상한 것처럼, 피드백은 변화하는 부하 전류에 대해 출력 전압을 사전 설정된 값으로 조절하고, 입력 전압의 모든 변화도 보상한다.
가장 중요한 성능 파라미터는 아마도 효율일 텐데, 이는 그림 7에서 확인할 수 있다. 달성된 효율을 1차측과 2차측에 모두 매트릭스 트랜스포머와 GaN FET를 탑재하는 48V - 12V(고정 4:1 스텝다운) LLC인 첨단 산업용 솔루션과 비교했다(참고 10). 달성된 전체 부하 효율 97.6%와 벤치마크 96.3%가 비교된다. 이는 최대 전력에서 손실이 16.6W 줄어, 제안된 솔루션에서 1.6배 향상이 이루어졌음을 의미한다. 일반적으로 이러한 손실 감소는 효율이 이미 이처럼 높을 때에는 달성하기가 매우 어렵다.
크기와 효율 간의 절충은 확실히 가능하다. 그림 8은 CL = 4 × 1.1μH(자기 부품 크기가 DL보다 4배 작음)의 효율과 인덕터 크기가 단지 2배 작은 더 큰 CL = 4 × 3μH를 비교한 것이다. 물리적으로 더 큰 CL = 4 × 3μH는 누설에 대해 더 높은 Lk = 3μH 값을 가지며 더 큰 상호 인덕턴스 Lm = 10 μH를 갖는다. 따라서 Fs를 110kHz까지 안전하게 낮출 수 있어 전체 부하 범위에서 효율을 크게 높일 수 있다.
결론
48V에서 12V로 전환 솔루션은 결합 인덕터의 이점을 활용하여 전체 자기 부품 크기를 기본 디스크리트 인덕터보다 4배 줄임으로써 업계 표준 브릭 크기의 1/8 폼팩터에서 1.2kW를 달성한다. 이 같은 자기 부품의 크기 4배 축소는 우수한 효율 성능을 유지하면서 과도 응답에서 인덕터 전류 슬루율은 6배, 인덕터 Isat정격은 2배 높이면서 달성된 것이다.
동일한 폼팩터의 산업용 첨단 48V - 12V 솔루션과 비교하면 최대 전력에서 약 1.6배의 손실 감소를 달성한다. 또한 자기 부품 크기의 축소폭을 줄이면 효율을 추가로 향상시킬 수 있는 것도 보여주었다.
제안된 솔루션은 완벽하게 제어되고, 고객의 메인보드에 직접 배치되며, 표준 실리콘 FET를 사용하여 비용을 더욱 최적화한다. 이는 많은 레이어, 민감한 레이아웃, 임베디드 매트릭스 트랜스포머의 전문적인 PCB를 탑재한 개별적인 모듈로 제작되는 전체 GaN FET의 레귤레이트되지 않은 4:1 LLC와 비교된다.
전반적인 성능 이득은 결합 인덕터에 대한 ADI의 특허 받은 IP의 이점을 보여주며, ADI는 DC-DC 애플리케이션 분야의 많은 고객들에게 이를 제공하고 있다.
저자 소개
알렉산드르 이크리아니코프(Alexandr Ikriannikov)는 아나로그디바이스(Analog Devices)의 통신 및 클라우드 전력 팀 펠로우이다. 2000년에 캘리포니아 공과대학에서 Cuk 박사에게서 전력전자공학을 배우고 전기공학 박사 학위를 받았다. 그의 대학원 프로젝트는 AC-DC 애플리케이션을 위한 역률 보정에서부터 화성 탐사 로버를 위한 15V - 400V DC-DC에 이르기까지 광범위한 영역에 걸쳐 있다. 대학원 졸업 후에는 파워 텐(Power Ten)에 입사하여 멀티 KW AC-DC 전원 공급장치를 재설계하고 최적화했으며, 2001년에는 볼테라 세미컨덕터(Volterra Semiconductor)로 자리를 옮겨 저전압 고전류 애플리케이션과 결합 인덕터에 집중했다. 2013년에 볼테라는 현재 아나로그디바이스의 일부인 맥심 인터그레이티드(Maxim Integrated)에 인수되었다. 현재 그는 IEEE 선임 회원이다. 60개 이상의 미국 특허를 보유하고 있으며, 이보다 많은 수의 특허를 출원 중이며, 전력전자 분야와 관련한 여러 출판물을 집필했다.
라즐로 립세이(Laszlo Lipcsei)는 아나로그디바이스(Analog Devices)의 통신 및 클라우드 전력 팀 디렉터이다. 부쿠레슈티 공과대학에서 자동화 및 컴퓨터 전공으로 석사 학위를 받았다. 2000년 O2Micro에 입사하여 전력 변환 및 배터리 관리 IC 정의와 개발에 주력했다. 2015년에는 맥심 인터그레이티드(Maxim Integrated) AR&D 팀에 합류하여 소프트웨어 정의 배터리의 정의 및 시스템 개발을 이끌었다. 그의 팀은 또한 무선 BMS 개념 증명 배터리 팩을 개발하여 CES 2020에서 선보였다. 2020년 초부터 다상 및 48V 전력 변환 아키텍처 개발에 주력하고 있다. 50개 이상의 특허를 보유하고 있으며 더 많은 특허를 출원 중이다.