몰입감 있는 차량 실내 경험을 위한 BOSE의 프리미엄 오디오

차로 여행을 떠날 때 “목적지에 도착하는 것만으로 이미 여행의 즐거움은 절반이 달성됐다"는 말이 있다. 하지만 티격태격하는 아이들, 짜증내는 동승자, 꼬리에 꼬리를 무는 교통 체증을 생각한다면 그 말이 꼭 맞는 것 같지는 않다.

차량에 장착된 프리미엄 음향 시스템의 선도 기업인 보스(Bose)는 비록 자동차 주행과 관련한 모든 불편을 해소하지는 못했다 하더라도 그러한 불편 중 하나인 노면 소음을 극적으로 줄이는 데 도움이 되는 첨단 기술을 개발했다.

아나로그디바이스(Analog Devices Inc., ADI)와의 협력 및 첨단 차량용 오디오 기술을 활용하여, 보스는 노면 소음을 제어하고 보다 몰입감 있고 편안한 실내 경험을 제공하는 데 도움을 준다.

보스는 1960년대부터 고품질 오디오를 제공해 왔다는 자부심을 가지고 있다. ADI는 지난 수십 년 동안 보스의 컨수머용 제품들 중 가장 상징적인 몇몇 제품들에 맞춤형 IC와 프로세싱 기술을 제공해 왔으며, 이러한 파트너십은 오늘날에도 계속되고 있다. 보스는 업계 선도적인 콰이어트컴포트(QuietComfort®) 노면 소음 제어를 포함하여 차량 실내에 프리미엄 몰입형 오디오 경험들을 제공할 수 있도록 하는 차량용 음향 시스템 설계에 ADI의 혁신적인 기술들을 활용하고 있다.

Headshot of Remco Terwal
ADI의 기술은 보스의 차량용 솔루션들을 뒷받침하는 음향 성능을 달성하는 데 도움이 돼왔다. 향후 양사의 협업은 차량 내 탁월한 음악 재생의 영역을 넘어, 보스의 시트센트릭(SeatCentric®) 기술을 기반으로 하는 노면 소음 제어, 전기차(EV) 음향 향상, 청취 경험에 대한 솔루션을 가능하게 할 것이다.

- 렘코 테르왈(Remco Terwal) 보스(Bose) 자동차 선행 개발부

개요

회사 소개

1964년에 아마르 보스(Amar Bose) 박사가 설립한 보스는 가정, 모바일, 자동차 환경에서 사람들이 음악을 감상하는 방식을 변화시켜 프리미엄 오디오 경험을 혁신한 것으로 평가되는 세계 유수의 기업이다.

목표

보스의 유명한 음향 및 노이즈 캔슬링 역량을 활용하여, 자동차 업계에 최고의 품질과 가장 개인화된 몰입형 차량 실내 경험을 제공한다.

해결해야 할 과제

노면 소음 제어와 같은 복잡한 오디오 애플리케이션의 실시간(저지연) 요구 사항들을 지원하는 기술 솔루션으로서, 다양한 마이크로폰, 컨트롤러, 가속도계 및 스피커를 연결할 수 있는 보다 간단하고 가벼운 솔루션이 필요하다.

ADI 솔루션

ADI의 차량용 오디오 버스(Automotive Audio Bus, A2BTM) 기술과 SHARC® DSP(digital signal processing)를 결합하여 낮은 지연 시간, 우수한 전력 효율, 확장 가능한 오디오 성능을 제공한다.

몰입형 차량 실내 음향 구현을 위한 협업

Diagram illustrating a car's road noise cancellation system

일반적인 차량은 매끄러운 노면의 도로를 주행할 때 통상 약 70dB의 소음을 발생한다. 노면이 고르지 않을 경우, 타이어 내부의 빈 공간에서 만들어지는 소음과 엔진의 윙윙거리는 소리 때문에 이 수치가 더 높아질 수 있다. 이러한 원치 않는 소음을 막기 위해 자동차 OEM들은 다양한 기술들을 활용해 차량 실내의 방음 효과를 강화하고 있다.

그러나 보스에 따르면 도로나 타이어, 섀시로부터 발생하는 저주파 소음을 줄이기 위해 사용하는 두꺼운 방음재, 언더코팅, 보다 무거운 섀시 부품과 같은 기존의 기계적 방법들은 차체 중량에 상당한 증가를 가져온다. 이렇게 늘어난 중량은 연비와 전기 자동차의 주행 거리 등에 부정적인 영향을 미친다.

ADI의 DSP 기술로 구동되는 보스의 노면 소음 제어 시스템은 A2B를 통해 연결된 가속도계와 마이크를 사용해 원치 않는 차내 소음을 감지한다. 이 시스템은 해당 데이터를 신속하게 처리하여 취소 신호를 생성한 다음, 이를 차량의 스피커들을 통해 방출하고 노면 소음과 정확하게 일치시킴으로써 이를 효과적으로 상쇄하고, OEM 사양에 맞게 조정한다. 이러한 보스 고유의 알고리즘들과 ADI의 첨단 프로세싱 기술의 통합은 더 조용하고 몰입감 있는 차량 실내 환경을 보장한다. 이는 특히 전기차에 유용한데, 전통적인 내연 기관 자동차는 타이어와 노면에서 발생하는 소음을 엔진 소리가 덮어버리는 반면 전기차는 그러한 엔진 소음이 없기 때문이다.

오디오 혁신에 대한 양사의 의기투합

개방적이고 협력적인 관계를 통해, ADI는 보스가 자사의 다양한 고객층을 위해 해결하고자 하는 구체적인 과제들을 이해했다. 실제로 ADI는 차세대 오디오 프로세서 개발 과정에서 보스와 컨설팅을 진행하고 이를 통해 획득한 귀중한 정보를 활용하여 ADI 기술과 아키텍처가 보스의 미래 요구 사항들에 완벽하게 부합하도록 하고 있다. 이 독특한 파트너십을 통해 양사는 공동 개발을 활성화하고 있으며, ADI는 더 나은 제품을 생산함으로써 궁극적으로 전체 시장에 혜택이 돌아갈 수 있도록 한다.

동급 최고의 자동차 내부 오디오 경험들 중 하나를 달성하기 위한 여정에서 ADI는 최근 부상하고 있는 차량용 컴퓨팅 솔루션들이 노면 소음 제거와 같은 복잡한 오디오 애플리케이션들의 실시간(저지연) 요구 사항들을 지원하는 데 어려움을 겪고 있다는 사실을 발견했다. 이것이 보스가 ADI의 SHARC 오디오 프로세서와 A2B 를 활용하여 보스의 능동 음향 관리(active sound management, ASM) 포트폴리오 전반에 걸쳐 고성능 오디오 솔루션들을 달성하게 된 이유이다.

보스 음향 솔루션의 핵심이 된 ADI의 혁신 기술들

기술 SHARC DSP A2B 차량용 오디오 버스
기능 지연 시간이 중요한 오디오 애플리케이션에 초점을 맞춘 지연 시간이 짧고 확장 가능한 프로세싱. 대용량 온보드 메모리, 필터 가속기, 오디오 특화된 주변 장치로 노면 소음 제어 및 개인 오디오 영역을 설정. 높은 대역폭, 양방향, 다중 채널, 디지털 오디오 버스가 비차폐 단일 연선 케이블을 사용하여 고품질의 오디오, 제어, 클럭 및 전원을 전송하며, 차량 내 다양한 마이크, 컨트롤러 및 가속도계를 연결.
이점 청취 경험에 부정적인 영향을 미치는 클릭음, 팝음 등 다양한 오디오 잡음 제거. 짧고 균일한 지연 시간 덕분에 모든 디지털 노면 소음 제거가 가능. 훨씬 간단해진 배선으로 기존 아날로그 케이블에 비해 하네스 무게를 줄임.

더 개인화된 오디오 경험을 가능케 하는 보스의 SeatCentric 기술

Visualization of car seats with individualized audio zones
첨단 노이즈 캔슬링 및 빔포밍 기술을 통해 차 안의 모든 사람에게 개인화된 오디오 영역 구현

보스의 시트센트릭(SeatCentric) 기술은 차량의 탑승자가 다른 동승자가 무엇을 듣고 있는지에 관계없이 자신만의 청취 경험을 선택할 수 있게 해 준다. 예컨대 운전가는 내비게이션 안내 음성을 듣고, 옆자리에서는 업무 관련 통화를 하고, 뒷자리에서는 최신 음악을 듣는 것을 각자 또는 좌석별로 조정할 수 있다. 또한 뒷좌석 탑승자가 잠을 자거나 또는 별도의 멀티미디어 기기를 이용하고자 할 경우에는 뒷좌석 오디오를 능동적으로 취소함으로써 앞좌석 탑승자와 뒷좌석 탑승자가 서로 불편을 끼치지 않도록 할 수도 있다. 시트센트릭 기술은 이 모든 것을 할 수 있게 해준다. 장거리 자동차 여행 중 가족들이 서로 방해하지 않고 모두가 원하는 것을 들을 수 있게 된 것이다.

지연이 짧은 오디오를 제공하는 ADI의 핵심 기술들(A2B및 SHARC 오디오 프로세서)은 개인화된 시트센트릭 경험을 위한 보스의 비전을 달성하는 데 필수적이다.

프리미엄 오디오 애플리케이션을 위한 ADI의 첨단 기술

Happy family of three enjoying a car ride, with parents smiling in the front seats and a child smiling in the back seat.

차량용 첨단 오디오 알고리즘과 소프트웨어에 대한 수요가 증가함에 따라 A2B 오디오 버스에서 더 많은 채널과 노드 및 대역폭에 대한 요구도 증가하고 있다. 보스는 이러한 문제를 해결하고 보다 혁신적이고 몰입감 있는 오디오 솔루션을 지속적으로 제공해 나가기 위해 ADI의 첨단 전원 관리, 프로세싱 및 연결 기술을 활용할 준비가 되어 있다. 보스와 ADI의 긴밀한 협력 파트너십은 혁신에 대한 리더십을 유지하고 차세대 오디오 혁신을 달성하는 데 있어서 매우 중요하다.

참고 자료

1 Driver Knowledge Tests: Choosing a Quiet Car and How Cabin Noise Affects Your Concentration.