加速度传感器ADXL345典型应用
获取"加速度传感器ADXL345典型应用"
iMEMS半导体技术把微型机械结构与电子电路集成在同一颗芯片上。iMEMS加速度传感器就是利用这种技术,实现对单轴、双轴甚至三轴加速度进行测量并产生模拟或数字输出的传感器。iMEMS加速度传感器可以用来测量加速度,或者检测倾斜、冲击、振动等运动状态,帮助实现工业、医疗、通信、消费电子和汽车等领域中的多种应用。根据不同的应用,加速度传感器的测量范围从几g到几十g不等。数字输出的加速度传感器还会集成多种中断模式。这些特性可以为用户提供更加方便灵活的解决方案。
本参考设计基于ADI公司的ADXL345,实现了加速度传感器的一系列典型应用,包括:计步器,闪信,硬盘跌落保护,人体跌倒保护,倾角测量,旋转检测,晃动检测,单击、双击检测以及其他智能检测功能和游戏控制功能,等等。
请填写以下表单后进行下载,为了ADI发行新刊物时能与您保持联络,请确保信息准确。

| © 1995 - 2022 ADI公司保留所有权利。 |
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) 是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字、AI和软件技术的解决方案,推动自动化与机器人、汽车、能源与数据中心、医疗健康等领域的持续发展,应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司2025财年收入超过110亿美元,助力创新者不断超越一切可能。更多信息,请访问 https://www.analog.com。