electronica china banner
electronica china banner mobile

2026慕尼黑上海电子展精彩回顾


精彩不落幕!一键回顾2026慕尼黑上海电子展,


解锁ADI最新技术成果与行业洞察。

会议议程 | 汽车Demo | 工业自动化&机器人Demo | 仪器仪表测试测量Demo | 电源Demo

ADI致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字、AI和软件技术的解决方案,积极应对气候变化挑战,建立人与世界万物的可靠互联,并推动自动化与机器人、汽车、医疗健康、能源与数据中心等领域的持续发展。

会议议程

日期 时间 主题 演讲嘉宾 地点
7月1日 13:30-14:00 突破研发瓶颈,加速产品上市——
ADI在仪器仪表应用中的系统级解决方案
姜海涛
ADI 仪器仪表事业部 高级市场经理
N3馆现场论坛区
7月1日 14:00-14:30 ADI核心技术在储能系统中的应用与创新实践 金城
ADI 资深现场应用工程师
M51会议室( N5 馆二楼)
7月1日 14:00-14:30 面向外科术中决策支持的电阻抗谱与电阻抗断层成像技术 俞毅刚
ADI亚太区高级应用经理
M47 会议室( N5 馆二楼)
7月1日 15:20-15:50 ADI技术助力人形机器人创新发展 张一峰
ADI 中国区工业自动化行业产品市场经理
W4馆现场论坛区
7月2日 13:45-14:15 携手打造智能出行 彭妙颜 Mieu-Ngan Pang
ADI汽车业务生态与市场战略高级总监
N1馆M42会议室
7月2日 14:00-14:30 ADI Trinamic 运动控制新产品介绍 高伟
ADI Trinamic 产品线经理
N3馆现场论坛区

汽车Demo

GMSL3 高分辨率传感器聚合与多屏显示系统

基于先进的GMSL3链路技术,能够将4个1200万像素的高清摄像头图像无缝聚合至中央SoC,并完美支持360°环视拼接。同时,系统还支持通过GMSL3和DP协议进行视频传输与多屏显示输出,充分满足新一代智能座舱的多屏扩展需求。

基于EIS的智能电池健康监测平台

基于EIS的智能电池健康监测平台能更直接地反映电芯内部状态,支持高达5kHz的激励频率,在针对并联电芯的异常检测与热失控预警上表现亮眼。ADI将EIS功能深度集成至BMS系统的AFE芯片中,能精准捕捉高精度电化学阻抗信息,从而实现提前锁定异常电池包、保修跟踪和状态估计。

A²B 2.0 全新一代车载音频总线

相较于上一代技术,其音频带宽大幅提升了4倍,可支持多达119个全双工音频通道。系统通过行业标准的OASPI接口完美实现以太网连接,能够直接集成至软件定义汽车(SDV)网络中。得益于极高的功能集成度,它能简化外部电路,使系统成本最高降低达30%。

赋能车载/机器人系统的48V电池管理系统

48V电池管理系统模拟前端可支持高达80V的电池组,系统核心采用专用模拟前端芯片ADBMS6948,可采集多达16通道的电池电压信号,并实现全生命周期内小于正负2.7mV的超高电芯压差精度。结合高精度的过流检测、直流母线开关控制及负载预充电控制,该方案在提供全方位安全保障的同时,有效降低了对外部MOSFET的需求。

E²B 实时态势感知和控制解决方案

E2B实时态势感知和控制解决方案采用中心化架构,将所有软件集中于搭载AD3306的中央控制器中,使边缘节点完全硬件化。其最大亮点是通过10Base-T1S网络和gPTP时钟协议,实现了完整的端到端控制环路小于5ms的极致响应。通过小球平衡悬挂系统的演示,直观展现了从触控感知、低延迟传输、PID决策到多电机同步执行的高效闭环。

工业自动化&机器人Demo

AI灵巧手皮肤感知系统

AI灵巧手皮肤感知系统模拟了人类手指的感知机制,通过压力传感器、振动传感器以及微型麦克风的巧妙协同,从而实现极其细腻的多模态感知。该方案将高密度触觉阵列与边缘AI算力深度集成,赋予了传感器在边缘侧直接处理多模态信号的能力。

用于基于应变片的一维和六维力检测的传感器解决方案

一维力和力矩检测使用高集成解决方案MAX40109 AFE,一个芯片集成ADC、DSP核和DAC功能,采样率高达16KHz,且支持多种接口模式。六维力矩传感器ADI提供了高速高精密ADC方案AD4170/90,搭配MAX32690,同时支持DC to 50KHz输入信号带宽,适用于高速高精密测量。

使用双绞线同时传输电源和数据的 PD-Link 收发器

PD-Link是ADI针对工业传感器和边缘设备推出的创新供电与通信方案,采用专有三电平信号传输方法,允许使用更小磁性元器件,在单对双绞线上同时实现电源传输和高速数据通信。PD-Link的核心优势在于其高度灵活和易用性,自动极性检测与校正功能消除了安装时的极性顾虑,接收器滤波和增益控制延长了连接距离,提升了在恶劣工业环境下的噪声免疫能力。 

全集成伺服电机驱控TMC6460

TMC6460是首款集成了FOC控制器、功率级、电流检测和编码器反馈引擎于一体的全集成伺服驱动IC,为一款易于使用的解决方案,只需设置几个参数,就能从复杂的FOC控制中实现对电机的精确、高效控制,驱动12V/24V无刷直流/永磁同步电机和直流有刷伺服电机。

GMSL工业视觉互联方案

GMSL通过单根线缆同时传输高速视频数据、双向控制信号和电力,具备长距离传输能力、确定性的微秒级延迟和极低的误码率等优势。它简化了线束,缩小了整体解决方案尺寸,非常适合应用于在动态且通常恶劣的环境中运行的视觉主导型机器人。

基于MAX22516的平衡球演示

该参考设计集成了DC-DC电源,能独立管理IO-Link通信,将微控制器解放出来,负责管理其他复杂任务,如测量距离、驱动步进电机和写入本地显示屏,体现了IO-Link技术在实现现场设备智能化和简化系统架构方面的优势。 

单芯片角度和多圈编码器位置传感器ADMT4000

ADMT4000是一款单芯片多圈和角度位置传感器,内部集成46圈磁传感器,能够跟踪多圈旋转,无需电源或接触。该芯片内部包含三个磁传感器,一个用于计数系统旋转次数的巨磁电阻GMR转数计数传感器,一个GMR象限检测传感器和一个各向异性磁阻AMR角度传感器,无需外部电池即可实现绝对位置记忆。

ADI Ethernet-APL 现场交换机与现场仪表解决方案

Ethernet-APL实现了在单对双绞线上同时传输10Mbps以太网数据和电源,彻底打破了传统工业现场总线的带宽瓶颈,从而减少能源使用、降低外部电源需求并缩小设备尺寸,支持高级分析、自动化调试和数字孪生技术,为各类工厂实现完全数字化和高效运营铺平了道路。

步进片载系统TMCM1290与MAX22216的物体抓取和搬运演示

TMCM1290是运动控制核心,不仅能让步进电机几乎静音运行,还通过实时监测绕组电流变化,无需编码器即可精确判断机械极限位置和意外阻力;MAX22216负责气动夹爪控制,支持电压/电流双模式和快速退磁,其DPM柱塞运动检测通过电流瞬态变化判断夹爪是否吸合到位,电感测量功能实时监测柱塞位置、负载状态和线圈温度。

仪器仪表测试测量Demo

高精度七位半DMM解决方案

高精度七位半DMM解决方案采用了高精度模拟前端与先进的数字化架构,支持高达2MSPS的动态信号高速采样,并在宽泛的电压(±1000V)和电流(±10A)范围内提供卓越的测量性能,支持交直流测量及电阻测量。

仪器级FR3 RFFE解决方案

仪器级FR3 RFFE解决方案是一款专为6G FR3、Wi-Fi7/8及UWB等下一代无线测试系统设计的6至18GHz双向射频前端评估板。该方案具备4GHz的信道带宽,能够同时支持信号生成和频率分析,EVM优于-50dB,并具备用于增益与偏置的SPI可编程控制。

紧凑型1GSPS数字化仪解决方案

紧凑型1GSPS数字化仪解决方案集成了HMCAD1520 ADC和高线性度前端,配备了2个差分输入,输入阻抗为50Ω,默认配置范围为0.5-1.5V,并支持调节至最小-4V和最大+4V。凭借内置非易失性存储器和可编程触发功能,以及用于控制和数据分流的SPI、USB和I2C接口,它非常适合便携测试、边缘端数据记录和嵌入式信号分析。

数字控制高压SMU模块

数字控制高压SMU模块包含了数字PID控制和状态控制算法,用于精确设置输出电平和钳位,能够同时提供和测量输出电压与电流。得益于24位ADC和4象限/24位信号源及采集分辨率,以及优化的PID控制环路瞬态响应,它确保了高保真信号和精准钳位。

高性能精密阻抗测量分析模块

高性能精密阻抗测量分析模块采用了混合信号算法,不仅具备微小电容变化检测功能,还能进行高电阻值测量,轻松满足各类测试的需求。该模块的测试信号频率覆盖DC、0.2Hz至10MHz,基本相对精度达到了0.05%。它具备高吞吐量及内置均值功能,支持宽测量范围,并配备了可配置的交流测试信号和直流偏置。

4通道8.5GHzVNA-PXIe模块化设计

4通道8.5GHzVNA-PXIe模块化设计采用了PXIe模块化标准3U设计,通过高密度集成单一模块,成功将4通道VNA压缩至2槽,有效节约了宝贵的仪器空间和成本。作为一款适用于需要高度集成和自动化测试场景的设备,配合不同形态的PXI机箱控制器,它能够灵活满足实验室工作台、产线测试系统以及现场便携式测试等多种需求。

电源Demo

四分之一砖非隔离直流电源模块

ADPM12200在标准四分之一砖尺寸内支持40V至60V输入、12V全稳压输出,热设计功率最高可达2000W,峰值功率高达3000W,半载工况下峰值效率高达98%,极致拉高设备供电能效、降低运行功耗与发热问题,并支持多机并联与有源均流扩容,适配大功率设备集群供电需求。

通过ADI Nano-Power开关控制器实现节能系统设计

采用MAX16163纳安级电源开关控制器和MAX4284电流检测放大器。MAX16163集成可编程睡眠定时器,在传感器节点休眠期间将系统功耗降至纳安级,相较于传统基于MCU的睡眠方案显著延长电池寿命。

超低噪声Silent Switcher降压芯片

LT8622S凭借第三代Silent Switcher架构,拥有极致降噪性能,10Hz~100kHz区间均方根噪声低至4μVRMS,10kHz低点噪声仅4nV/√Hz,搭配内置旁路电容设计,从源头大幅降低EMI电磁辐射,不受PCB布局影响,适配对供电环境极度敏感的高精度ADC/DAC、射频VCO、LNA及精密测量仪器。