Three Ways 5G Is More Than Just Fast Video Streaming
5G不止是提供更快的视频流传输
Vincent Roche
2019年,我们最终会看到备受期待的5G(第五代)无线网络实现商业部署。
5G让我们越来越可能实现每台设备和每个实体之间无处不在的自由连接。预计5G支持的带宽、低延迟、超可靠连接以及高度可配置的网络解决方案将呈指数增长,这不仅会改善移动宽带,还会在很大程度上重塑现有市场,以及开拓全新的市场。尤其是5G与云计算和人工智能(A.I.)相结合时,会加速推动商业和社会变革,而不仅仅只局限于提供速度更快的智能手机。
ADI公司开发高性能半导体和基于软件的技术,在现实与数字世界之间架起桥梁,并捕捉和解析从农业到喷气式发动机等万事万物的数据。让所有事物都实现互联会彻底改变其本质,从而打开充满无限可能的新世界的大门。借助5G网络,传感器可以更高效地连接,更好地为基于AI和云的分析引擎提供数据和信息,从而促进多个行业领域的发展。对于这个领域,最令人兴奋的机遇在工业自动化、医疗健康和汽车市场。
特别是,5G网络会进一步推动向未来工厂发展,帮助我们向实现“工业4.0”或完全互联制造的目标迈进。5G将开始取代目前工厂现有的硬连接/以太网连接,实现更高的可靠性,并减少数据传输的延迟时间。切换到无线网络不但可以释放工厂空间,还可以提高对工厂环境的感知,通过较大程度减少(或消除)机器事故、故障和其他意外停机来大幅提升工厂的生产力和效率。
例如,5G的可靠性和速度会改善机器之间的通信,同时日益改善人机交互,这对于确保人与机器人共存环境下的安全至关重要。5G能够让工人与机器人更有效地交流位置和操作信息,从而大幅降低工厂事故风险。无处不在的5G网络还允许基于状态监控机器,让运营经理能够更快速、更准确地识别需要维修或低效的设备,以便预先优化设备和其他资源。
“凭借实时、高度可靠的流传输,身在加利福利亚州的外科医生可以为柬埔寨的患者做手术,让缺医少药的偏远地区也能获得高质量的救生医疗服务。”
在医疗健康领域,5G可以通过实施远程或异地手术,为大众提供高质量的医疗服务,尤其是医疗水平存在巨大差距的地区——例如美国农村和中国这类市场中的小城市。普遍、可靠的连接有可能彻底改变远程病人监护。独立的、可穿戴的且值得信赖的无线生物传感器可以检测血压、血氧和心率等生命体征,并将这些信息持续不断地发送给基于云、由AI驱动的诊断引擎,该引擎会接收、解译信号并基于异常信号做出反应。利用准确的远程检测和监控,医院可以在治疗疾病或做完手术后让患者更快出院,居家养病,更快地康复。
得益于5G的超低延迟,我们更有可能实现利用机器人执行远程手术。凭借实时、高度可靠的流传输,身在加利福利亚州的外科医生可以为柬埔寨的患者做手术,让缺医少药的偏远地区也能获得高质量的救生医疗服务。
至于交通运输领域,5G会加快向全自动驾驶汽车发展的步伐,这是多模态通信网络的一部分。5G可以提供实时速度,有效整合包括交通模式、行人、骑车人、车辆、路标和道路上其他物体的车外信息,能够更准确地感知周围环境,从而做出更明智的决策,提高安全性。此外,5G使车辆能够有效地相互通信,以及与云通信,在做出重要的驾驶决定时,能够实时共享和处理信息。
无处不在、采用5G连接、由AI提供支持的传感器的优势将不会仅限于改善医疗健康服务,增强工厂和道路安全。我们预测,未来5G会支持通过远程监控,帮助改善环境完整性和食物短缺问题,确保用水洁净,以及通过及时预警洪水、地震、海啸、泥石流等来提高公共安全。其中有些解决方案已经“投入使用”,但5G将有助于实现大幅改进。
然而,与任何有望打破现状的技术一样,5G也需要时间、资源和协同努力才能实现。但是,5G一旦完全实现,会给我们的生活,以及我们所处的世界带来巨大改变。