ADI半导体器件

今天,高性能模拟产品约占我们目前收入的80%,且我们的高性能模拟产品通常优于客户的整体系统性能。 高性能模拟产品提供12位以上的分辨率和50 MHz以上的带宽,支持世界上增长较快的通信、计算机、消费电子和工业市场应用,而ADI在此产品领域中拥有较领先优势和较好的品牌。

ADI公司的模拟业务一直以高于市场速率的速度增长。 推动ADI成长的因素之一是增加集成度,或将越来越多的模拟和混合信号功能集成到单芯片上。 另一个重要因素是,我们最具优势的产品类别对于整体系统性能也最为关键。

高性能模拟市场中最重要的一个产品类别是数据转换器,它们可对实际模拟信号(如语音和音频)进行数字处理。 现在,转换器收入占ADI公司总收入的30%以上,而ADI以超过40%的市场份额成为领军企业,超过其最大竞争对手的两倍。

高性能放大器是模拟产品组合及整体模拟市场的另一大类产品。 放大器销售额现约占ADI公司总收入的20%,而我们在此重要的产品类别的市场份额一直持续增加。 在高精度放大器市场,我们的40%市场份额较领先,远远超过了所有其他竞争对手。

相应的高性能模拟技术同样也应用于新兴领域。 无线RF信号处理就是一个很好的例子。 在2002年3月举行的年度颁奖典礼上,业界领先的设计刊物 - EDN授予ADI模拟IC"年度创新奖"。 该奖项通过设计工程读者投票产生,旨在"发现、识别并推广可震惊工程领域的产品。" 我们凭借用于基站的创新性AD8302 RF IC赢得了该奖项。

模拟产品组精密模拟产品

我们的精密模拟产品(PRA)组位于著名的硅谷中心的全新加利福尼亚州圣何塞校区内,凭借以下器件在世界市场占据主导地位:用于光学及无线传输设备 的精密放大器和线性控制电路、工业测量和控制系统、平板显示器、自动测试设备、电子和分析仪器、医疗诊断和治疗设备、机器人和许多其他要求高精度与性能的 实际应用产品。 在便携式除颤器、PDA和笔记本电脑、MRI和CT扫描仪、航天器、宽带网络开关、蜂窝式无线电基站、声纳和雷达系统以及专业科学仪器中,都可以看到 ADI精密放大器和控制电路。

先进的线性产品

ALP针对无线通信信号链、计算机外设、视频、通信、工业和仪器设备设计并开发创新的高性能子系统线性器件。 我们与新兴技术领域的优质制造商密切合作,此类技术包括CD、DVD、DTV、HDTV和微显示器、高速放大、电源监控器、超声、蜂窝基站、汽车仪器、射 频(RF)器件和检测设备。ALP位于马萨诸塞州威明顿,在波士顿外面。

高速转换器

HSC提供采用业界较领先架构和混合信号设计技术的高速数据转换器和集成信号处理解决方案。 我们的数据转换器市场份额位居前列,同时转换器速度和性能持续成为业界标杆。 我们的产品针对有线和无线通信、成像、医疗仪器、平板显示器和军事系统市场。

精密转换器

PRC设计中心位于爱尔兰威尔明顿和利默里克,主要设计开发高性能混合信号(即模拟和数字组合)数据转换器集成电路。 其服务领域包括数字音频、功率转换、数据采集和医疗市场。 主要侧重于高分辨率数据转换。 使用我们产品的设备包括DVD和CD播放器(数字音频)、CT扫描仪(医疗)和住宅电表(功率转换)。

高速网络

HSN位于威尔明顿校区和爱尔兰利默里克,基于先前开发的高速光纤IC系列产品,通过推向市场来进一步发展,如时钟和数据恢复器件、限幅放大器、串 行器和解串器、收发器和数据速率范围从622Mbps至10Gbps的激光二极管驱动器。 该技术的应用领域包括WDM(波分复用)、同步光纤网络接收器(SONET/SDH)、千兆以太网和数据网络。 这些产品将非常有助于扩展带宽,可通过光纤网络同时传输各种信号,包括语音、数据和视频。

电源管理

无论产品使用电源还是由电池供电,每种电子器件都需要某种形式的电源管理,可包括低压差调节器(LDO)、DC-DC转换器、电池充电器、电荷泵和 调节器。 借助我们较领先的模拟/混合信号技术,ADI公司已成为创新型高性能电源管理IC产品的领导者,比如无线通信设备、台式电脑、笔记本电脑和掌上电脑。电源管 理部门的专业技术拥有市场竞争优势,使ADI可以实现整体方案优化,方便使用且具成本效益。 电源管理部门位于圣何塞州工厂。