ADV202技术文档

使用ADV202前,须阅读以下应用笔记:

AN-790:如何使用ADV202 (pdf)概略讨论以下内容:

  • ADV202器件是否适合我的应用?
  • 功能说明和数据流
  • 接口要求和接口模式
  • 输入格式要求和局限性

AN-799测试模式, (pdf) —介绍了简单的测试程序,以验证ADV202是否配置正确且运行正常。

ADV202 PCN和勘误表

ADV202参考信息

ADV202数据手册
ADV202的时序、电气和机械规格

ADV202用户指南
包括详细的寄存器和位说明的ADV202参考指南。本文档应与"编程指南"和数据手册配合使用。

ADV202编程指南
用于ADV202编程的参考指南,包括以下内容:

  • 通过介绍ADV202编程所需程序,详细说明特定应用的实施方案
  • ADV202配置所需的JPEG2000参数说明。

本文档应与"用户指南"和数据手册配合使用。

应用笔记和技术笔记

多芯片应用
使用多个ADV202的应用笔记。 这些笔记包含样本代码及推荐的编码过程中Y和CbCr流合并方法。

HIPI模式和静态图像应用
本应用笔记介绍通常用于静态图像应用的HIPI【主机接口—像素接口】模式。本文档包括配置程序及代码示例。

输出格式和属性数据格式
本文档包含有关ADV202分别利用代码参数COD_STYLE和ATTRTYPE进行编程的压缩输出数据格式和属性数据格式信息。它还包含ADV202生成报头的详细说明。

ADV202固件

ADV202的最新固件 可从此处下载。 ADV202要求将编码或解码固件下载到片内存储器以启动压缩或解压缩。 虽然应用中可使用旧版固件,但需对编码和解码固件定期进行更新,提供新功能和改进来提升功能。

JPEG2000和ADV202的一般信息

ADV202 JPEG2000信息