Banner graphic image shows a female nurse reviewing medical data on a tablet and on a large screen TV panel.
Graphic image shows a female nurse reviewing medical data on a tablet and on a large screen TV panel.
ADI医疗健康演示 ADI医疗健康演示

可靠的临床级测量。

electronica 2022

了解我们如何与客户合作,将未来的医疗健康转变为数字化和去中心化的医疗服务,让所有人能够更轻松地享受费用更低的医疗健康服务。将演示临床级可穿戴设备、床边生命体征监测和健身功率计,这些只是ADI公司的技术给我们的日常生活带来积极影响的一小部分示例。

查看我们的医疗健康演示

健康传感器平台4.0 (HSP 4.0)

了解可穿戴胸部贴片设计如何为您和医生提供您健康情况的临床信息,引导您做出可行的决策。HSP 4.0是一款开源胸部贴片设计,客户可利用该设计打造开箱即用的可穿戴产品,用于收集重要的生命体征信息。根据用户一般健康信息中的关键信息,可开发健康检测算法和完整的端到端医疗健康解决方案。

自行车功率计

该自行车功率计可测量健身自行车骑行者的功率输出。该解决方案是一款低功耗无线系统,其中包括一个MAX41400仪表放大器,与安装在自行车曲轴臂上的应变计相连。MAX11108 ADC和MCU可以与平板电脑无线通信。该解决方案的材料成本低,功耗低,可延长电池的使用寿命。骑行者还可使用ADI腕带式生物特征识别传感器平台,将心率、血氧饱和度和ECG等数据传输至PC GUI。

不用考虑太多:非接触式健康监测系统

医疗健康解决方案不在局限于医院内,开始进入人们的家庭和日常生活。因此,使用的设备必须小巧、无创且能无缝集成。本演示展示ADI正在开发的一个新系统,该系统使用ADXL355提供的加速度计数据来推断睡眠对象的三个生命体征:心率、心率变异性和呼吸频率。该传感器模块置于床垫或枕头上或内部,计算并实时直观显示生命体征信息。

查看我们所有的electronica 2022演示

Graphic image shows a female technology worker in a factory setting reviewing technical data on tablet device.

工业自动化和仪器仪表演示

工业技术正在快速数字化,将检测、连接和数据相结合转化为洞察力,以实现高效、可持续、更高水平的个性化制造。将演示状态监控、先进的运动控制、无缝边缘到云连接和高效的电源管理,这些只是ADI技术助力打造更可持续的工业未来的部分示例。

Charging electric vehicle

汽车应用演示

探索汽车技术的未来。从座舱环境中的音频、语音、以太网和显示解决方案到电动汽车的电池解决方案,以人为本的创新方式将为乘客带来更多沉浸式体验,并为子孙后代留下一个更可持续的世界。

Graphic image shows a woman with a Virtuality Reality Headset over her eyes. She is reviewing an image of a picturesque landscape, shown on the lens.

消费电子、通信和其他演示

了解我们如何支持客户开发突破性的消费电子设备,帮助重新定义人们工作、生活和互动的方式。我们的消费电子展示墙展示了一系列先进产品,这些产品实现了技术突破,超越了客户期待,为我们带来诸多惊喜。