超越一切可能
一个日益严重的健康问题,一个创新解决方案
颅脑损伤(TBI)是严重的健康隐患,越来越多的职业和学科面临该问题的挑战。 从专业和业余级别的运动员到奋战在全球各地危险环境中的士兵和急救员,越来越多的人面临受伤威胁,甚至遭受损伤带来的长期负面影响。
医学界、学术界、商界以及普通大众比任何时候都更加意识到这一"脑震荡普及性"的危害。 现在的关键问题是如何更好地理解、治疗和预防颅脑损伤(TBI)。这正是BlackBox Biometrics这样的创新者正在寻求突破的课题。
通过可穿戴技术测量看不见的东西。
作为行业领导者,BlackBox Biometrics®, Inc. 致力于开发先进的检测系统,以便即刻"测量"可能导致TBI的"隐形"冲击力影响。
Linx冲击力评估系统(IAS) 就是这样一种创新技术,通过在头带或帽檐上安装可穿戴设备,帮助运动员更好地从事戴头盔或不戴头盔的运动。
采用借助包括ADI MEMS加速度计,Linx IAS™可测量运动员头部承受冲击力的力度和次数,并向配对智能手机或平板电脑输送实时数据,用于分析潜在伤害相关性,或者帮助运动员调整技术。 移动设备还包括内置辅助测试,可用于决定是否从比赛中撤回运动员,及/或是否寻求医疗救治。
BlackBox还针对战场或其他危险环境开发出Blast Gauge®系统,一种可供士兵或急救员穿戴的三用途仪表,可测量爆炸超压接触,即由爆炸、武器开火、音爆等现象造成的冲击波。
该系统通过多个ADI MEMs惯性传感器收集精确的测量数据,并将其一键传递给操作员(绿色、黄色和红色LED状态信号灯可提供即时验伤数据,micro-USB连接允许医疗人员对完整时间数据进行后续分析)。
增进了解。 改善生活。
作为先进传感器技术的行业领导者,ADI乐于与BlackBox Biometrics这样的创新者合作,并为其提供技术,他们的解决方案可以造福人类,并重新定义整个研究领域。 我们希望自己的高性能组件能帮助客户开发真正"超越一切可能"的终端产品。
"ADI MEMS加速度计具有业界领先的采样速率性能,能够提供高g测量能力,从而使Blast Gauge能力得到增强,可以精确检测威胁战场和在训人员的爆炸和冲击事件。" – BlackBox Biometrics公司首席技术官David Borkholder博士 |