超越一切可能:前人未曾涉足的领域

Aerojet Rocketdyne 进行太空飞行创新

前人未曾涉足的领域

人类一直对我们能否探索并揭开太空的诸多奥秘充满好奇,并渴望了解其中的奥秘。从古代的天文学家到当今的前沿创新者,我们一直不断提高追求目标、推进技术发展界限,努力扩大对宇宙的了解。

这一永恒的事业还将通过多个项目和计划继续前行,包括 NASA 的航天器开发,宇航员将会探索前人未曾涉足的太空领域,例如近地小行星、被称为朗格朗日点的中性重力区,最终实现到火星的载人任务。

推进创新

Aerojet Rocketdyne是一家领先的航天和国防企业,致力于为关键任务应用提供推进系统和其他创新技术。当前,公司正在为全球强大的火箭,即NASA 的太空发射系统(SLS)开发液体发动机,它将实现突破性的航天飞行,包括未来到火星的载人飞行。

研发工作从RS-25 火箭发动机着手,这是史上一例可重复使用的大型火箭发动机。 这些发动机已成功驱动了全部 135 次航天飞机飞行,实现了多项航天技术进展,如微重力研究、国际空间站的建设以及哈勃太空望远镜的部署和服务。

Aerojet Rocketdyne 将采用 RS-25 发动机来支持载有"猎户座"多功能载人飞船的 NASA SLS,从最初的无人航行,逐渐发展到载有四位宇航员以及货物和设备的飞行,并完成长期的深太空探测任务。

现有的 RS-25 发动机将扩展为四台,从而为运载火箭的核心级提供推力,每台发动机的真空推力将超过 512,000 磅(额定功率等级的百分之 109)以提升火箭的运载能力。 随着 SLS 的发展,它将具备前所未有的高达 130 公吨的有效载荷运载能力。

新型发动机控制单元采用集成ADI 技术,可实现运载火箭和发动机之间的通信,通过调节推力和燃料混合比为发动机提供闭环管理,还可向所有控制单元、传感器和操纵装置提供电能,并监测发动机的健康状况和状态。

性能组合

50多年来,ADI公司支持客户开发先进的航空航天和国防系统,实现高水平的系统性能,同时缩减尺寸、重量、功耗、系统成本和开发时间。

我们具有多种稳健、可靠且耐辐射的产品系列,拥有广泛的技术能力和系统级知识,凭借这些优势,我们可在当下和未来满怀信心地帮助客户开发所需的设计,使产品在严苛的环境中运行,并实现具挑战性的任务目标。

对于 Aerojet Rocketdyne、NASA 以及人类来说,该任务均意味着可以逐步推进太空探索的边界,将宇航员安全送往火星并能安全返回,同时重新定义了人类能够做到的事情。


持续获取前沿资讯!

获取最新产品,设计工具及相关资源。


查看ADI快讯



更多"超越一切可能"案例,  请查看 >