Abstract
该电路借助IC低静态电流的优势,利用一个±1mV或大于±1mV的小信号即可切换相当大的负载电流。
图1所示的电路仅吸收6µA电流,但能利用±1mV或大于±1mV的小信号来切换相对大的负载电流。该电路利用了IC的静态电流极低这一优点—每个放大器为1.2µA (最大值) (小于典型电池的自放电电流)—经由R1流过而不会使Q1导通。当电路用一个感应线圈工作(如图所示)并采用磁激励时,它执行簧片开关的功能,只是灵敏度更高。其它应用包括报警系统、双极性门限检测和音频设备的音量开关。
图1. 能使小信号开关大负载电流的负载开关
感应线圈内任一极性的信号(例如当磁铁靠近它时)会导致双路运放从其VCC端吸收更多电流。增加的电流可在R1两端产生超过Q1的VBE门限的电压,并激发由Q1、Q2及相关元件组成的单稳多谐振荡器。最终结果是,Q1将电池电压连至负载。在许多应用中,可用一个简单的pnp输出级来代替这个单稳多谐振荡器。
类似观点的文章刊登在1996年7月4日的EDN。