DS33R11多芯片模组的BSDL测试
Abstract
本应用笔记介绍对于采用DS33R11 T1/E1/J1收发器的设计如何改变印刷电路板(PWB)的网表,从而使其符合联合测试行动组(JTAG)规范。因为DS33R11是个多芯片的模组,在一个封装中含有多个芯片的裸片,而用于板级JTAG测试的边界扫描描述语言(BSDL)无法定义这种情况,所以这些改动是必须的。本应用笔记包含有外部管脚映射表,内部芯片焊盘绑定表,以及设计者快速完成正确的JTAG边界扫描测试所需的连接信息。
介绍
在电信系统的硬件制造中,一个最基本的任务就是检查系统中可能含有的任何生产缺陷。在众多的硬件测试方法中,最常用的方法之一就是采用联合测试行动组(JTAG)边界扫描方法。边界扫描测试方法在生产前会对硬件做一些微小改动,所以在生产后可以进行硬件验证。在设计过程中,所有支持JTAG的集成电路(IC)通过JTAG测试接口以菊花链的方式串联,而验证则由一个特殊的JTAG测试系统连接到测试接口上完成,JTAG测试系统利用印刷电路板(PWB)网表、边界扫描描述语言(BSDL)文件以及PWB连接测试向量对点到点的连接进行验证。
BSDL测试很简单。但是对于多芯片模组器件,比如内含T1/E1/J1收发器的反向复用以太网映射器DS33R11,因为它们在一个封装中含有多个芯片的裸片,所以没有办法在BSDL文件中正确描述这些器件,但通过对PWB网表进行细微改动并用两个BSDL文件来描述这个器件封装就可以克服这个缺点。
调整印刷电路板的网表
在进行JTAG边界扫描测试之前,用来描述DS33R11封装外部连接的PWB网表部分必须分割调整为内部的DS33Z11裸片和DS2155裸片的连接。完成这步后,DS33R11封装的网表将由两个独立的参考编号来定义,这两个参考编号容许有两个不同的BDSL文件来分别表征DS33R11封装内部的DS33Z11和DS2155的连接。
表1、2和3以及图1可以帮助实现网表调整。表1所列为所有只与DS33Z11裸片相连的DS33R11的外部封装管脚,表2所列为只与DS2155裸片相连的DS33R11的外部封装管脚,表三所列为与DS33Z11和DS2155裸片都相连的DS33R11的外部封装管脚。为了方便查阅,图1将相同内容重新排列。
由Cadence Concept软件设计的DS33R11工程评估板采用精简网表格式已经对PWB网表调整和JTAG边界扫描测试进行了验证。根据网表类型和设计者的能力,大约30到60分钟的时间可以完成这一过程。对网表文件的大部分编辑可以由文本编辑器完成,但是根据网表的类型,也可以通过Microsoft® Excel来编辑,Excel可根据列数据来调整行。完成编辑后,要着重注意一些细节问题,非规则数据比如头和尾信息必须得以保留,网表也必须以原有格式保存。
下面是完成这一过程的步骤列表:
- 用文本编辑器打开网表文件,将与DS33R11参考编号相连的网络节点归于同一组。比如,DS33R11工程评估板上DS33R11封装的参考编号为U01;
- 将第一步归组后的节点按照与DS33Z11相连、与DS2155相连以及与两者都相连分开。使用图1、图2和图3以及表1来完成此项工作;
- 将所有DS33Z11的节点参考编号从U01改为U01_D1 (代表U01参考编号的设备1),这一步假定DS33R11的参考编号为U01,如果参考编号不是U01,可以相应地更改U01_D1;
- 将所有DS2155的节点参考编号从U01改为U01_D2 (代表U01参考编号的设备2),这一步假定DS33R11的参考编号为U01,如果参考编号不是U01,可以相应地更改U01_D2;
- 复制22个共用节点,所以实际上每个共用节点都有两个,将它们分到上面两个组中;
- 将步骤5中分配到第一组的节点参考编号从U01改为U01_D1,这一步假定DS33R11的参考编号为U01,如果参考编号不是U01,可以相应地更改U01_D1;
- 将步骤5中分配到第二组的节点参考编号从U01改为U01_D2,这一步假定DS33R11的参考编号为U01,如果参考编号不是U01,可以相应地更改U01_D2;
- 保存新建立的网表。
新建立的PCB网表文件实际上含有DS33R11这个物理器件的两个实例,第一个实例描述与DS33Z11部分相关的管脚连接;第二个实例描述与DS2155部分相关的管脚连接。这个新网表与两个DS33R11的BSDL文件以及任意的相应测试向量都可以载入任何的JTAG测试软件。
虽然本文档中介绍的方法经过测试和验证可以正常工作,但是其它网表格式可能有一些未知的特性。如果在JTAG边界扫描测试过程中需要其它的帮助,请使用下面的联系方式寻求进一步帮助。
| Pin | Description | Pin | Description | Pin | Description |
| A7 | JTCLK1 | L17 | VDD3 | V13 | SDA[5] |
| A8 | RST | L18 | RXD[0] | V14 | SDA[10] |
| A11 | CS | L19 | RXD[1] | V15 | SMASK[3] |
| A15 | VSS | L20 | RXD[2] | V16 | SMASK[2] |
| A19 | REF_CLK | M17 | VDD3 | V17 | SDATA[29] |
| A20 | REF_CLKO | M18 | RXD[3] | V18 | SDATA[18] |
| B7 | JTD1 | M19 | RX_CRS/CRS_DV | V19 | SDATA[20] |
| B10 | VDD1.8 | M20 | RX_CLK | V20 | VSS |
| B15 | VDD1.8 | N17 | VDD3 | W1 | SDATA[15] |
| B20 | MODEC[1] | N18 | COL_DET | W2 | SDATA[0] |
| C7 | JTRST1 | N19 | VSS | W3 | SDATA[14] |
| C8 | JTMS1 | N20 | VSS | W4 | SDATA[9] |
| C9 | JTDI1 | P2 | RDEN/RBSYNC | W5 | SDATA[5] |
| C10 | VSS | P17 | VDD3 | W6 | SDATA[7] |
| C12 | VDD1.8 | P18 | VDD1.8 | W7 | SCAS |
| C15 | A9 | P19 | VDD1.8 | W8 | VSS |
| C16 | A8 | P20 | VSS | W9 | SRAS |
| C19 | MDC | R17 | VDD3 | W10 | SWE |
| C20 | MDIO | R18 | VDD3 | W11 | SDA[11] |
| D5 | TDEN/TBSYNC | R19 | VDD1.8 | W12 | SDA[1] |
| D8 | VSS | R20 | VDD1.8 | W13 | SDA[6] |
| D9 | VSS | T17 | VDD3 | W14 | SDA[0] |
| D10 | VSS | T18 | VDD3 | W15 | SDA[3] |
| D18 | VSS | T19 | SDATA[25] | W16 | SDATA[31] |
| D19 | VSS | T20 | SDATA[26] | W17 | SDATA[30] |
| D20 | VDD3 | U4 | VSS | W18 | VSS |
| E2 | TSERO | U5 | VSS | W19 | SDATA[28] |
| E18 | VSS | U6 | VSS | W20 | SDATA[23] |
| E19 | TXD[3] | U7 | VSS | Y1 | VSS |
| E20 | TXD[2] | U8 | VSS | Y2 | SDATA[2] |
| F1 | TCLKE | U9 | VSS | Y3 | SDATA[4] |
| F2 | RCLKI | U10 | VSS | Y4 | SDATA[1] |
| F3 | VDD1.8 | U11 | VSS | Y5 | SDATA[3] |
| F17 | VDD3 | U12 | VSS | Y6 | SMASK[0] |
| F18 | TXD[1] | U13 | VSS | Y7 | VSS |
| F19 | TXD[0] | U14 | VSS | Y8 | SDCLKO |
| F20 | TX_EN | U15 | VSS | Y9 | VDD1.8 |
| G17 | VDD3 | U16 | VSS | Y10 | SDA[9] |
| G18 | VDD3 | U17 | VDD3 | Y11 | SBA[0] |
| G19 | RMIIMIIS | U18 | VSS | Y12 | SDA[7] |
| G20 | DCEDTES | U19 | SDATA[22] | Y13 | VDD1.8 |
| H1 | RSERI | U20 | SDATA[24] | Y14 | SDA[4] |
| H17 | VDD3 | V1 | SDATA[13] | Y15 | SDA[2] |
| H18 | QOVF | V2 | SDATA[11] | Y16 | SDATA[16] |
| H19 | TX_CLK | V3 | SDATA[12] | Y17 | SDATA[17] |
| H20 | VSS | V4 | SDATA[10] | Y18 | SDATA[27] |
| J17 | VDD3 | V5 | SDATA[6] | Y19 | SDATA[19] |
| J18 | VDD1.8 | V6 | SDATA[8] | Y20 | SDATA[21] |
| J19 | VSS | V7 | SMASK[1] | ||
| J20 | VDD1.8 | V8 | SYSCLKI | ||
| K17 | VDD3 | V9 | VDD1.8 | ||
| K18 | RX_ERR | V10 | SDCS | ||
| K19 | RX_DV | V11 | SBA[1] | ||
| K20 | VSS | V12 | SDA[8] |
| Pin | Description | Pin | Description | Pin | Description |
| A1 | RCHBLK | D13 | DVDD | L2 | RVSS |
| A2 | TCHBLK | D14 | DVDD | L3 | RSIG |
| A3 | RFSYNC | D15 | DVDD | L4 | RNEGI |
| A4 | TDATA | D16 | DVDD | M1 | RRING |
| A5 | TSSYNC | D17 | DVDD | M2 | RVSS |
| A6 | JTCLK2 | E1 | TPOSO | M3 | RDCLKO |
| B1 | BPCLK | E3 | TSERI | M4 | RDCLKI |
| B2 | LIUC | E4 | TSYSCLK | N1 | RLOS/LTC |
| B3 | TPOSI | E17 | DVDD | N2 | RNEGO |
| B4 | TSIG | F4 | RSYSCLK | N3 | RPOSO |
| B5 | RCL | G1 | TCHCLK | N4 | DVSS |
| B6 | JTDI2 | G2 | RCHCLK | P1 | TVSS |
| B8 | JTRST2 | G3 | RCLKO | P3 | RSIGF |
| B9 | JTMS2 | G4 | RSYNC | P4 | DVSS |
| C1 | TSYNC | H2 | RSERO | R1 | TTIP |
| C2 | TDCLKO | H3 | RDATA | R2 | TTIP |
| C3 | TNEGI | H4 | MCLK | R3 | TVSS |
| C4 | TSTRST | J1 | RVSS | R4 | DVSS |
| C5 | JTDO2 | J2 | RVSS | T1 | TRING |
| D1 | TDCLKI | J3 | RPOSI | T2 | TRING |
| D2 | TCLKT | J4 | XTALD | T3 | TVSS |
| D3 | TNEGO | K1 | RTIP | T4 | DVSS |
| D4 | TESO | K2 | RVSS | U1 | TVDD |
| D7 | CST | K3 | RVDD | U2 | TVSS |
| D11 | DVDD | K4 | 8XCLK | U3 | RMSYNC |
| D12 | DVDD | L1 | RVDD |
| Pin | Description |
| A10 | INT |
| A12 | D6 |
| A13 | D3 |
| A14 | D0 |
| A16 | A6 |
| A17 | A3 |
| A18 | A0 |
| B11 | RD/DS |
| B12 | D7 |
| B13 | D4 |
| B14 | D1 |
| B16 | A7 |
| B17 | A4 |
| B18 | A1 |
| B19 | MODEC[0] |
| C11 | WR/RW |
| C13 | D5 |
| C14 | D2 |
| C17 | A5 |
| C18 | A2 |

图1. DS33R11 256球BGA彩色引脚分布图。
参考电路
如果您对 DS33R11 的 JTAG 测试有任何进一步的疑问,请发送电子邮件至电信应用支持团队(仅提供英文)。
有关集成 T1/E1/J1 收发器的 DS33R11 反向多路复用以太网映射器的更多信息,请参阅数据表。