Abstract
本文讨论了为MAX7651评估板建立项目和配置Keil µVision® IDE的操作流程,并给出了一个第三方的应用实例:程序编写、编译以及下载到MAX7651评估板的步骤。
另请参考:
步骤
- 从www.keil.com网站下载并安装Keil DK-51演示软件,除非该软件已经作为应用笔记3083,"利用MAX7651实现ADC转换"应用笔记中的一个步骤安装到计算机内。注意:请确认您使用的软件版本是7.08或更高版本。软件的安装步骤请参见MAX7651快速入门手册。
- 在桌面上点击Keil图标,打开Keil µVision 2,或从Windows®的START菜单中打开软件。
- 在Keil µVision IDE软件中创建一个新项目。
- 选择一个新的文件夹并给项目取个名称。
- 在Maxim -> MAX7651目录下选择数据库中的MAX7651,点击"OK"键。
- 点击"Yes",把标准的8051初始化程序复制到项目文件夹,并在项目中添加文件。
- 在Target 1 -> Source Group 1上点击鼠标右键,在Source Group 1添加文件。
- 添加源程序,请参考应用笔记3083:"利用MAX7651实现ADC转换"。
- 设置目标选项。点击Target下拉框左边的按钮,点击Target标签。将Target配置为11.0592MHz晶振,选择Use On-Chip ROM (0x0-0x3FFF),指定片外程序存储器从0x4000开始,存储容量为0x8000;片外Xdata存储器从0x0开始,存储容量为0x8000。
- 设置输出选项,点击Create HEX File。
- 设置Debug选项,点击Use Simulator选项。
- 点击OK键以保存选项设置。
- 在Project菜单中选择Rebuild all Target Files,开始编译程序。
- 确保编译后没有错误,程序可以下载到MAX7651目标板,请参考应用笔记3083:"利用MAX7651评估板的串行下载器将程序装载到闪存内"。
- 如果没有MAX7651EVKIT和/或希望使用Keil µVision仿真器运行程序,点击Debug菜单,开启调试对话框。提示评估版本,点击OK键。选择View菜单并点击Serial Window #1。选择Debug菜单并点击按键Go。将运行程序,执行所有8个通道的模/数转换。