概览
优势和特点
- 16 位模数转换器
- 500 kSPS
- 单极、差分输入
- 标准 SPI PMOD 接头/引出线
- 可连接到第三方 FPGA 和 MCU 平台
产品详情
兼容 PMOD 的评估/原型板是一种小型、低成本的模数转换选件。进行原型制作时,该开发板与您最喜欢的具有 SPI PMOD 外设连接器的 MCU 或 FPGA 开发板一起使用。直接的电气和物理连接将使您能够快速开发系统软件。
通过使用系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z) 和转接板 (SDP-PMD-IB1Z),该板还可以作为评估板进行操作。在与系统演示平台一起使用时,提供了 LabView 软件 GUI,使用户能够对 ADC 的性能进行分析。
使用入门
要开始评估,您需要以下各项:
- EVAL-AD7688-PMDZ
- EVAL-SDP-CB1Z
- SDP-PMD-IB1Z
- Mini USB 线缆
- 带有 USB 端口的 PC 或笔记本电脑
- 10 引脚 PMOD Pulsar 软件
- 输入信号
有关分步指导,请参阅 Wiki 页面,以获取更多信息。 https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/circuits-from-the-lab/pulsar-adc-pmods