家庭影院和游戏

ADI公司为家庭影院和游戏解决方案提供出色的性能。新型HDMI® 2.1视频技术、SHARC®处理器上非常低的音频解码器延迟、确定性音频和成熟的框架可提供无伪影的出色音频性能。各种功率D类放大器、音频编解码器、AVR中使用的传感器、精密转换器和HDMI、条形音箱、扬声器、AR/VR、游戏机、控制器和配件,为您的家带来真实世界体验。

Melody平台展示了ADI的音频信号链解决方案

Melody平台是ADI为AVR和条形音箱应用领域提供的完整信号链解决方案。它将视频、DSP、音频、电源和软件方面的一流ADI组件结合到组合系统解决方案中,使客户能够利用最新技术快速进入市场,以达到他们的年度升级窗口。

Modern designed living room with chairs, TV and speakers  promoting ADI Melody Platform

Melody平台已通过DTS杜比实验室等公司最新第三方解码器的全面认证。查看经过最新解码器IP认证的ADI技术。

了解有关Melody 8平台的更多信息

了解有关Melody 9平台的更多信息

探索Melody平台和音频特定产品的功能

ADI Engineer Pravin Angolkar presents the next generation sound bar

出色听觉享受!了解下一代音箱

优质体验推荐耳机!本次演示为大家展示音箱应用中嵌入的ADI技术,这些应用使用最新的HDMI 2.1收发器和DSP处理器来解码杜比全景声、DTS:X,和MPEG-H内容。

ADI Engineer Matt Prewett presents smart speaker technology from ADI

制造声音更优美、智能性升级的智能音箱

智能音箱通过ADI DSP处理器上的多通道对象音频解码,在家中任何房间都能提供沉浸式体验。

ADI Engineer Matt Prewett presents the Immersive Home Theater Development Platform from ADI

沉浸式家庭影院开发平台

倾听使用Griffin处理器的杜比全景声音箱演示。了解它如何提供高度沉浸式的声音体验,并可在2.1至7.1.4通道范围内进行配置,实现高度虚拟化。

使用飞行时间和SHARC+ DSP的房间均衡解决方案

这款在 ADSP-21569 上运行的智能房间EQ利用ADI的 飞行时间解决方案信息  捕获房间中人体的位置,并选择房间中理想的EQ设置,助您获得优质的AVR或音箱环绕效果。

3D Time of flight board and TV sensing the location of a man sitting in front of it
  • 房间的3D模型可以帮助实现房间均衡
  • 材料检测可用于调整混响算法
  • 听者的位置有助于聚焦声束的方向
  • 骨骼映射可用于个人训练课程和其他虚拟体验; 例如,在家购物

观看家庭购物演示

 

观看Smart Room EQ演示

家庭影院和游戏软件、算法和工具

Face speaking with sound waves shown

语音处理解决方案

ADI公司的多功能语音处理解决方案支持广泛的应用,例如基本通信、游戏、会议解决方案和语音UI。

访问EngineerZone,了解更多信息

Crosscore Embedded Studio Tool Screenshot

CrossCore® Embedded Studio

CrossCore Embedded Studio是适用于ADI公司Blackfin®、SHARC®和Arm®处理器系列的先进集成开发环境(IDE)。

获取CrossCore Embedded Studio


SigmaStudio Tool Screenshot

SigmaStudio®

SigmaStudio图形开发工具是用于SigmaDSP®、SHARC®音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。常见的音频处理模块可连接成原理图,编译器产生可供DSP使用的代码和用于设置、调整参数的控制界面。

获取SigmaStudio®

HDMI 2.1解决方案和HDMI论坛

从手腕上的小屏幕到世界上的跨墙窗式视频,视频形式多样,且在我们生活中无处不在。我们的产品支持一系列更高的视频分辨率和刷新速率,包括8K60和4K120。ADI视频接口技术符合在芯片与芯片之间以及通过高速线缆,将视频从一个设备转移到另一个设备的最新标准。我们的解决方案可以在从AVR和音箱到手机的信号链中实现视频输入和输出。探索ADI的 音频和视频产品

Simplay Labs Logo

Simplay Labs现在是ADI的一部分,提供全方位的合规性测试和咨询服务,帮助您尽可能快速、轻松地将HDMI产品推向市场。除了这些服务,我们还提供测试设备,以提高您在手头有硬件时验证设计的能力。

探索Simply Labs解决方案

HDMI Logo

ADI是HDMI论坛的成员,帮助推动HDMI的技术发展规划,并确保有实用的解决方案来满足未来的产品愿景。

了解HDMI论坛

特色产品

特色评估板

随时了解ADI公司的AV在线快讯!

您会发现我们的一些最新解决方案。ADI提供创新技术和设计资源,可帮助您提供具有难忘的全新用户体验的产品。

了解有关我们在线快讯的更多信息

Image of ADI AV Solutions Newsletter

信号链

(5)

点击以下系统框图