通过精密CT扫描技术改善患者愈后
通过精密CT扫描技术改善患者愈后
“问题的出现,不是止步的信号,而是前进的指示”——Robert Schuller。正是这种观点奠定了ADI公司应对严峻技术挑战的基础。每个ADI工程师的心中都有一种对精确的执着追求(测量声波、光束、振动等),并为改变世界甚至拯救生命的技术进步奠定了基础。
这种救生技术的一个主要例子是在医疗保健领域,特别是计算机断层扫描(CT扫描)。ADI在硬件技术、系统设计,以及与扫描制造商的合作方面处于领先地位,这些对医生还有患者都会产生深远影响。
概览
|
公司/行业: |
计算机断层(CT)扫描仪制造商/医疗保健行业 |
|
应用: |
CT扫描技术 |
|
挑战: |
减少CT扫描仪的辐射;改善图像质量;提高CT机器的性价比;改善患者愈后 |
|
目标: |
提高CT扫描技术的效能和效率,以帮助改进诊断、改善患者愈后、降低设备购买使用成本,并最终降低医疗成本 |
更好的成像效果,超越X射线
当20世纪70年代首次引入CT扫描技术时,医生在诊断患者疾病方面,与查看简单的X射线相比,CT扫描技术具有明显的优势。CT扫描使医生能够观察软组织和血管,从而让医生有机会在诊断过程中更早地看到极小的结节和可能癌变的肿瘤。通过利用电脑和旋转的X射线机,CT扫描可以生成人体的横截面图像,也就是所谓的“切片”。然后,这些图像会传送到计算机,在那里组合成一个特定身体部位的3D图像,能够帮助医生更快、更准确地进行诊断。
许多医生在第一次CT扫描中发现问题后,通常会要求再次扫描,以便进一步探究。不幸的是,这会增加暴露在辐射下的风险。事实上,据估计,一次CT扫描产生的辐射高达单一X射线扫描辐射的200倍。因此,安排较少的CT扫描——或者只需要查看一次扫描——无疑会改善“一次准确性”诊断,并且由于早发现、早治疗而改善患者愈后效果。

精密CT扫描技术 = 提高患者愈后效果
在过去20年的大部分时间里,ADI一直处于CT扫描技术的前沿,它帮助提高了图像质量,减少了X射线辐射,提高了扫描速度,并最终改善了患者的愈后
ADI最初涉足这一领域是提供单个组件供客户组装,进而将X射线信号转换成提供患者身体显像(确保准确扫描的关键技术)所需的数据。随着时间的推移,ADI在成像和特定医疗保健产品方面积累了更深厚的专长经验。
如今,我们提供设计先进CT扫描仪所需的成套技术,从传感器到数字处理器,以及优化封装和性能的专业技术。通过使用这一整套技术,CT扫描仪制造商能够更轻松快捷地设计产品,并通过降低噪声、减少人工制品和提高图像质量来获得更满意的结果。
凭借ADI的硬件能力,CT扫描仪制造商现在可以放心地专注于算法开发和图像重建,从而在竞争对手中脱颖而出。先进硬件和软件技术的这种组合帮助将切片数从标准的8 – 16个增加到64个,先进的扫描仪则达到256个切片甚至更多。

标准CT扫描
切片越少,在扫描中显示的细节就越少,这可能会增加重新扫描的需要。

精密CT扫描
切片增加4到16倍可改进“一次准确性”诊断,并由于早期检测出病症而改善患者愈后。
而且,由于ADI的先进技术可以减小组件的尺寸,扫描硬件的制造成本也可以降低。这种成本节约在整个供应链上产生了连锁反应,扩大了16层CT扫描仪的应用范围,而以前对成本敏感的市场根本无法想象使用这种设备。
直面工程师艰巨的挑战
虽然ADI利用其在精密扫描技术方面的专业知识显著改善了CT扫描的未来,但ADI在这个行业获得成功还有一个原因:我们敢于提出难题,敢于面对艰巨的工程挑战。
CT扫描仪等医疗设备的组件制造商通常生产放大器、转换器和其他独立组件,尽可能提高其性能,由客户来完成系统组装。
但这种方法与ADI方法相差甚远。ADI不只是提供组件去让制造商提供解决方案,而是与制造商携手合作,专注于客户的业务,以便充分理解他们的目标和战略。对于CT扫描仪制造商,关键性能指标是提高图像质量,减少辐射,降低成本,并改善患者愈后。这些都是ADI全身心迎接的挑战。
感谢ADI的工程师,他们把止步信号视为前进的指示——提出尖锐的问题,坚持追求精密的热情——CT扫描技术在多个关键领域取得明显的进步,最终帮助挽救了更多的生命。