Abstract
本文介绍了两个固件,用作Teridian™ 71M6521电表IC的演示程序,版本号为4.8p。这些固件有助于改善71M6521在功率模式之间转换时的可靠性,并在器件恢复工作模式后提供适当的实时时钟(RTC)修正。文章讨论了程序修改及设计细节,便于用户对现有固件进行必要的更新。
概述
微调“保险丝”
微调“保险丝”实际上指的是一组非易失(NV)存储器,在Maxim的Teridian电表IC生产过程中用于调整IC的模拟和数字特征参数。器件出厂后,微调“保险丝”内存储的内容不再改变,用于后续产品中的参数补偿,例如,用来微调VREF电压,使其稳定在1.195 VDC ,误差不超过±1mV;还可用于调整VBIAS内部电压,使其稳定在目标值。
IC工作期间,按照固定的时间间隔读取微调“保险丝”的数值,由IC内部的硬件电路进行适当的参数调整。从“保险丝”读取的数据送入硬件控制电路和位于I/O RAM的保险丝寄存器(图1)。71M6521系列产品中共包含7个独立的微调“保险丝”数值,向I/O RAM寄存器0x20FD (
TRIMSEL
)写入1-7之间的任何数值,可从I/O RAM寄存器0x20FF (TRIM
)中读取相应的“保险丝”数据。
图1. 微调保险丝工作原理
错误读取微调“保险丝”
71M6521 IC支持三种低功耗模式(休眠模式、LCD单独有效模式以及关断模式)。低功耗模式下,无法支持IC正常工作的电流消耗。
在极端的电磁干扰(EMI)环境下,或者是当电源超乎寻常地反复断电的情况下,可能会影响到“保险丝”数据的读取和参数调整,错误地读取到某个“保险丝”数据。发生这种情况时,可能导致几种错误结果。当电源发生高速“振荡”,使得71M6521在工作模式与关断模式之间反复切换时,将会提高器件故障的概率,当交流电缓慢爬升、下降,而后续使用的是“软”电源时,很容易发生这种状况。电源振荡导致71M6521在正常供电(正常工作模式)和低功耗(关断)模式之间频繁切换,由于“保险丝”读取错误导致器件故障的可能性非常小,只有当电表在长达若干天,甚至几个星期的时间内频繁断电时,才有可能看到故障状况。
“保险丝”读取错误导致IC工作故障可能有几种不同的表现形式,具体取决于错误读取的“保险丝”数据。故障现象可能是以下几种情况之一:
- MPU软件运行在未知状态,但依据固件的不同,有些情况下可能终止内部时钟,使看门狗定时器无法复位电表。
- 产生未知的内部电源电压和检测门限,这种情况下可能导致外部电源作用到V1引脚,在唤醒时钟尚未建立的前提下进入休眠模式。有些情况下,不恰当地初始化内部电源达到一个超时限制时,可能导致RTC计时错误。
在电表中从根本上消除EMI可能不太现实,但是,在器件进入关断模式时通过测试IC的微调“保险丝”,固件可以检测并避免发生上述故障。
新版本演示程序解决的另一问题是RTC时间偏移的修正。早期软件中所包含的RTC程序集成了长期抖动导致RTC偏差的修正,复位后进行调整。
改进程序的应用示例
功率模式切换期间可能产生的失效
71M6521中的微调“保险丝”由控制逻辑保证,重复上电或极端EMI可能影响微调“保险丝”的数据读取。失效原因包括:
- 电表频繁断电或出现极端EMI。
- 电表从工作状态进入关断模式,新的锂电池供电的情况下,错误地读取微调“保险丝”的数据。电池电压(典型值为3.6 VDC)与71M6521正常工作时的电压(典型值为3.3 VDC)不同,导致失效。
- 配备电池的电表似乎更容易受到影响,因为不带电池的电表在主电源断电并再次上电后,能够经历一次干净的复位(POR)过程。
- 在供电模式转换期间,可能引发上文提及的失效现象,但很难准确定位具体故障,因为这取决于诸多因素:断电或EMI、电表固件、电池选择、电源设计等,这些都会影响到微调“保险丝”的读取错误。大多数电表即使在极端测试条件下,也不会发生故障。
- 当电表返回正常工作模式时,电源能够支持更大的工作电流,即可提供微调自校准数据。但可能需要重新恢复电表的工作状态。
RTC失效事件
RTC程序用于补偿电表在低功耗模式下产生的时间偏差,但并非在启动时同步调整,而会累计抖动产生的漂移。
4.8p演示程序
程序测试
实际测试时为演示板配备了新电池,配置显示默认值(显示RTC的时钟)。然后,在8周内每隔10秒重复一次交流电的断电/上电。简单地把电源稳定在标称交流电压,然后开始测试。好的设计应该能够正确地恢复系统工作,合理显示时间信息。程序经过8周测试后没有出现失效。
软件的影响
4.8p演示程序能够在运行main()之前出发PLL_OK中断,保证在固件初始化期间能够检测到掉电故障并进行相应的处理。必须谨慎管理其它中断操作,以避免出现严重的故障现象。
任何情况下,4.8p演示软件都可以在唤醒定时器中保持一个非零数值。正常工作时,唤醒定时器不会计数或触发唤醒过程,除非IC意外进入休眠或仅显示LCD模式。发生这种事件时,将触发唤醒定时器工作,唤醒电表并从故障状态下恢复电表工作。
程序存储位置
目标代码应该把修正程序放置在闪存的前8KB。Keil® IDE中,可以在项目平台更改目标程序,选择<点击鼠标右键>
options
BL_51 Locate Tab
Code Space。演示程序中,该指令置于存储器尽可能低的位置:



?C_C51STARTUP,?PR?_?PLL_ISR?BATMODES_20,?PR?_?BATMODE_CHANGE?BATMODES_20, <rest of the link commands for code space>
?C_C51STARTUP包含演示程序的启动代码。
?PR?_?PLL_ISR?BATMODES_20SAFE,?PR?_?BATMODE_CHANGE?BATMODES_20SAFE执行PLL_OK中断例程时需要。
PLL_OK中断
以下程序应该置于PLL_OK中断例程,检测到关断模式时运行。4.8p main\batmodes_20.c中给出了经过测试的程序代码。
extern void trim_test(void) small reentrant; EA = 0; CONFIG0 = 0; // Make sure we are running as fast as we can. IFLAGS = (~IE_PLLFALL_) & (~IE_PLLRISE_); // force an edge to occur WAKE = 0x81; // force a wake timer wake if sleep is forced trim_test(); // From start-up code.
启动程序
以下启动程序用来替代startup.a51,Maxim提供经过测试的软件代码(4.8p演示软件中,启动程序位于util\startup_n_safe.a51),以下列出了程序代码。
第一次在工厂运行程序时,微调寄存器的内容被复制到闪存内。之后,对微调寄存器进行测试。一旦测试中发生失效,程序将简单地把IC置于休眠模式,然后重新读取微调数据。唤醒器件操作后,IC会自动读取微调“保险丝”内的数值。复位期间调用保险丝测试程序,将重新读取微调“保险丝”的数据并进行修正。
;/*************************************************************************** ; * This code and information is provided "as is" without warranty of any * ; * kind, either expressed or implied, including but not limited to the * ; * implied warranties of merchantability and/or fitness for a particular * ; * purpose. * ; * * ; * Copyright (C) 2011 Maxim Integrated All Rights Reserved. * ; ***************************************************************************/ ;//************************************************************************** ;// ;// DESCRIPTION: 71M652x POWER METER - STARTUP Code. ;// ;//************************************************************************** ;// ;// File: STARTUP_N_SAFE.A51. ;// $NOMOD51 ;------------------------------------------------------------------------------ ; This file is part of the C51 Compiler package ; Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc. ;------------------------------------------------------------------------------ ; STARTUP.A51: This code is executed after processor reset. ; ; To translate this file use A51 with the following invocation: ; ; A51 STARTUP_N_SAFE.A51 ; ; To link the modified STARTUP_N_SAFE.OBJ file to your application use the following ; BL51 invocation: ; ; BL51 <your object file list>, STARTUP_N_SAFE.OBJ <controls> ; ;------------------------------------------------------------------------------ ; ; User-defined Power-On Initialization of Memory ; With the following EQU statements the initialization of memory ; at processor reset can be defined: ; ; ; the absolute start-address of IDATA memory is always 0 IDATALEN EQU 100H ; the length of IDATA memory in bytes. ; XDATASTART EQU 0H ; the absolute start-address of XDATA memory XDATALEN EQU 000H ; the length of XDATA memory in bytes. ; PDATASTART EQU 0H ; the absolute start-address of PDATA memory PDATALEN EQU 0H ; the length of PDATA memory in bytes. ; ; Notes: The IDATA space overlaps physically the DATA and BIT areas of the ; 8051 CPU. At minimum the memory space occupied from the C51 ; run-time routines must be set to zero. ;------------------------------------------------------------------------------ ; ; Reentrant Stack Initialization ; ; The following EQU statements define the stack pointer for reentrant ; functions and initialized it: ; ; Stack Space for reentrant functions in the SMALL model. IBPSTACK EQU 1 ; set to 1 if small reentrant is used. IBPSTACKTOP EQU 0FFH+1 ; set top of stack to highest location+1. ; ; Stack Space for reentrant functions in the LARGE model. XBPSTACK EQU 0 ; set to 1 if large reentrant is used. XBPSTACKTOP EQU 07FFH+1; set top of stack to highest location+1. ; ; Stack Space for reentrant functions in the COMPACT model. PBPSTACK EQU 0 ; set to 1 if compact reentrant is used. PBPSTACKTOP EQU 07FFH+1; set top of stack to highest location+1. ; ;------------------------------------------------------------------------------ ; Page Definition for Using the Compact Model with 64 KByte xdata RAM ; ; The following EQU statements define the xdata page used for pdata ; variables. The EQU PPAGE must conform with the PPAGE control used ; in the linker invocation. ; PPAGEENABLE EQU 1 ; set to 1 if pdata object are used. ; PPAGE EQU 7 ; define PPAGE number. PUBLIC PPAGE_SFR PPAGE_SFR DATA 0BFH ; SFR that supplies uppermost address byte ; (most 8051 variants use P2 as uppermost address byte) ;------------------------------------------------------------------------------ ; Switch to M6520 when chip is available. ; Standard SFR Symbols ACC DATA 0E0H B DATA 0F0H SP DATA 81H DPL DATA 82H DPH DATA 83H USER1 DATA 90H DIR1 DATA 91H FCTRL DATA 0B2H IPH DATA 0B9H IPL DATA 0A9H IRCON DATA 0C0H IEN0 DATA 0A8H IEN1 DATA 0B8H NAME ?C_STARTUP ?C_C51STARTUP SEGMENT CODE ?STACK SEGMENT IDATA RSEG ?STACK DS 1 EXTRN CODE (?C_START) PUBLIC ?C_STARTUP PUBLIC _?TRIM_TEST CSEG AT 0 ?C_STARTUP: LJMP STARTUP1 RSEG ?C_C51STARTUP STARTUP1: CLR IEN0^7 ; Disable interrupts ; To enable secure mode, remove the semicolon of the next line ; ORL FCTRL,#40H ; set secure bit MOV 0E8h,#0FFh ; Refresh nonmaskable watchdog. ; Set system interrupt priorities; more frequent are higher priority. MOV IPH,#01DH ; From code in options_gbl.h, main.c MOV IPL,#00AH ; From code in options_gbl.h ; Clear PLL_OK interrupt (bit3), and others MOV IRCON,#0 ; Enable PLL_OK interrupt MOV DPTR,#2007H ; Set EX_PLL MOV A,#20H MOVX @DPTR,A ; Enable interrupts MOV IEN1,#08H ; Enable INT4, the PLL_OK interrupt MOV IEN0,#80H ; Enable all interrupts ACALL _?TRIM_TEST ; Test 6521's trims IF IDATALEN <> 0 MOV R0,#IDATALEN - 1 CLR A IDATALOOP: MOV @R0,A DJNZ R0,IDATALOOP ENDIF IF XDATALEN <> 0 MOV DPTR,#XDATASTART MOV R7,#LOW (XDATALEN) IF (LOW (XDATALEN)) <> 0 MOV R6,#(HIGH (XDATALEN)) +1 ELSE MOV R6,#HIGH (XDATALEN) ENDIF CLR A XDATALOOP: MOVX @DPTR,A INC DPTR DJNZ R7,XDATALOOP DJNZ R6,XDATALOOP ENDIF IF PPAGEENABLE <> 0 MOV PPAGE_SFR,#PPAGE ENDIF IF PDATALEN <> 0 MOV R0,#LOW (PDATASTART) MOV R7,#LOW (PDATALEN) CLR A PDATALOOP: MOVX @R0,A INC R0 DJNZ R7,PDATALOOP ENDIF IF IBPSTACK <> 0 EXTRN DATA (?C_IBP) MOV ?C_IBP,#LOW IBPSTACKTOP ENDIF IF XBPSTACK <> 0 EXTRN DATA (?C_XBP) MOV ?C_XBP,#HIGH XBPSTACKTOP MOV ?C_XBP+1,#LOW XBPSTACKTOP ENDIF IF PBPSTACK <> 0 EXTRN DATA (?C_PBP) MOV ?C_PBP,#LOW PBPSTACKTOP ENDIF MOV SP,#?STACK-1 LJMP ?C_START ; Read a trim whose index is in A. Return the trim in A. CSEG AT 100H FUSE_TABLE: DB 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff ; Trim test. Prefix "_?" tells Keil C it's reentrant. _?TRIM_TEST: PUSH IEN0 PUSH PSW ; Save registers, so it's reentrant. MOV PSW,00H ; Select registers before saving them PUSH DPL PUSH DPH PUSH ACC MOV A,R7 ; Save R7 from the current register set. PUSH ACC MOV A,R6 ; Save R6 from the current register set. PUSH ACC CLR IEN0.7 ; Wait for all fuses to be read once before checking fuses ; Complete fuse read takes 45 xtal clock cycles (1 fuse per xtal clock) MOV R7,#21 ; Wait 21x4 = 48 cycles loop_inner: DJNZ R7,loop_inner ; 4 cycles (in brownout, 1 cycle/clk) mov DPH, #HIGH(FUSE_TABLE) fuse_test_frst: ; check if values previously stored mov DPL,#LOW(FUSE_TABLE) clr a movc a,@a+dptr ; read fuse table xrl a,#55H jnz fuse_save MOV DPTR,#2003H ; Check if in brownout mode MOVX A,@DPTR JB ACC.6,PASS ; Mission mode, so don't check. fuse_test: mov r7,#8 ; byte counter fuse_test_lp1: mov DPTR,#FUSE_TABLE ; load pointer to fuse table mov a,r7 movc a,@a+dptr ; read fuse table mov r6,a mov a,r7 MOV DPTR,#20FDH ; TRIMSEL address MOVX @DPTR,A ; load reg to read trim MOV DPL,#0FFH ; TRIM value address MOVX A,@DPTR ; Get trim value cjne a,06H,FAIL ; test if flash read and trim == djnz r7,fuse_test_lp1 JMP PASS fuse_save: MOV DPTR,#2003H ; Check if in brownout mode MOVX A,@DPTR ; If brownout mode, don't save them and enter sleep. JNB ACC.6,FAIL ; mov 84H,#LOW(FUSE_TABLE) mov r7,#8 ; byte counter fuse_save_lp1: mov a,r7 MOV DPTR,#20FDH ; TRIMSEL address MOVX @DPTR,A ; load reg to read trim MOV DPL,#0FFH ; TRIM value address MOVX A,@DPTR ; Get trim value mov r6,a mov a,r7 mov dptr,#FUSE_TABLE add a,DPL mov DPL,a mov a,r6 orl 0B2H,#01H ; set to flash write movx @dptr,a ; write fuse table byte djnz r7,fuse_save_lp1 mov a,#55H ; control byte to mark mov dptr,#FUSE_TABLE orl 0B2H,#01H ; set to flash write movx @dptr,a ; write fuse table byte jmp PASS FAIL: MOV DPTR,#20A9H ; WAKE address MOV A,#0C1H ; SLEEP forces wake and fuse re-read MOVX @DPTR,A PASS: CLR A ; Select 0 MOV DPTR,#20FDH ; TRIMSEL address MOVX @DPTR,A ; clear trim select register. POP ACC MOV R6,A ; Restore R7 in this register set POP ACC MOV R7,A ; Restore R7 in this register set POP ACC POP DPH POP DPL POP PSW ; Restore registers, so it's reentrant. POP IEN0 RET END
RTC例程
复位后,软件不应该马上调节时钟修正休眠模式下时差,而是首先计算需要消除的时间偏差,然会设置时钟进行补偿。