AN-1389:引线框芯片级封装(LFCSP)的建议返修程序

简介

本应用笔记说明用于从印刷电路板(PCB)移除引线框芯片级封装(LFCSP)的建议程序。LFCSP符合JEDEC MO-220和MO-229外形要求。本应用笔记是对 AN-772应用笔记——"引线框芯片级封装(LFCSP)设计与制造指南"的补充。

封装描述

LFCSP是一种基于引线框的塑封封装,其尺寸接近芯片的大小,因而被称为"芯片级"(参见图1)。 封装内部的互连通常是由线焊实现。

图1. LFCSP等比截面图

外部电气连接是通过将外围引脚焊接到PCB来实现。除引脚外,LFCSP常常还有较大的裸露热焊盘,可将其焊接到PCB以改善散热。

LFCSP器件返修

将LFCSP器件装配到PCB上之后,若发现缺陷,应当返修以移除不良器件,并换上工作正常的器件。移除器件之前,注意必须加热不良器件,直至引脚和裸露焊盘(如有焊接)下方的焊料液化,从而更容易从电路板上移除不良器件。

常规返修流程包括以下步骤:

  1. 准备板子
  2. 移除器件
  3. 清洁PCB焊盘
  4. 涂敷焊膏
  5. 器件对齐和贴片
  6. 固定器件
  7. 检查

关于第3步到第7步的详细说明,请参见AN-772应用笔记。

移除器件和分层

移除器件时,可能会在LFCSP和/PCB上产生机械应力。应小心移除不良器件,不仅要避免损伤PCB或邻近器件,还要避免损伤不良器件本身,尤其是若用户打算对不良器件进行故障分析。LFCSP器件上若有过大应力(例如将器件加热到额定峰值温度以上或过度暴露于高温下),可能导致封装分层或外部物理损坏(参见图2至图4)。对于要做进一步分析的器件,移除不当所引起的分层会加大找出真正故障机制的难度。因此,为了进行有效的故障分析,妥善移除不良器件是十分必要的。

图2. 移除不当引起LFCSP芯片焊盘分层(通过扫描声学显微镜观测)

图3. LFCSP的低放大率侧视图显示返修设置过大引起的损伤(塑封材料鼓出)

图4. LFCSP的X射线图像显示返修设置过大引起的内部损伤(芯片翘起)

板准备

强烈建议在返修开始前对PCB组件进行干烘,以消除残留水分。若不消除,在回流期间,残留水分可能会因为"爆米花效应"而损伤器件。在125°C下烘烤PCB组件至少4小时,只要这些条件不超过PCB上其他器件的额定限值。如果这些条件超过其他器件的额定限值,则应使用联合行业标准IPC/JEDEC J-STD-033中说明的备选烘烤条件。

移除器件

可使用不同的工具来移除器件。为了移除器件,可能要加热器件,直至焊料回流,然后在焊料仍处于液态时通过机械手段移除器件。可编程热空气返修系统可提供受控温度和时间设置。

返修时应遵循器件装配所用的温度曲线。返修温度不得超过湿度灵敏度等级(MSL)标签上规定的峰值温度。加热时间可以缩短(例如针对液化区),只要实现了焊料完全回流即可。焊料回流区处于峰值温度的时间应小于60秒。拾取工具的真空压力应小于0.5 kg/cm2,以防器件在达到完全回流之前顶出,并且避免焊盘浮离。请勿再使用从PCB上移除的器件。

控制返修温度以免损坏LFCSP器件和PCB。注意,用耐热带盖住器件周围的区域可提供进一步的保护。此外,建议加热PCB下方以降低PCB上下两面的温差,使板弯曲最小。

定义返修工具设置时,应标定温度曲线。首次返修特定器件时,这种标定尤其重要。还需要利用不同的主体尺寸、PCB材料、配置、厚度等对LFCSP器件进行标定,因为它们可能有不同的热质量。标定必须包括对温度、时间和设备工具的其他设置进行监控(参见图5)。可将热电偶装配到板组件的不同部分,如LFCSP器件上部和PCB上部(参见图6)。分析温度-时间曲线数据,从评估中获得器件移除的有效参数。

图5. 器件移除评估的简化流程图

图6. 器件移除标定设置示例图