在《模拟对话》2017年12月文章中介绍SMUADALM1000 之后,我们希望开始进行一些小的基本测量。如需参阅之前的ADALM1000文章,请点击 此处。

现在我们开始第一个实验。
主题1:分压和分流
目标
本实验活动的目标是验证电阻网络的分压和分流特性。
背景知识
分压和分流能够简化电路分析任务。分压使我们能够计算串联电阻串上的总电压在任一电阻上的压降。对于图2所示电路,分压公式为:



分流使我们能够计算并联电阻串上的总电流经过任一电阻的分电流。

对于图3所示电路,分流公式为:


材料
- 安装了ALICE 软件的ADALM1000 硬件模块(请参阅本文末尾的注释部分)。
- 各种电阻:470 Ω、1 kΩ、4.7 kΩ 和1.5 kΩ。
程序
1. 验证分压:
- 按照图2 所示构建电路。设置R1 = 4.7 kΩ,R2 = 1.5 kΩ,并使用5 V 固定电源作为电压源VS。
- 使用ALICE 桌面工具在高阻态模式下利用AWG 通道A 和B测量电压V1 和V2。其余设置对目前而言不重要。在Curves(曲线)下拉菜单中,选择CA-V、CB-V、CA-I和CB-I迹线进行显示。或者点击All(全部)以选择所有四种迹线。

图4. ALICE下拉菜单 在CA和CB Meas(测量)下拉菜单中,选择-CA-V-和-CB-V-部分下面的Avg(平均)以显示各通道的平均电压。点击绿色Run(运行)按钮开始测量。值将显示在主网格下方。

图5. 主网格 对R1 = R2 = 4.7 kΩ 的情况重复此步骤并记下测量结果。
- 使用公式1 和公式2,计算每种情况的电压V1 和V2。
- 比较步骤1a 和1b 的结果。
2. 验证分流:
- 按照图3 所示构建电路。设置R1 = 470 Ω,R2 = 1 kΩ, RS = 470 Ω。
- 使用ALICE 桌面工具测量电流IS、I1 和I2。将通道A 发生器输出连接为电压源VS。设置CHA 产生5 V 直流电压。使用通道B 作为电流计,将R1 和R2 的低端连接到通道B,并且将通道B 设置为0 V,以交替测量I1 和I2。

图6. 测量I1和I2 为显示各通道的平均电流,请选择Meas(测量)菜单-CA-I-和-CB-I-部分中的Avg(平均)。

图7. 测量下拉菜单 对R1 = R2 = 470 Ω 的情况重复此步骤并记下测量结果。
- 使用公式3 和公式4,计算电流I1 和I2。
- 比较步骤2b 和2c 的结果。
问题
- 实测输出同计算输出相比如何?请解释为何存在差异。
- 对于图8 所示电路,能否应用分流获得I1 和I2 ?请简要说明。

注释
与所有ALM实验室一样,当涉及与ALM1000连接器的连接和配置硬件时,我们使用以下术语。绿色阴影矩形表示与ADALM1000模拟I/O连接器的连接。模拟I/O通道引脚被称为CA和CB。当配置为驱动电压/测量电流时,添加-V,例如CA-V;当配置为驱动电流/测量电压时,添加-I,例如CA-I。当通道配置为高阻态模式以仅测量电压时,添加-H,例如CA-H。
示波器迹线同样按照通道和电压/电流来指称,例如:CA-V和CB-V指电压波形,CA-I和CB-I指电流波形。
对于本文示例,我们使用的是ALICE 1.1版软件。
文件:alice-desktop-1.1-setup.zip。请点击 此处下载。
ALICE桌面软件提供如下功能:
- 双通道示波器,用于时域显示和电压/ 电流波形分析。
- 双通道任意波形发生器(AWG) 控制。
- X 和Y 显示,用于绘制捕捉的电压/ 电流与电压/ 电流数据,以及电压波形直方图。
- 双通道频谱分析仪,用于频域显示和电压波形分析。
- 波特图绘图仪和内置扫描发生器的网络分析仪。
- 阻抗分析仪,用于分析复杂RLC 网络,以及用作RLC 仪和矢量电压表。
- 一个直流欧姆表相对于已知外部电阻或已知内部50 Ω 电阻测量未知电阻。
- 使用ADALP2000 模拟器件套件中的AD584 精密2.5 V 基准电压源进行电路板自校准。
- Alice M1K 电压表。
- Alice M1K 表源。
- Alice M1K 桌面工具。

欲了解更多信息,请点击 此处。
注:需要将ADALM1000连接到您的PC才能使用该软件。