问题:
能否通过LTspice音频WAV文件利用立体声数据和加密语音消息?
答案:
假如音乐是爱情的食粮,那么就仿真吧。
本非常见问题解释如何使用LTspice®WAV文件生成立体声语法(以及更高的通道计数)。
LTspice可用于生成WAV文件作为电路仿真的输出,也可用于导入WAV文件来激励电路仿真。大量文档记载单声道WAV文件可用作LTspice中的输入,而LTspice可用于生成WAV输出。本文详细说明如何使用LTspice音频WAV文件生成不太为人所知的立体声语法(以及更高的通道计数)。
LTspice拥有许多超级功能,但它处理音频文件的能力是令人印象较深刻的功能之一。虽然在计算机屏幕上看到逼真的电路令人着迷,但是创建一个可以在LTspice之外播放的声音文件则能够让工程师以另一种感测方式来评估仿真。使用单声道LTspice音频WAV文件的相关文档非常完备。本文对立体声(或更多通道)展开讨论,并说明如何从LTspice音频WAV文件导出立体声数据,以及如何将立体声数据导入LTspice音频WAV文件。它还阐述了WAV文件的一些使用技巧和诀窍,使读者能够进一步利用WAV文件。
生成立体声WAV文件
首先,从单声道信号生成立体声波形文件。图1显示的电路生成1 V、1 kHz正弦波,并将其分成两个通道,从而在两个通道之间交替传输信号——在CH1和CH2之间以2秒间隔切换1 kHz信号音。

命令.wave “C:\export.wav” 16 44.1k V(CH1) V(CH2)以16位分辨率对每个通道进行数字化处理,以44.1 kSPS速率进行采样,并将生成的音频数据存储在C:\export.wav中。在上述命令中,在采样速率之后列出的每个信号在WAV文件中都生成自己的通道数据。LTspice可在单个LTspice音频WAV文件中存储多达65,535个通道——只需根据需要将信号附加到上述命令即可。
默认情况下,LTspice的.wave命令将列出的第一个通道数据另存为左音频通道,将列出的第二个通道数据另存为右音频通道。在这种情况下,当通过媒体播放器播放export.wav时,无论电路节点命令规则如何,CH1都将被读取为左通道,CH2将被读取为右通道。请注意,默认情况下,CH1和CH2在.wav文件中分别存储为通道0和通道1,这对于读取下面讨论的文件至关重要。
导出的这个立体声音频文件可用于激励图2所示的另一个电路,该电路使用export.wav中的两个通道,作为信号输入。

电压源V1和V2照常放置,然后按住CTRL键并右键单击每个电压源,显示元件属性编辑器(如图3所示),来分配export.wav中的电压信号。

如上所述,首次生成LTspice音频WAV文件时,多达65,535个通道可数字化为一个WAV文件——只需在.wave命令的末尾附加任意多个通道即可。记住,默认情况下,LTspice将第一个通道命名为通道0,将下一个通道命名为通道1,以此类推。在这种情况下,由图1仿真生成的export.wav将电压V(CH1)存储为通道0,将V(CH2)存储为通道1。要使用电压源播放这些通道,请在该电压源的值行中指定.wav文件和通道。这种情况下:
- 要指示V1回放图1的V(CH1):wavefile=“C:\export.wav” chan=0
- 要指示V2回放图1的V(CH2):wavefile=“C:\export.wav” chan=1
音频分离
从理论上讲,通过媒体播放器播放export.wav应在完全通过左扬声器(或耳机)播放1 kHz信号音2秒钟和通过右扬声器播放2秒钟之间切换。尽管如此,仍然无法保证立体声完全分离,这取决于播放过程中使用的媒体播放器的质量。
通过笔记本电脑播放export.wav显示,在示波器上测量时约30%的左通道出现在右通道上,如图4所示。

在(2000年时代)手机上播放相同的文件会得到一个更加分离的结果,显示没有可感知的串扰,但是在最大音量下会有轻微的失真,如图5所示。

在后来2018年时代的手机上重复这个实验,结果显示没有可感知的串扰,但有一个完整的1 V峰值信号和很小的失真,如图6所示。请注意,所绘示波器曲线图的灵敏度为500 mV/div。

在所有三个平台上使用相同的文件,结果显示LTspice可以生成能够完全分离的WAV文件,但最终的回放在很大程度上取决于播放器音频级的质量。
语音加密
图7中的电路显示了语音加密的基本方法,就是使用随机数序列加密音频信号,然后解密。

文件voice.wav包含原始音频。Excel电子表格用于生成变化周期为100 µs的随机数序列。结果复制到名为random.txt的文本文件中。random.txt的摘录如图8所示。

该文件用于使用LTspice中的分段线性(PWL)电压源 生成随机变化的电压V(RAND)。
使用行为电压源B1将V(RAND)添加到语音信号中。然后将输出乘以V(RAND),并将结果发送到encrypt.wav文件。收听encrypt.wav发现,原始音频几乎无法感知。
图9显示了LTspice图窗口的原始语音、加密语音和解密语音信号。

然后使用第二个行为电压源解密原始音频信号,并将结果发送到decrypt.wav文件
从差分电压源生成WAV文件
.wave命令的语法不允许数字化差分电压。但是,使用行为电压源(B1)可轻松解决此问题,如图10所示。

行为电压源(B1)输出电压等于V(OUT1) – V(OUT2),这可以按常用方式在.wave命令中使用,如图所示。
I事实上,行为电压源函数中的变量可以包括电路中的任何电压或电流,并且可以使用LTspice的任何数学函数控制这些变量。然后,可以通过正常方式将最终结果导出到LTspice音频WAV文件。
LTspice是一个功能强大的仿真器,但其仿真结果不必包含在LTspice内。使用.wave命令,LTspice可以导入、操作和导出音频文件,以便在媒体播放器上播放。