选择模拟IC

问题:

您告诉过我们,选择分立晶体管时无需过于斤斤计较。 那么选择模拟IC呢?

RAQ:  Issue 111

答案:

这要用到水晶鞋。 让您的侍从把鞋拿到王国里的每家制造商,并放在门旁边。 如果水晶中反射出 ,那就可以确定您找到了心之所欲。

严格地说,提出过多过高的要求,或者指望神秘莫测、不是人所熟知的器件,可能会使选型过程复杂化,提高IC和分立晶体管的成本。因此,切勿奢求难以找到的器件或不必要的参数。 但是,IC比单一晶体管复杂得多,必须定义所有需要的参数,这是非常重要的。

本篇非常见问题解答将讨论一般原则,而不是放大器、基准电压源或转换器等特定类型的IC。 下列参数是许多精密模拟IC所共有的:绝对最大额定值、ESD额定值、电源电压、电源电流、功耗、温度范围、温度系数、电源抑制、噪声、封装、输入阻抗、偏置电流、模拟输出特性、频率范围,以及速度、逻辑类型、逻辑电平、数据配置、芯片使能/关断功能等数字接口规格。 考虑特定类型器件的参数之前,务必确定上述一般参数中哪些参数比较重要,并设置合理的限值。

从重要参数列表开始,包括下面我将讨论的器件特定参数,按重要性顺序把它们排列起来。 然后运用多家制造商提供的在线参数搜索引擎,编撰一个满足所有要求的器件列表。 这需要访问多个网站,而且制造商会以不同的格式呈现数据,因此不妨访问一家经销商的网站,它应当会以标准格式来显示不同制造商的器件。 遗憾的是,经销商提供的参数比较很少,并不是十分完备的。 他们在不断改进,但目前来说,使用制造商的网站并在纸上或电子表格中比较器件一般会更好。

如果找不到合适的器件,可以看看哪些参数可以放宽以及放宽多少,并用新的值重新尝试。 然后审查所有器件参数,是否有某个特性使得一个器件比另一个器件更适合特定应用。

最后列出所有能够胜任工作的器件,并确定哪个最便宜。 使用IC的成本不仅包括器件本身的成本,而且包括所有附加元件或特殊电源的成本,制造期间必须进行的所有调整或校准的成本,以及它所占用的印刷电路板的成本。 务必选择成本最低的器件,而不是最廉价的器件。

作者

james-m-bryant

James Bryant

James Bryant自1982年起担任ADI公司的欧洲应用经理,直至2009年退休为止。至今仍从事撰写和咨询工作。他拥有英国利兹大学的物理学和哲学学位,同时还是注册工程师(C.Eng.)、欧洲注册工程师(EurEng.)、电机工程师协会会员(MIET)以及对外广播新闻处(FBIS)会员。除了热情钻研工程学外,他还是一名无线电爱好者,他的呼叫代号是G4CLF。