ADI参考设计平台助力射频设计人员缩短产品上市时间

2023-02-27 - 中国,北京
  • Reference-Design-Platform-for-Radio-Designers-RGB-250x250-Title-Web_cn

    Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)宣布推出完全集成的开放式射频单元(O-RU)参考设计平台,能够帮助无线通信设计人员降低开发风险,缩短产品上市时间。该平台是一套涵盖从光学前传接口到射频的完整解决方案,可对宏基站和小基站的射频单元(RU)进行硬件和软件定制。平台采用业界前沿技术,将推动对先进4G和5G RU的需求,并且支持所有6GHz以下频段和功率版本,包括多频段应用。

    如今,O-RU的开发时间计划日益紧迫,运营商的要求也越来越苛刻且复杂,RU开发人员的资源可谓捉襟见肘。通过ADI这套具有全面辅助资源的完整RU解决方案,设计人员可以专注于产品创新,使其公司能够赢得更多RU设计机会。

    ADRV904x-RD O-RU参考设计平台内含ADI第五代8T8R RadioVerse® SoC,其先进数字前端包括了经过现场验证的数字预失真(DPD)。ADI全功能商用O-RAN 7.2a IP堆栈托管在Intel Agilex 7 F系列FPGA上,具有卓越的能效比。针对8T8R宏站部署场景,平台已利用运行在Intel FlexRan服务器硬件上的Radisys® Layer 2/3软件进行过相关测试。

    ADI通信和云业务事业部市场、系统与技术副总裁Joe Barry表示:“要完成先进RU设计,所需的设计资源不容小觑。通过与Intel和Radisys的携手合作,ADI提供了一套具有已验证的互操作性的完整RU设计平台,以此构建了一个更加强大的O-RAN生态系统。我们很高兴能与Intel和Radisys合作,加速释放Open RAN的潜力。”

    Intel网络业务事业部副总裁兼总经理Mike Fitton表示:“在如今的射频市场领域,客户需要打造满足不断变化的标准要求的前沿系统。ADI ADRV904x-RD O-RU平台与我们高性能Agilex 7 F系列FPGA形成互补,助力客户实现这一目标。我们丰富的芯片产品系列,加之ADI第五代带DFE的8T8R RadioVerse SoC,能够帮助客户满足具有不同功能要求的各种应用。”

    Radisys软件和服务高级副总裁兼总经理Munish Chhabra表示:“Radisys很高兴能与Intel和ADI持续合作,提供我们屡获殊荣且符合Release 17标准的Connect RAN 5G软件。该先进的开放式射频设计易于集成,树立了性能标杆,是释放Open RAN全部潜能的关键一步。”

    更多详情,请访问 ADI O-RU射频平台网页 了解。在世界移动通信大会(MWC)的ADI展位(2号展厅2B18号)上,将展示该款互操作性经过验证、能够实现全功能端到端呼叫的平台。欲了解更多信息,请访问 ADI MWC 2023网页

  • 关于ADI公司
  • Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字和软件技术的解决方案,推动数字化工厂、汽车和数字医疗等领域的持续发展,应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司2022财年收入超过120亿美元,全球员工2.4万余人。携手全球12.5万家客户,ADI助力创新者不断超越一切可能。更多信息请访问:www.analog.com/cn

  • 所有商标和注册商标属各自所有人所有。


  • 联络方式