能量采集电源管理单元在能源稀缺的物联网应用中实现业界领先的效率

2016-02-24 -中国,北京
  • Smart-Building-Analog Devices, Inc.今日宣布推出一款旨在使能源稀缺的物联网应用实现更快速、更高效能量采集的电源管理单元(PMU) ADP509x。 由于采用独特的电路设计,ADP509x位列市场上效率最高的能量采集PMU之一,可将采集到的电能转换到16 μW至100mW范围,工作损耗仅为亚μW级别。 ADP509x还提供当今最快的冷启动时间。 依赖能量采集的器件在低能量情况下常常需要缓慢积累足够的能量后才能开启,也就是要经过很长的延迟,器件才会启动检测、处理和传输。 这可能导致数据采集遗漏、运行缓慢以及很差的用户体验。 ADP509x PMU通过多电源路径设计解决了这些问题,使启动更快速且运行更流畅。



    能量采集对于实现完全自主的物联网解决方案至关重要。 对于电池更换成本很高的应用,它可以显著节省成本。另外,许多新兴应用不支持电池更换,能量采集为这些应用的实现提供了可能性。 在许多应用中,能量采集的一个主要障碍是来自环境的能量水平非常低(例如微光室内太阳能采集),而且周期性地完全没有能量。 这就要求电源管理解决方案不仅能以非常少的能量实现满意的系统运行,而且能有效管理储能装置,以便在采集不到能量的时候满足能量需求。


    ADI公司工业物联网部门总经理Michael Murray表示:"我们相信,ADP509x是朝着实现新型物联网自主应用而迈出的一大步。 我们与其他公司合作,例如Alta Devices(其制造极具创新性且高效率的太阳能电池),通过组合运用最高效率的能量采集器件来探索新的可能性。 这不仅会给传统物联网应用带来巨大好处,也会大幅降低电子织物和其他可穿戴设备等新兴应用的实现难度。"


    产品报价与供货

    产品 样片供货 全面量产 千片订量报价 封装
    ADP5091 现在 2016年4月 2.49美元/片 24引脚LFCSP WQ
    ADP5092 现在 2016年4月 2.49美元/片 24引脚LFCSP WQ
    ADP5091-1-EVALZ 现在 2016年4月 49.00美元/片 评估板
    ADP5091-2-EVALZ 现在 2016年4月 49.00美元/片 评估板
    ADP5092-1-EVALZ 现在 2016年4月 49.00美元/片 评估板
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络