新闻

联络 Joy Zhao

ADI公司携手ARM共同提升物联网连接器件的安全性和能效

2016-10-26 - 中国,北京
  • Analog Devices, Inc. (ADI)近日宣布与ARM携手合作,共同打造一系列超低功耗微控制器(MCU),以实现安全性和能效更高的物联网(IoT)器件。ADI公司将其创新的超低功耗混合信号技术结合采用ARM TrustZone技术的新型ARM® Cortex®-M33处理器,旨在解决功率受限的物联网应用中不断增长的数据安全需求。随着世界的联系变得越来越紧密,确保每个节点的安全性是促进物联网应用发展的关键。

    “我们很高兴与ARM公司展开合作,共同致力于提供适用的超低功耗MCU,以便在节点本地实现更复杂的算法和更高级的智能。”ADI物联网平台部门负责人Mark Cox表示,“ADI下一代基于Cortex-M33的物联网产品融合了我们广为人知的领先能效技术1,以及保护我们的客户及其终端用户的高可靠性安全架构。IoT器件设计人员再也无需为了满足效率要求而牺牲产品的功能性或稳健性,因为,无论是远程健康监测和可穿戴设备,还是工业自动化和智能城市,ADI的Cortex-M33 MCU都具备整套安全性和可靠性,这对于IoT应用至关重要。”

    “大规模的物联网部署依赖于一系列安全、高效节能并且易于管理的多样化智能设备。”ARM公司CPU和媒体处理部门总经理James McNiven表示,“ADI公司在混合信号和精密模拟技术方面的专长与新型ARM Cortex-M33处理器和ARM CoreLink™ SIE-200系统IP实现了互补。通过我们的组合技术所实现的一系列新型MCU将为物联网器件设计人员提供更佳的选择。”

    Cortex-M33处理器基于ARMv8-M架构,采用可靠的TrustZone技术,通过处理器的内置硬件保证可信应用和数据的安全。ADI公司现有基于Cortex-M处理器的超低功耗MCU,在工作模式下的功耗小于38uA/MHz,在待机模式下小于750nA。下一代使用Cortex-M33的MCU将使能效提升到更高水平,并且提供更多的片上系统级安全功能。

    ADI近期收购了Sypris Electronics LLC的网络安全解决方案(CSS)业务,这一举措表明ADI致力于物联网安全,同时增强了其提供高度稳健的“节点到云”解决方案的实力。


    1ADI公司的微控制器被EEMBC (制定嵌入式系统业内标准的行业协会)列入行业最高等级MCU名录。http://www.eembc.org/ulpbench/
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络