ADI最新同步解调器可提高低功耗应用的信号测量灵敏度
Analog Devices, Inc. (简称ADI)公司近日发布一款集成度、性能、灵活性和功耗均达行业较佳水平的 同步解调器ADA2200。
ADA2200采用ADI正在申请专利、由Lyric半导体有限公司(2011年中期被ADI收购)开发的采样模拟技术 (SAT),同时集成一个 可配置模拟滤波器;借助该器件,便携式低功耗仪表设计师可以较大限度地延长电池寿命,并在大噪声源条件下对模拟信号进行精密的幅度和相位测量。 与传统分立式方案相比,这种紧凑、集成式解决方案最多可减少25%的PCB电路板占用面积,为设计师带来更大的灵活性,缩短系统设计和优化时间,为电路设计在多种传感器、产品和平台中的重复利用提供便利。
- 进一步了解和订购ADA2200
- 支持和评估板文档
- 通过在线技术支持社区EngineerZone™联系工程师和专家
低功耗(390 uA,3.3V且fCLK = 500 kHz条件下)和轨到轨工作特性使ADA2200成为医疗、工业和通信市场高级电池供电和低电压系统的理想选择,适合阻抗测量、气体检测、空气或液体分析、应变计、接近测量等众多应用。
ADA2200和正在申请专利的SAT技术简介
ADA2200搭载一个集成度超高的模拟信号链,包括一个可配置的无限脉冲响应(IIR)滤波器、低通有限脉冲响应(FIR) 1/8x抽取滤波器、带0°/90°相位选择功能的混频器、参考时钟和ADC驱动器输出。 ADA2200针对最高1 MHz的输入采样速率而优化,能够对最高30 kHz的信号输入带宽进行解调,相位检测灵敏度达0.009º,工作温度范围为-40°C至+85°C。
ADI专有的SAT技术采用电容间电荷共享方式在模拟域中实现"类似数字的"计算。 由于信号完全在模拟域中处理,因此,这款模拟输入、采样模拟输出器件会降低ADC采样速率,由此使ADC的功耗最多减少87%,并把计算负荷大的任务从数据处理器或微控制器中转移出去。 这样,设计师即可简化系统架构,缩短开发时间,减小系统尺寸,降低功耗。
报价与供货
产品型号 供货 千片订量报价
封装 ADA2200 现在 2.95美元/片 16引脚TSSOP
- 关于ADI公司
- Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
EngineerZone是Analog Devices, Inc.的商标。
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/subscribe
-
联络方式
-
Laura Yan
400 6100 006
Laura.Yan@analog.com
-
Laura Yan