Data waves
Data waves
 

投资未来创新

2022 年 3 月,ADI 公司首席执行官 Vince Roche 访问了爱尔兰,宣布在未来三年内,在位于利默里克市的新 ADI Catalyst™ 工厂投资 1 亿欧元(约合 1.1 亿美元)。ADI Catalyst 是个十万平方英尺的定制设施,用于创新和协作。这一最新阶段的扩张预计将创造大约 250 个新工作岗位,主要专注于工业 4.0、汽车电气化和下一代连接中的软件支持解决方案、人工智能 (AI) 和机器学习创新。

Vince Roche 访问爱尔兰,宣布对 ADI Catalyst 进行重大投资,并会见了 800 多名员工、主要客户和爱尔兰总理 Taoiseach。

An Taoiseach (Prime Minister of Ireland), Micheál Martin TD

该投资得到了爱尔兰政府及其机构 IDA Ireland 的支持。爱尔兰总理 Taoiseach、Micheál Martin TD 出席了 ADI Catalyst 的正式开幕式,并评论说:“正如几十年来所见证的那样,今天我们将庆祝 ADI 对爱尔兰的持续承诺,因为今天是又一个重要的里程碑。在技术继续渗透到我们生活的方方面面的世界中,对当今现代数字经济的持续投资变得尤为重要。ADI Catalyst 进一步巩固了利默里克和爱尔兰作为半导体制造中心和欧洲创新卓越中心的地位。”

Vince Roche

在客户和该地区的多位政要出席的发布会上,首席执行官 Roche 表示:“ADI Catalyst 是我们对未来创新的最新投资,不仅是在爱尔兰或欧洲,而是在全球范围投资。它为各自领域的专家提供了理想的环境,来连接、协作、测试和试验新技术、商业模式和生态系统。开放 ADI Catalyst 使我们能够与欧洲和世界各地的团队分享想法、能力和资源,以谋求更大的福利。”

协作生态系统

ADI Limerick aerial view
ADI Catalyst 大楼的空中镜头

ADI Catalyst 以构建协作生态系统为中心,是专门构建的协作空间,使得各种形式和规模的项目团队可以聚在一起,共同创建和创新行业领先的解决方案。使用模拟环境和现实世界终端应用程序的技术,可加速这些创新解决方案的开发和采用。

作为发起活动的一部分,Vince Roche 和工业和多元市场高级副总裁 Martin Cotter 带领 Taoiseach 参观了工厂,见证了许多展示 ADI Catalyst 目前正在开展的合作项目的试验台站。

Inside ADI Catalyst
在测试台站巡回期间/Taoiseach 尝试了 ADI MagIC+

面对面的市政厅客户会议

在爱尔兰期间,Roche 会见了帮助 ADI 成功的两类关键利益相关者:我们的客户和员工。

在 Roche 为期一周的访问初期举办的两次市政厅会议中,来自都柏林(Dublin)、利默里克和科克(Cork)三个校区的员工受邀与首席执行官会面。800 多人参加了听取公司最新动态,并与罗氏进行了全面问答会议。值得进一步注意的是,该活动是在远程工作两年后,在爱尔兰获准进行的首批大型面对面会议之一,这意味着许多员工第一次有机会与队友见面。

本周晚些时候,五位客户参观了利默里克园区,并在 ADI Catalyst 正式发布之前与 Roche 进行了战略规划会议。周五,这些客户作为 Roche 的贵宾出席了发布会。