中国,北京 (2011年06月10日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近正式全面推出高精度、低功耗、提供信号调理的模拟电压输出的双轴iMEMS®加速度计ADXL206。单芯片ADXL206的满量程加速度测量范围为±5 g,既能测量振动等动态加速度,也能测量重力等静态加速度。保证的工作温度范围为-40°C至+175°C,具有出色的整体稳定性,非常适合用于地质钻探工具和其它极端高温工业应用。
ADI公司MEMS和传感器技术部营销与应用经理Wayne Meyer表示:“我们没有使用额外的温度补偿电路,而是采用创新的设计技术来确保从内部实现高性能。因此,它基本上不存在量化误差或其它非单调性,温度迟滞非常低,在−40°C至+175°C的整个温度范围内通常小于2 mg。这款产品再次彰显了ADI公司在高性能MEMS惯性传感器领域的领导地位。”
ADI公司仪器仪表市场营销经理Pam Aparo表示:“一方面,设计师结合各种智能钻探系统,以力求不断深入地表,另一方面,又不得不在功耗、尺寸和空间要求与获得更多信息之间作出权衡。ADXL206 iMEMS加速度计不仅是一款极为紧凑的解决方案,而且大幅降低了功耗,单轴功耗从10 mA以上降至0.5 mA以下。”
ADXL206 iMEMS加速度计的典型噪底为110 μg/√Hz,因而在倾斜检测应用中,可以利用窄带宽(<60 Hz)解析1 mg(0.06°倾角)以下的信号。根据应用需要,可以选择0.5 Hz至2.5 kHz范围内的带宽。ADXL206提供13 mm × 8 mm × 2 mm、8引脚侧面钎焊陶瓷双列直插式封装(SBDIP)。
| 产品 | 样片供货 | 全面量产 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| ADXL206 | 是 | 是 | $789.00/片 | 13 mm × 8 mm × 2 mm、8引脚SBDIP封装 |
ADI公司的其它高温器件包括1.0nV/√Hz的高温仪表放大器 AD8229,它是唯一一款保证工作温度最高可达210°的低噪声仪表放大器,适合在最极端的环境下工作。更多有关产品信息,请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com 。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
iMEMS是ADI公司的注册商标。
欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: www.analog.com/zh/analogdialogue
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com