中国,北京 (2009年10月20日) - Analog Devices, Inc.(简称ADI) 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出一款双通道、1.2GSPS(每秒千兆次采样)、16位的DAC -- AD9122,这款产品可以支持全球先进多载波无线和宽带通信设备所要求的高数据速率和复杂的调制方案。ABI Research 的调查显示,今年全球在无线基础设施上的投资将达到490亿美元,而亚洲、南美、中东和非洲将成为未来重要的市场增长区域。
ADI 公司的 AD9122 DAC 集成片上32位 NCO(数控振荡器),允许 IF(中频)信号灵活布局,以帮助系统性能的优化,并能满足多标准蜂窝基站和其它使用成熟 DPD(数字预失真)技术的应用所要求的高信号带宽。AD9122支持的无线通信标准包括 GSM、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000、WiMAX 和 LTE。
ADI 公司的 AD9122双通道 DAC 与 ADL5375正交调制器 以及 AD9516 14输出时钟发生器 的组合,可以 达到或超过六载波的多载波 GSM 规范对 IMD(交调失真)和 SNR(信噪比)性能要求。ADI 提供一款评估板 ,完整的实现了这个信号链。其它配套器件包括最近发布的 ADRF6702正交调制器 和 ADRF6602 Rx 混频器 。
AD9122:具有1.2GSPS LVDS 接口的高速双通道 DAC
AD9122 LVDS(低压差分信号)接口具有8个字深度的 FIFO(先进先出)存储器,支持每个 DAC 最高1.2GSPS 和600MSPS(每秒百万次采样),以支持先进的 DPD 发射器架构,实现高达400MHz 的信号带宽。数据接口支持字、字节和半字节加载,以使客户能在低速率条件下减少输入引脚数,从而缩小电路板尺寸、降低功耗和成本。AD9122内置一个低抖动和低相位噪声的片上 PLL(锁相环)。在150MHz 的 DAC 输出频率、采用片上 PLL 工作时,AD9122可以为单载波 WCDMA 应用提供76dB ACLR(邻信道泄漏比)性能。对于大多数苛刻的无线通信应用,AD9122在使用外部 PLL 的条件下可以实现83dB 的 ACLR 性能。
高输入数据速率、高 DAC 采样率以及与集成式 NCO 良好的调制,这三者的组合为系统设计师在选择 DAC 输出频率时提供了灵活性,这对于满足四至六载波 GSM 传输规范和其它通信标准来说非常有帮助。
AD9122包括具有2、4、8三种可选内插因子的集成式内插滤波器,双通道 DAC 还集成了32位 NCO,采用节省面积的72引脚 LFCSP(引线框芯片级封装)封装,尺寸比上一代 DAC 小50%。
报价、供货与工具
| AD9122 |
DAC 数据模式发生器工具
ADI 公司的数据模式发生器 (DPG2) 是一种将矢量驱动到 ADI 公司的高速数模转换器的仪器。DPG2通过 USB 连接到电脑,允许用户从电脑中将矢量下载到 DPG2 的内部存储器中。一旦下载完毕,DPG2就能通过所连接的针对特定 DAC 的评估板全速运行矢量,从而对 DAC 的一般测试数据和用户产生的测试数据进行快速评估。
要了解更详细的信息,请浏览 http://www.analog.com/zh/AD9122。关于 ADI 公司的 DAC 产品的更多信息,请浏览 http://www.analog.com/zh/dac 。
数据转换器:连接模拟与数字世界
在电子系统中,连接模拟与数字世界的桥梁是高性能的转换技术,而设计人员更信赖ADI公司。ADI 公司拥有业界领先的模数转换器 (ADC) 以及数模转换器 (DAC),这些产品实现了高采样速率、高精度、低噪声、低功耗、低价格及小型封装尺寸的完美结合,满足工业和仪器仪表、医疗设备、汽车系统、通信基础设施以及消费电子产品所需。同时,ADI 公司提供了评估工具 ,有助于用户迅速地评估、选择设计最佳的转换器,以降低系统设计复杂性,缩短开发周期,并减少材料清单成本。
欲浏览 ADI 公司 ADC 产品选型指南,请访问 http://www.analog.com/zh/ADCSearch。欲了解 ADC 驱动器,请访问 http://www.analog.com/zh/ADCdrivers 。欲浏览 ADI 公司 DAC 产品选型指南,请访问 http://www.analog.com/DACSearch 。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
*数控振荡器用于数字电路中提供频率转换,它是当今数字无线电处理的重要组成部分。
**数字预失真是一种先进的信号处理技术,用于校正无线发射路径中的非线性,使功率放大器工作效率更高,而失真更低。
欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问 http://www.twitter.com/ADI_News 。
谢莉女士
+86-10-5987-1050
+86-10-6298-3574