通用型双通道降压型 DC/DC 稳压器可为高性能负载点应用提供更高的效率

-- 高度灵活的双通道降压型稳压器 ADP2114 的工作频率高达2 MHz,具有经过优化的栅极压摆率,同时可提供高达95%的高电源转换效率。

中国,北京 (2009年08月17日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 ADP2114 双路输出、同步、降压型 DC/DC 稳压器,从而扩充了其集成式电源管理开关稳压器系列。ADP2114 经过了针对精密输出稳压的优化,支持高达2 MHz 的开关频率,具有经过优化的栅极压摆率,可为诸如 ADI 公司最新的 ADC(模数转换器)等双电源轨和单电源轨器件,以及诸如 DSP(数字信号处理器)和 FPGA(现场可编程门阵列)等其它高性能亚微米 IC 提供高效率 DC/DC 转换。ADP2114 针对低噪声负载点应用而设计,可实现高达95%的高电源转换效率,使设计工程师能够缩短上市时间,并为医疗、消费、通信基础设施和工业系统应用提供更高可靠性。

“ADI 公司的新型可配置双通道降压型稳压器使设计工程师能够轻松地为高性能负载点应用设计出高效率电源转换解决方案,”ADI公司电源管理部市场行销经理 Laurence McGarry 表示,”ADP2114 是新型 DC/DC 稳压器系列的首个成员,这款器件将各种特性、性能、灵活性和易用性整合在单个器件中,使设计工程师能够解决许多最具挑战性的系统电压转换问题。”

ADP2114 双路输出、同步开关稳压器的关键特性和优点

  • 栅极压摆率已针对噪声敏感的应用进行了优化,同时可提供高达95%的高电源转换效率,使设计工程师能够加速产品上市时间,并提供更高的可靠性。
  • 可配置成双通道 2A 稳压器、具有 3A 和 1A 输出的双通道稳压器,或者输出纹波降低、4A单路交错输出的双通道稳压器。
  • ADIsimPower(TM) 设计工具能够轻松而快速地实现元器件选型和电源性能仿真。
  • 其它特性包括高轻负载效率、软启动以将浪涌电流降至最低,以及反向电流限制保护以防止器件不受预充电负载的损坏。独立的“使能”输入和 PGOOD(电源良好)输出功能可用于提供可靠的上电顺序。ADP2114 还支持可编程频率,可将频率设置成300 kHz、600 kHz 或 1.2 MHz,并支持各种固定或可调的输出电压。ADP2114 可与诸如 AD9268 等 ADI 公司的 ADC 配合使用,从而为各种应用提供可靠且高效率的电源。同一系统中采用多个 ADP2114 器件时可通过异相同步来降低系统噪声和输入电流纹波,从而进一步扩充其用途。

    供货与报价

    产品
    样片
    供货
    输出选项(A)
    结温范围
    千片订量报价
    封装
    ADP2114
    现在
    现在
    3/1、2/2或4
    −40°C 至 +125°C
    2.50美元/片
    5 mm × 5 mm
    32引脚 LFCSP

    欲获知详情,请访问 http://www.analog.com/zh/ADP2114 。欲获知有关 ADI 公司的开关稳压器系列的详情,请访问 http://www.analog.com/zh/switching-regulators

    其它资源
    欲观看免费、深度的“高速模数转换器应用中的开关稳压器设计”网上研讨会,请访问 http://www.analog.com/pr/switchingregulatorwebinar

    ADI 公司在电源管理
    ADI 公司提供一系列顶级信号处理能力的创新型电源管理 IC,它们是对各种便携式与固定电源应用中高性能信号处理功能的补充,可用于消费类电子产品、医疗设备、工业与仪器仪表,以及通信基础设施。通过支持动态范围、电源抑制比 (PSRR) 及可靠性等信号链路设计需求,ADI 公司能够帮助客户轻松而迅速的解决复杂的电源挑战,使其产品与众不同,加速上市时间。欲了解 ADI 公司电源管理解决方案的更多信息,请访问: http://www.analog.com/zh/power

    关于ADI公司

    Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

    位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

    欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问 http://www.twitter.com/ADI_News

    编辑的联络信息:

    谢莉 女士
    +86-10-5987-1050
    +86-10-6298-3574

    提供意见反馈 X
    content here.
    content here.

    提供意见反馈

    关闭