中国,北京 (2009年01月14日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出可做电平转换的ADC(模数转换器)驱动器——AD8275,能够简化高电压工业和仪器仪表设计的信号调理。
通过简化数据采集、数据记录以及其它高性能工业和仪器仪表设备中常见的信号调理复杂性,减少了元件数量和电路板空间。通过将±10V信号转换成0至4V输入电平,15MHz AD8275特别适用于驱动较高速度的16位逐次逼近(SAR)型转换器,包括ADI的AD7685 SAR ADC。此新款放大器可以配置成差分输出,以驱动差分输入转换器,如AD7688 PulSAR® ADC,也可用来驱动较低采样率的18位转换器,包括ADI的AD7678 PulSAR ADC。
AD8275(G=0.2)差分放大器包含了内部匹配的精密激光调整电阻,可实现0.002%的增益误差以及1ppm/°C(最大值)的增益漂移。该放大器可提供低失真和精确到0.001%的450 ns快速建立时间,是要求快速、精密数据采集应用的理想选择。除了可省去以往驱动SAR ADC所需的高压电源、分立电阻分压器、驱动器放大器和其它信号调理电路之外,AD8275采用小巧的8引脚3mm × 5mm MSOP封装能节省PCB空间。
AD8275具有+40V到-35V的宽输入电压范围和轨到轨输出,这使得它成为一种易于使用的构建模块。单电源工作方式降低了该放大器的功耗,有助于防止ADC出现过驱情况。AD8275可用作模拟前端,也可用于缓冲器之后,以将高电压转换成ADC可接受的电压范围。
供货与报价
| AD8275 |
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
PulSAR是ADI公司的注册商标。
冯军
+86 21 2320 8131
+86 21 2320 8222
larry.feng@analog.com