中国,北京 (2010年03月15日) - MRI(核磁共振成像)扫描可以提供特别清晰的人体图像,常用于诊断种类广泛的各种疾病和损伤,如老年痴呆症、肿瘤和韧带撕裂等。Analog Devices, Inc.,全球领先的数据转换技术提供商以及医疗成像行业的长期合作者,最新宣布在数据转换领域取得突破性进展,有助于为临床医生和放射科医生提供超清晰的图像,帮助他们看清比以前更细小的解剖结构和病变,如乳癌细胞。
ADI 的 AD5791高精度20位数模转换器 (DAC) 是业界首款具有真正1ppm(百万分之一)分辨率和精度的 DAC 器件,其精度和分辨率均高出同类转换器4倍。1ppm 的模拟系统设计通常都面临复杂的工程技术挑战,需要将多个较低分辨率的 DAC 和大量分立器件与支持 IC 整合在一起,同时伴随着相当大的开发风险和高代价的修改时间,才能优化电路参数、减小误差和设计出复杂的自动校准电路。AD5791具有1ppm 的分辨率和精度、低噪声(1ppm 以下)、快速刷新率(1us)和非常低的输出漂移(在1ppm 以下),因而能极大地简化设计任务、减少开发成本和降低风险。点击这里观看有关 AD5791特性的视频 。
在 MRI 系统中,这种突破性技术不仅提高了图像质量,而且可以对高磁场强度应用中的磁强梯度进行精确控制,从而实现超高图像分辨率和对比度。使用低噪声、低漂移和高线性性能的 AD5791后,免除了因系统校准周期导致的 MRI 系统频繁离线,有效延长 MRI 系统的工作时间。该新款转换器还减少了复杂校准算法的必要性,因而能降低工程和系统维护成本。除了 MRI 系统外,适合 AD5791的其它应用还包括:测试与测量系统、高端科学和航空仪表、通信设备以及工业控制系统等。
数据转换性能的增强可以帮助成像系统设计师提高图像清晰度,加快医生诊断早期疾病的速度,从而实现及时治疗。AD5791 DAC 提供特别低的噪声性能,减少了图像假影,因而能减少对多次 MRI 扫描的需求。另外,更低的图像误差率和更高的可靠性可以确保在更短的时间内高效地治疗更多的病人。
全球每年要完成的 MRI 检查超过6000万次。MRI 是一种无创式技术,不需要使用致电离辐射方法来获得人体图像,因此是诊断各种损伤和症状的理想之选,而且 MRI 能适当调整检查内容以满足特殊成像参数(如观察区域)的要求。
“AD5791为医疗成像系统中的图像清晰度、分辨率和对比度确立了新的基准 -- 这是确保放射科医生快速准确地诊断病人所必需的系统设计要求。”ADI 公司医疗保健部门副总裁 Patrick O’Doherty 表示。“对于系统架构师来说,1ppm 性能水平使得单片 DAC 架构成为可能,可有效减小设计尺寸和降低成本。这意味着,设计师第一次有机会释放大部分系统误差预算,节省下来的资源可以用于其它子系统中的关键器件,或提高总体 MRI 性能。”
20位的 AD5791提供最大±1 LSB 的相对精度指标,并且可以在最大±1 LSB DNL 指标下保证单调性输出。AD5791具有0.025ppm 的低频噪声和0.05ppm/C 的输出漂移。输出范围可配置为标准单极性(+5V,+10V)或双极性(±5V,±10V)电压。AD5791使用通用的三线串行接口,工作时钟速率可达50MHz。
AD5791 DAC 是 ADI 公司为医疗成像系统提供前沿技术的最新实例。ADI 最近发布的其它医疗器件包括:ADAS1128 24位电流数字转换器、ADuM4160单芯片 USB 隔离器(通用串行总线隔离器)和用于超声波系统的AD927x 系列8通道接收前端。这些产品以及我们的其它器件代表了 ADI 公司专门为医疗保健成像市场开发的当今最为广泛的 IC 产品组合。
随着中国人口老龄化的加剧、医疗条件的改善以及中国政府大规模投资医疗保健产业等有利因素的推动,中国电子医疗市场尤其是高端医疗电子市场的需求不断增长。这些针对医院及专业医疗机构的高端医疗设备包括例如计算机断层扫描 (CT)、核磁共振成像 (MRI)、X 射线设备等的强烈需求势必会带来医疗电子技术进一步的发展和繁荣。对于高端医疗设备市场来说,国外领先的医疗器械供应商现在也面临着本土企业的竞争与追逐,通过在华设立研发中心以及引进优秀人才来提高中国市场的研发能力是保持竞争力的优势所在,ADI 作为医疗电子领域的领先供应商,会始终坚持改善人民生活这个根本目标,致力于提供卓越的中国医疗 IC 产品服务。
-- 配套器件推荐
与 AD5791配套使用的器件包括:AD8276和 ADA4004-x 系列运算放大器 、ADP3331稳压器、ADP1864DC/DC 降压控制器以及 ADP121线性稳压器。
报价与供货
| 产品 | 样品供货 | 分辨率 | 刷新速率 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD5791 | 现在 | 20位 | 1 µs | $38.00 /片 | 20引脚TSSOP (薄型紧缩小型封装) |
欲了解有关 AD5791的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/AD5791 。欲了解有关 ADI 公司 DAC 产品的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/DAC 。欲联系 ADI 公司专家、了解交叉参考工具以及如何使用和获得 ADI 产品,请点击:http://www.analog.com/zh/buy 。
-- ADI 技术为医疗行业客户带来差异化
ADI 公司向医疗保健用户提供线性、混合信号、MEMS 和数字信号处理技术方面的全面产品组合,可用于影像、 病人监护、 仪器仪表和消费类和家用医疗等领域 。由于具有先进的设计工具、应用支持和系统专业知识,ADI 的产品和技术可以实现医疗保健设计的差异化--有助于引导未来诊断和监护设备以及健康和护理设备的发展。欲了解有关 ADI 的医疗保健产品信息,请访问:http://www.analog.com/zh/healthcare 。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
谢莉 小姐
+86-10-5987-1050
+86-10-6298-3574
Vivian.Xie@analog.com