|
第45卷
下载文件(PDF,926K)
利用低功耗、 单位增益差
动放大器实现低成本电
流源
作者: David Guo
刊登于 2009 年 9 月《模拟对话》杂志的“差动放大器构成精密
电流源的核心”一文描述了如何利用单位增益差动放大器
AD8276和微功耗运算放大器AD8603来实现精密电流源。图 1
所示为该电路针对低成本、低电流应用的简化版本。

图1.针对低成本、低电流应用的简易电流源
输出电流IO, 约等于差分输入电压, VIN
+ – VIN–, 除以 R1,推导过程如下。



因此,该差分输入电压出现在 R1 两端.

实验设置
-
AD5750EVB(AD5750 驱动器和AD5662 16 位nanoDAC®)
为AD8276 提供双极性输入。
-
万用表 OI-857 测量输入电压、输出电压和电阻。
-
R1 和RLOAD的标称值分别为 280 Ω和 1 kΩ,实测值分别为
280.65 Ω和 997.11 Ω。
-
实测电压除以LOAD便得到输出电流。

图2.理想和实际输出电流与差分输入电压的关系
实验结果 图2显示了输出电流与输入电压的关系。 X轴为差分输入电压,
范围–3.2 V 至+3.2 V;Y 轴为输出电流。四条线分别显示了理
想电流输出和–40°C、+25°C 及+85°C 时的实际输出。
图 3 显示了输出电流误差与输入电压的关系。三条线分别显示
了–40°C、+25°C和+85°C 时的误差。

图3.输出电流误差与输入电压的关系
实际输出电流以图4所示的AD8276短路输出电流为限。 –40°C
时,短路电流约为 8 mA。

图4.AD8276 短路输出电流与温度的关系
总结 去除外部升压晶体管和缓冲器并增加一个电阻,便可以利用
AD8276 构建一个低成本、低电流的电流源,其在–40°C 至
+85°C 温度范围内的总误差小于约 1.5%。采用±15 V 电源供电
时,整个温度范围内的输出电流范围约为–11 mA 至+8 mA。
采用+5 V 单电源供电时可以构建一个单极性电流源。
| 作者简介 |
 |
David Guo [david.guo@analog.com]是
ADI公司位于北京的中国支持中心的一
名现场应用工程师。获得北京理工大学
机电工程硕士学位后,他在长峰集团工
作过 2 年,担任导航终端硬件工程师。
他于 2007 年加入ADI公司。
(return to top) |
|
展开对话
向作者提问。与同事分享信息。向编辑提供反馈意见。
您觉得这篇文章如何?有价值吗?及时吗?写得好吗?
想看有关该主题的更多文章吗?
请到《模拟对话》博客留下您的评论。
|
|